Pular para o conteúdo principal

Podcast: Inovação em embalagens sob medida impulsionada por controle avançado de movimento

No acelerado cenário de entregas de hoje, em que milhões de pacotes são enviados em todo o mundo, é crucial fabricar cada embalagem o mais eficientemente possível. Neste podcast, discutimos como embalagens sob medida e sob demanda podem melhorar o futuro do envio de mercadorias com os sistemas mais recentes da Packsize. Explore como o controle avançado de movimento permite a criação de caixas de forma precisa e em tempo real, o que gera benefícios operacionais e ambientais para todos.

Os destaques são:

  • Como o sistema da Packsize integra controle de movimento para embalar de forma precisa
  • O ROI das embalagens sob medida na logística de bens de consumo
  • O que isso significa para a sustentabilidade e a eficiência da cadeia de suprimentos

Ouça o podcast:

Vídeo

Registro de alta velocidade

Registro de alta velocidade

O registro de alta velocidade impõe exigências extremas a um sistema de controle de movimento: os drives precisam registrar e converter as marcas de registro em milissegundos para evitar desalinhamentos; os movimentos corretivos devem ocorrer com a mesma rapidez; e o erro de posicionamento não pode exceder 0,03 mm. Tudo isso enquanto opera com sincronização ideal a milhares de ciclos por minuto.

Como líder do setor em registro de alta velocidade, os controles, drives e motores da Kollmorgen conseguem fornecer informações de posicionamento em menos de um milissegundo. E o avançado sistema de Motion 2G proporciona os circuitos de servocontrole mais rápidos, combinados com perfeição com drives e motores para garantir maior disponibilidade, mais produtividade e mais confiabilidade.

Tecnologias inteligentes estão mudando o desempenho do setor de embalagens

As tecnologias inteligentes estão transformando as máquinas de embalagem com servodrives integrados, controladores de movimento e recursos de segurança que aumentam a eficiência e a adaptabilidade. Inovações como manutenção preditiva, rastreamento em tempo real e monitoramento remoto simplificam as operações e aumentam a produtividade. As soluções da Kollmorgen, como o servodrive AKD2G e o Automation Suite, ajudam os fabricantes a reduzir o tempo de inatividade e a se preparar para o futuro.

Desempenho em Embalagem | aplicação em engarrafamento

Fale com um especialista em Motion

As mudanças nas tendências de embalagens para o consumidor estão exigindo que os OEMs sejam mais inovadores e flexíveis em suas ofertas. Uma gestão da movimentação de materiais bem-sucedida exige processos consistentes que reduzam a variabilidade da produção e levem à melhoria da qualidade e da OEE. Com a Kollmorgen, você controla a movimentação de materiais. De registros em alta velocidade a motores e drives avançados, nossas soluções de sistema completas proporcionam movimento perfeito em cada etapa do processo de máquinas, com maior velocidade, precisão e produtividade.

Entre em contato com a Kollmorgen

Principais produtos para embalagem

Componentes KAS na máquina

Visão geral do Kollmorgen Automation Suite™ >

O Kollmorgen Automation Suite (KAS) inclui todo o software e o hardware necessários para colocar no mercado máquinas verdadeiramente diferenciadas e de alto desempenho com mais rapidez. O KAS comprovadamente acelera o desenvolvimento, aumenta o rendimento, minimiza o refugo e maximiza a eficácia geral do equipamento.

Motores de drive direto Cartridge - Kolmorgen

Servo Motores Cartridge DDR >

Nossos exclusivos servo motores Cartridge DDR® combinam as vantagens em desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa. O projeto eletromagnético avançado oferece até 50% mais torque e densidade do que os servo motores convencionais de tamanhos comparáveis.

Sistema Servo AKDN Multi Eixos

Servodrive Descentralizado AKD-N >

O servodrive descentralizado AKD-N reduz o espaço no painel e abre caminho para automação mais inteligente da máquina com 80% menos de cabeamento. As aplicações típicas do AKD-N são máquinas de embalagem e máquinas de produção na indústria de alimentos e bebidas.

  • Os drives IP67 podem ser montados na máquina, fora do painel de controle
  • Cabeamento reduzido porque a alimentação DC, rede, fonte de alimentação, nível de E/S e segurança (STO) operam em apenas um cabo
  • Mais flexibilidade no projeto da máquina, pode ser montado em "placa fria"
CDDR_DDL Medium

Motores lineares e rotativos Direct Drive >

A Kollmorgen é pioneira no desenvolvimento da tecnologia direct drive e hoje oferece a mais ampla linha de motores direct drive do setor.
Série AKMH de aço inoxidável

Série AKMH de aço inoxidável >

A Série AKMH foi criada para resistir aos mais rigorosos regimes de higienização. A combinação da construção IP69K do AKMH e dos materiais resistentes à corrosão proporciona um servomotor que vai durar por toda vida útil da sua máquina.
Motor de passo

Motores de passo >

Nossos motores de passo de alto desempenho, sem escovas e sem manutenção, proporcionam um controle de motion preciso e extremamente econômico.
AKM2G Servomotor

Servo Motor AKM2G  >

O AKM2G representa a última evolução da família de motores AKM, que lidera a indústria. Com aumentos significativos de torque nos mesmos tamanhos de motor, os fabricantes podem atingir um aumento expressivo de performance sem mudar padrões de montagem ou usar mais espaço de máquina.

AKD2G Servo Drive

Servo Drive AKD2G  >

Nascido de uma valiosa herança vinda do AKD, o AKD2G é a mais recente tecnologia de servodrive que acrescenta:

  • Tecnologia de eixo duplo para economia de espaço
  • Opções de segurança funcional integradas via SafeMotion Monitor (incluindo FSoE)
  • Monitor gráfico a cores
  • Otimizado para alimentação e feedback em cabo único
Servo Motores Serie AKM

Família AKM >

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações co-concebidas para atender…

Recursos Relacionados

Como a Cosmopack passou de especialista para soluções de embalagem flexíveis >

Saiba como a Cosmopack aprimorou a integração da linha de embalagem automatizada com uma arquitetura de movimento descentralizada para soluções de embalagem mais flexíveis.
A Kollmorgen ajuda o fornecedor de soluções de automação de embalagens  a atender à necessidade de embalagens sob demanda “com o tamanho certo”

A Kollmorgen ajuda o fornecedor de soluções de automação de embalagens a atender à necessidade de embalagens sob demanda “com o tamanho certo” >

A experiência da Kollmorgen em componentes de controle de movimento para linhas de embalagem ajudou a Packsize a enfrentar desafios exigentes para criar soluções de automação de embalagens revolucionárias.

Sistemas de movimento duráveis e fáceis de limpar para processamento e embalagem de alimentos >

Como satisfazer as preocupações com a segurança pública, atender aos requisitos regulatórios e, ao mesmo tempo, fornecer uma máquina econômica e de alto desempenho? Saiba como projetar equipamentos para limpeza mais simples e mais duráveis de forma…