Güneydoğu Asya'daki bir tekstil üreticisinin, OKAGV ve Kollmorgen tarafından desteklenen 100'den fazla AMR ve AGV ile malzeme taşıma verimliliğini nasıl %45 oranında artırdığını ve teslimat hatalarını nasıl ortadan kaldırdığını keşfedin.
IKM ve Kollmorgen'ın aşırı zorlu koşullar altında 4.000 metre derinlikte güvenilir bir şekilde çalışan yeni nesil bir su altı sistemini nasıl birlikte geliştirdiğini keşfedin.
Patlamaya dayanıklı servo hareket kontrolünün, ilaç üretim tesislerinde gaz Bölge 2 ve toz Bölge 22 olarak sınıflandırılan tehlikeli alanlardaki liyofilizatör kapaklarının güvenli kontrolü için neden kritik öneme sahip olduğunu keşfedin.
Kollmorgen'ın SMM fonksiyonel güvenlik çözümü, lityum pil üretiminde istikrarlı ve kontrollü hareketin yanı sıra küresel uyumluluk ve rekabet gücü sağlanmasına yardımcı olur.
RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Cosmopack'in daha esnek ambalajlama çözümleri için otomatik ambalajlama hattı entegrasyonunu merkezi olmayan hareket mimarisiyle nasıl donattığını öğrenin.
The AKME servo motor series with ATEX certification enables heavy-duty AGV development for hazardous locations in chemical, painting, polishing and specialized facilities.
HEBI Robotics, Kollmorgen TBM2G gövdesiz servo motorlarıyla endüstriyel kontrol ve bakım uygulamaları için kompakt aktüatörlerin tork ve doğruluğunu artırıyor.
Borås'taki DB Schenker, daha iyi güvenlik ve daha az üretim hasarının yanı sıra iç taşımaları otomatikleştirerek ve üretkenliği artırarak kısıtlı zaman dilimlerinde ürünleri daha verimli bir şekilde taşıma konusunda bir sonraki adımı attı. Terminal,…
İskandinavya'nın önde gelen üçüncü taraf lojistik sağlayıcılarından Bring Logistics, Oslo yakınlarındaki Bergen'de yer alan Skedsmo Lojistik Merkezi'ni Kollmorgen'in iş ortağı Rocla'nın desteğiyle otomatikleştirdi. 32.000 m²'lik tesis artık her biri…
Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.
Kollmorgen'ın SMM fonksiyonel güvenlik çözümü, lityum pil üretiminde istikrarlı ve kontrollü hareketin yanı sıra küresel uyumluluk ve rekabet gücü sağlanmasına yardımcı olur.
Cosmopack'in daha esnek ambalajlama çözümleri için otomatik ambalajlama hattı entegrasyonunu merkezi olmayan hareket mimarisiyle nasıl donattığını öğrenin.
Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.
Kollmorgen'ın paketleme makinelerine yönelik hareket kontrol bileşenleri konusundaki uzmanlığı, Packsize'ın yenilikçi paketleme otomasyon çözümleri yaratırken karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oldu.
Humotech, 2015 yılında basit bir soru üzerine kuruldu: Prototip üzerine
prototip üretmek yerine, mühendisler protez, ortez, dış iskelet ve
diğer giyilebilir makine konseptlerinin tasarımlarını, bir robotu kullanıcı
yürürken gerçek zamanlı olarak…
Yenilik, yetkinlik, hizmet. 60 yıllık iş tecrübesi boyunca bu üç taahhüt,
Salvagnini Group'un sac işleme ekipmanları alanında küresel liderliğe
ulaşmasına yardımcı olmuştur. Dünya çapında 1 numaralı panel bükücü
tedarikçisi ve tüm sac metal…
Kollmorgen’ın gelişmiş hareket ürünleri ve uzmanlığı, hayat kurtarmaya ve iyileştirmeye yardımcı oluyor. Yeni Genesis cerrahi robotunun, kardiyak ablasyon prosedürlerinde devrim yaratmak için özel, entegre kodlayıcılara sahip tork yoğun AKM servo…
Fotovoltaik ve termal güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesi ve Çin'de bunların üretim kapasitesinin hızla artması, uluslararası pazarlarda sürdürülebilir enerji üretimine yönelik birçok yeni fırsatın kapılarını açtı. Aynı zamanda verimli…
Kesme, yerleştirme ve paketleme makineleri tasarımında uzmanlaşan bir şirket, inovatif bir motor tasarımı Kollmorgen'e başvurdu. AKMH motorun en katı hijyen gereksinimlerini nasıl karşıladığını ve üçüncü taraf bir sürücüye nasıl entegre olduğunu…
Dünya, ilk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 salgınının farkına vardığında, hastalığın etkilerini bilmek ve hasta sayısında beklenen artışa göre tedaviyi yönlendirmek için çok daha fazla teşhis kapasitesine ihtiyaç duyulacağı hemen…
Türkiye merkezli bir şirket, en iyi plazma kesim makinelerinin maliyetini, kesim kalitesini ve makinenin hizmet işletilebilirliğini artırmak istiyordu. Kollmorgen mühendisleri daha hızlı indeksleme ve yerleşim süreleri sağlamak için bir AKM/AKD…
Kuzey Amerika'daki plazma kesim makineleri pazarı, müşterilerin yüksek kapasiteli ve verimli büyük makinelerden daha sınırlı kaynaklara sahip fabrikasyon atölyelerine yönelik daha küçük makinelere kadar değişen çeşitli çözümler aradığı, rekabetin…
IKM ve Kollmorgen'ın aşırı zorlu koşullar altında 4.000 metre derinlikte güvenilir bir şekilde çalışan yeni nesil bir su altı sistemini nasıl birlikte geliştirdiğini keşfedin.
RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
HEBI Robotics, Kollmorgen TBM2G gövdesiz servo motorlarıyla endüstriyel kontrol ve bakım uygulamaları için kompakt aktüatörlerin tork ve doğruluğunu artırıyor.
IC Ironcore DDL lineer motorlar ve AKD servo sürücüler, bu çift yüzlü taşlama makinesinde %65 daha yüksek konumlandırma doğruluğu ve %15 daha fazla üretkenlik sağladı.
Önde gelen bir güneş hücresi üreticisinin, yüksek performanslı, sıfır vuruntulu IL Demirsiz DDL doğrudan tahrikli motorları kullanarak verimliliğini ve kaliteyi nasıl önemli ölçüde artırdığını öğrenin."
Universal Robots'un kompakt, hafif ve çok fonksiyonlu robotlarda olağanüstü yük taşıma kapasitesine ulaşmak için çerçevesiz doğrudan tahrikli motorlarını nasıl kullandığını öğrenin.
İtalya'daki lider bir makine üreticisi, dünyanın dört bir yanında 1.500'den
fazla fabrikayı desteklemekte ve baca boruları, iklimlendirme, otomotiv,
medikal ve farmasötik uygulamalara yönelik süretim çözümleri
sunmaktadır. Yeni boru şekilleri ve…
Kollmorgen, çeşitli sektörlerdeki birçok şirketin performansı, kaliteyi, verimi artırmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olmuştur. Ortaklarımızın başarılarını buradan okuyabilirsiniz.
Yenilik, yetkinlik, hizmet. 60 yıllık iş tecrübesi boyunca bu üç taahhüt,
Salvagnini Group'un sac işleme ekipmanları alanında küresel liderliğe
ulaşmasına yardımcı olmuştur. Dünya çapında 1 numaralı panel bükücü
tedarikçisi ve tüm sac metal…
Kollmorgen mühendisleri ile yakın temasta çalışan Azure, kendi cerrahi robotik kol tasarımları için TBM2G motorlarını seçti. TBM2G motorları, nihai çalışan kolların daha yüksek tork yoğunluğuna sahip olması nedeniyle benzer boyuttaki motorlara göre…
Cosmopack'in daha esnek ambalajlama çözümleri için otomatik ambalajlama hattı entegrasyonunu merkezi olmayan hareket mimarisiyle nasıl donattığını öğrenin.
Kese kağıdı, laminasyon ve flexo baskı makinaları üreten Nort Makina, tasarımı kendisine ait olan; üretim hızını yüzde 30 artıran ve kalıp değiştirme sürecini otomatik olarak gerçekleştiren yeni bir kese kağıdı üretim makinası geliştirdi. Standart…
Enjeksiyon bölümü elektrikli, mengene, taşıma ve çıkartmagrupları ise hidrolik sistemden oluşan Türkiye’nin ilk hibrid plastikenjeksiyon makinası, üstün Kollmorgen mühendisliği ve TissePlastik Enjeksiyon Makinaları firmasının işbirliğiyle…
ETIKETLEMEDE HAREKET KONTROLÜ VE DIREKT TAHRIKLER - Direkt tahrikle 360 derece etiketleme - Birlikte gelişme: Entegre etiket kontrolüne sahip hareket kontrolü çözümü
Güneydoğu Asya'daki bir tekstil üreticisinin, OKAGV ve Kollmorgen tarafından desteklenen 100'den fazla AMR ve AGV ile malzeme taşıma verimliliğini nasıl %45 oranında artırdığını ve teslimat hatalarını nasıl ortadan kaldırdığını keşfedin.
Borås'taki DB Schenker, daha iyi güvenlik ve daha az üretim hasarının yanı sıra iç taşımaları otomatikleştirerek ve üretkenliği artırarak kısıtlı zaman dilimlerinde ürünleri daha verimli bir şekilde taşıma konusunda bir sonraki adımı attı. Terminal,…
İskandinavya'nın önde gelen üçüncü taraf lojistik sağlayıcılarından Bring Logistics, Oslo yakınlarındaki Bergen'de yer alan Skedsmo Lojistik Merkezi'ni Kollmorgen'in iş ortağı Rocla'nın desteğiyle otomatikleştirdi. 32.000 m²'lik tesis artık her biri…