Ana içeriğe atla
Başarı Hikayeleri | 2 dakikalık okuma

2021 sonunda güçlü akademik, endüstriyel ve tıbbi geçmişleri olan güçlü bir ekip Azure Medical Innovation Corporation'ı kurmak için bir araya geldi. Vizyonları, bir tıbbi metaverse konsepti içinde ameliyat sırasında cerrahi navigasyon ile hekimlere yardım edecek yeni nesil ortak çalışmaya dayalı cerrahi roborlar geliştirmekti.

Zorluk

Cerrahi robotik kolları için müşteri taleplerine ve değişen teknik gereksinimlere yetişebilmek konusunda Azure Medical Innovation Corporation hem teknik hem de piyasaya çıkış hızı açısından zorluklarla karşılaştı.

Öncelikle şirketin cerrahi robot kollarının çok kompakt bir tasarım içinde kendi müşterilerinin genel yük kapasitesi, zarf boyutu, Serbestlik Derecesi ve kararlı tork çıkışı gibi spesifi k teknik özelliklerini karşılaması gerekiyordu. Ek olarak kolların; düşük gürültü, çalışma sıcaklığı ve gerek robot gerekse alet kümesi için tam entegre kontrol özellikleri ile birlikte maksimum kullanılabilirlik ve çok yönlülük sunması gerekiyordu.

Azure ekibi ayrıca hızlı prototip oluşturma ve daha hızlı piyasaya çıkma ihtiyaçları ile de yüz yüzeydi. Şirket mühendisleri müşterilerinin değişen spesifi kasyonlarını işlevsel ve özelleştirilmiş robotik kollara, üstelik altı ay içinde, dönüştürmek zorundayd.

"Yüksek güç ve performans yoğunluğu bu motorları kullanmamızın önemli nedenleriydi. Cerrahi uygulamalar genellikle diğer aletlerle birlikte masa çevresindeki dar alana sığması için küçük form faktörlü robotlara ihtiyaç duyar. Ayrıca düşük gürültü, güvenilirlik ve düşük çalışma sıcaklığı anlamına gelen verimliliği de TBM2G'yi tıbbi uygulamalar için daha uygun kılan diğer özellikler arasında."
—Dr. Ning Li, Baş Teknoloji Sorumlusu

Çözüm

Kollmorgen mühendisleri ile yakın temasta çalışan Azure, kendi cerrahi robotik kol tasarımları için TBM2G motorlarını seçti. TBM2G motorları, nihai çalışan kolların daha yüksek tork yoğunluğuna sahip olması nedeniyle benzer boyuttaki motorlara göre %20 daha küçük olmasını sağladı.

Standart yedi TBM2G gövde boyutunun en küçüğü bile, kompakt robotik kolun kullanılabilirliğini ve çok yönlülüğünü en üst düzeye çıkarmak adına kabloları, pnömatik aksamı ve akışkan borularını geçirmek için 24,7 mm motor delik çapı sağlıyor. Kol, spesifi k cerrahi uygulamalarının çalışma alanına ve yapılandırma gereksinimlerine uygun olması için kolayca özelleştirilebiliyor.

Teslimatları hızlandırmak için Kollmorgen prototipleri rakiplerine göre iki ay daha erken tamamladı. Standart bir TBM2G motoru standart gerinim dalgası dişlisi ile kullanmak modüler bir eklem tasarımı sağladı ve bu da üretim programlarını kısalttı.

Kollmorgen Azure application image

Sonuçlar

TBM2G'nin daha kısa istif uzunluğu, robot tasarımında boyutun %30'a varan oranlarda azaltılmasına yardım ediyor. Motorun yüksek tork yoğunluğu, aktif hareket sırasında yüksek yükte düşük sıcaklık artışı sağlıyor, bu da birden çok alet gerektiren cerrahi işlemler için ürünü mükemmel şekilde uyumlu yapıyor. Ayrıca, çoğu cerrahi işlemde cerrahların en iyi işi çıkararak hastalarına daha iyi sonuçlar sunmasına yardım edebilen güçlü robotlar üretme kabiliyetini artırmak için cihazın elektro manyetik aksamı da gerinim dalgası dişlisi için optimize edildi.

 

Nitelikli Ürün

TBM2G motorlar, 15 kg ve daha hafif sınıftaki ortak çalışma robotları gibi yüksek performanslı, yüksek hassasiyette uygulamaların tipik boyut, ağırlık, hız, tork ve sıcaklık gereksinimlerini karşılayacak şekilde optimize edilmiştir. Önemli performans hedeflerini en kısa ve en hafif elektromanyetik paket ile karşılayan mühendisler daha hızlı, daha pürüzsüz robotik hareketleri daha düşük eklem ağırlığı, daha yüksek yük kapasitesi, daha fazla enerji verimliliği ve daha düşük ısı artışı ile elde edebilir.

Kollmorgen TBM2G

PDF olarak indir

Gövdesiz Motorların Çevresel Olarak Dayanıklı Bir Tasarıma Dahil Edilmesi

Günlük yıkamalar, derin deniz daldırma, yüksek radyasyon, yüksek vakum, tehlikeli atmosferler: Bir muhafazalı servo motor, kompakt bir form faktöründe ihtiyacınız olan korumayı sağlayamadığında, gövdesiz bir servo motoru entegre etmeyi değerlendirin. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için bu raporu okuyun.

Daha fazlası için

Gövdesiz Servo Motorları Kullanarak Üstün Hareket Hassasiyetine Ulaşın

Gövdesiz motorlar yalnızca robotik eklemlerle sınırlı değildir. Kompakt aktüatörler, sensör sistemi gimbalları, su altı itiş sistemleri ve diğer uygulamalar, doğrudan tahrik hassasiyeti ve kompakt tasarımdan fayda sağlar. Gövdesiz bir motoru mekanizmanıza doğrudan entegre etme yöntemlerini keşfedin.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Derin deniz motoru teknolojisinin karşı karşıya olduğu zorlu su altı koşullarını temsil eden, derin okyanus sularında yüzen bir tüplü dalgıç.

4.000 Metrede Güvenilir Hareket: IKM ve Kollmorgen Derin Deniz Motoru Tasarımını Geliştiriyor >

IKM ve Kollmorgen'ın aşırı zorlu koşullar altında 4.000 metre derinlikte güvenilir bir şekilde çalışan yeni nesil bir su altı sistemini nasıl birlikte geliştirdiğini keşfedin.
Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörleri

Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörlerinin Optimizasyonu >

Robotik kol aktüatör performansı neden sadece motor seçimine bağlı değildir ve sistem düzeyinde performans nasıl optimize edilir?
Robotik kol uygulaması

Yeni Nesil Robotik İnovasyonu İçin Gövdesiz BLDC Motor Entegrasyonu >

RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme

Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme >

HEBI Robotics, Kollmorgen TBM2G gövdesiz servo motorlarıyla endüstriyel kontrol ve bakım uygulamaları için kompakt aktüatörlerin tork ve doğruluğunu artırıyor.
Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA)

Askeri Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Gövdesiz Motorlar: Güç, Boyut ve Güvenilirlik >

Mayın temizleme operasyonlarında kullanılan paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar, tork yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır, boyutu küçültür ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Harekette Ustalaşmak: Modern Cerrahi Robot Paketinde Kapsamlı Bir Tur

Harekette Ustalaşmak: Modern Cerrahi Robot Paketinde Kapsamlı Bir Tur >

Cerrahi robotiğin geleceğine adım atın ve nelerin mümkün olduğunu daha iyi keşfedin. Bu web semineri, günümüzün gelişmiş cerrahi robotlarında hassasiyet ve verimliliği artıran son teknoloji bileşenlerin ayrıntılı bir incelemesini sunmaktadır.
Robotik Uygulamalarda Maliyeti ve Pazara Sunma Süresini Azaltmak İçin Doğru Motor Nasıl Seçilir?

Robotik Uygulamalarda Maliyeti ve Pazara Sunma Süresini Azaltmak İçin Doğru Motor Nasıl Seçilir? >

Elektrik motorlarının arkasındaki fiziği ve optimizasyon tekniklerini (oluklu, oluksuz ve gövdesiz tasarımlar dâhil) anlamak, değeri ve performansı artırmak açısından önemlidir. Bu web seminerinde kutup sayısının, sarım modifikasyonlarının ve…
Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda

Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda >

Tıbbi cihazlarda, savunma sistemlerinde ve birçok endüstriyel uygulamada hareket sisteminin arızalanması bir seçenek değildir. Entegre, yedekli geri besleme cihazlarına sahip servo motorların toplam hareket güvenilirliği sağlama zorluğunu nasıl…
Gövdesiz Motorların Çevresel Olarak Dayanıklı Bir Tasarıma Dahil Edilmesi

Gövdesiz Motorların Çevresel Olarak Dayanıklı Bir Tasarıma Dahil Edilmesi >

Günlük yıkamalar, derin deniz daldırma, yüksek radyasyon, yüksek vakum, tehlikeli atmosferler: Bir muhafazalı servo motor, kompakt bir form faktöründe ihtiyacınız olan korumayı sağlayamadığında, gövdesiz bir servo motoru entegre etmeyi değerlendirin.…