Ana içeriğe atla
Başarı Hikayeleri | 2 dakikalık okuma

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Rbot9, ilk endüstriyel kablolu robot olan ROCAP'i icat etmiştir. On iki motor tahrikli kabloyla asılı olan tepe platformu, fabrika zemininin üzerinde hareket eder. Çok büyük çalışma alanları için tasarlanmış olan ROCAP, 900 m² genişliğe kadar bir alanı kapsayabilir, 250 kg'a kadar yükleri kaldırır ve birbirinden çeşitli uç efektörleri destekler. Tesisin mevcut yapısına sabitlenerek devasa kızaklara ve raylara olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve geleneksel otomasyon sistemlerine göre daha hızlı ve daha esnek bir alternatif sunar.

Zorluk

Ray tabanlı otomasyon sistemleri esnek değildir ve bu sistemler için önemli montaj çalışmaları gerekir. Zemin temelli robotlar üretim alanı için rekabet eder. Büyük ölçekli kızak sistemleri karmaşık ve maliyetlidir. Rbot9, her biri bir motor/dişli kutusu aksamı tarafından çalıştırılan 12 bağımsız ve robotik olarak kontrol edilen kabloya dayanan bir mimariyle bu zorlukların üstesinden gelmeye çalıştı.

Her motor, kompakt bir form faktörünü korurken yüksek hızlarda yüksek tork sağlamalıdır. Ayrıca hareket sistemlerinin, güvenlik ve performans garantisi sağlamak adına dikey yükleri hassas ve güvenilir bir şekilde durdurabilmesi gerekir. Sürece dâhil olan büyük dinamik kuvvetler nedeniyle sistem, rejeneratif enerjinin servo tahriklerde aşırı voltaj koşullarına neden olmasını önlemek için etkili bir enerji yönetimi içermelidir.

Çözüm

12 kablonun her biri, en fazla 1 m/sn. maksimum hızla 250 kg'a kadar yük taşıyabilen bir uç efektöre sahip merkezî bir platformu hassas bir şekilde konumlandırmak amacıyla koordine edilmiştir. Rbot9, bu performans özelliklerini elde etmek için AKD servo sürücülerle eşleştirilmiş Kollmorgen AKM2G servo motorlarını seçmiştir.

AKM2G motorları, sektörde lider tork yoğunluğu sunarak benzer boyutlardaki diğer servo motorlara kıyasla ortalama %30 daha fazla sürekli tork sağlar. Bu, OEM'lerin motor ayak izini artırmadan makine performansını önemli ölçüde artırmasına veya diğer taraftan daha küçük bir motor kullanırken istenen tork spesifikasyonunu elde etmesine olanak tanır.

Ayrıca AKM2G motorlar, entegre tutma freni seçeneğine de sahiptir. Fren, AKD servo sürücülerde isteğe bağlı olarak sunulan entegre işlevsel güvenlik özellikleriyle birlikte çalışır. Özellikle Rbot9, haricî güvenlik bileşenlerine ihtiyaç duymadan dikey yükleri güvenli bir şekilde yönetmek için uyumluluk gereksinimlerini karşılamak adına Güvenli Tork Kapatma (STO) özelliğini kullanır. AKD sürücü, aynı zamanda frenleme yaparken fazla enerjiyi dağıtmak için isteğe bağlı bir rejenerasyon direncini de destekler.

Bu özellikler, bir araya geldiğinde normalde mümkün olabilecek olandan daha modüler, duyarlı ve uygun maliyetli bir robotik platforma katkıda bulunur.

Sonuçlar

Rbot9, Mart 2024'te kablolu robot tasarımını Kollmorgen AKM2G motorları ve AKD sürücüleri ile güncelledi ve robot, söz konusu yılın sonbaharından bu yana sahada oldukça üretken bir performans sergiledi. Kollmorgen teknolojisi, önceki tasarımlara kıyasla 0,2 m/sn. olan çalışma hızını üç kattan fazla artırarak 1 m/sn.ye yükseltti ve aynı zamanda 250 kg'lık tam yükü koruyup dikey yük güvenliğini de sağladı.

Kollmorgen ekosistemi ve yapılandırma ile testlerde değerli yardımlar sağlayan Kollmorgen'in yerel distribütörü Electromate'in desteği sayesinde, hareket sisteminin entegrasyonu da önemli ölçüde daha sorunsuz ve hızlı gerçekleşti.

Rbot9'un ilk müşterisi olan ve konveyör sistemlerinin otomatik temizliğine yönelik sistemi kullanan bir balık işleme tesisi, tesislerine ek Rbot9 sistemlerini entegre ederek bir genişleme projesi gerçekleştirmeyi düşünüyor.

RBOT9 ROCAP'ı iş başında görün

“Kollmorgen sürücüleri, tork veya güvenlikten ödün vermeden daha yüksek hızlara ulaşmamızda önemli bir rol oynamıştır. Electromate'in mükemmel desteğiyle birlikte bu iş birliği, kablolu robot platformumuzu bir üst seviyeye taşımamıza olanak tanımıştır.” — Frederic Vachon, Kurucu ve CEO, Rbot9

Güç kablolu robot uygulama görüntüsü

0,2 m/sn. ila 1 m/sn

PDF olarak indir

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor

Hazır bir hareket sisteminin en hızlı yapboz küpü çözen robotu nasıl çalıştırdığını öğrenin. Hız, hassasiyet ve senkronize çok eksenli hareketin açıklaması.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Lityum Pil Kaynak Ekipmanı

Lineer Motorlarda Fonksiyonel Güvenlik, Lityum Pil Kaynak Ekipmanlarında Güvenliği ve Verimliliği Artırıyor >

Kollmorgen'ın SMM fonksiyonel güvenlik çözümü, lityum pil üretiminde istikrarlı ve kontrollü hareketin yanı sıra küresel uyumluluk ve rekabet gücü sağlanmasına yardımcı olur.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.
Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörleri

Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörlerinin Optimizasyonu >

Robotik kol aktüatör performansı neden sadece motor seçimine bağlı değildir ve sistem düzeyinde performans nasıl optimize edilir?
Robotik kol uygulaması

Yeni Nesil Robotik İnovasyonu İçin Gövdesiz BLDC Motor Entegrasyonu >

RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe