Ana içeriğe atla
Başarı Hikayeleri | 2 dakikalık okuma

Cosmopack uygulaması

Yiyecek ve içecek üretim hatları hızlanıp çeşitlendikçe ikincil ambalajlama da daha karmaşık hale geliyor. Hız artıyor. Alan daralıyor. Temizlik kritik hale geliyor. Cosmopack, bu gerçeklik içerisinde performans gösteren makineler üretiyor.

Dünya çapında 5.000'den fazla etiketleme, taşıma ve ambalajlama sistemi kuran şirket, küresel üretim hatlarında kapsamlı bir deneyime sahiptir. Yıllar boyunca karton ve filmden, düz veya kesimli pedlere kadar her ambalaj formatı için özel makineler üretmiştir. Bu model işe yaramasına rağmen, esnekliği sınırlamış ve üretim hatlarına karmaşıklık katmıştır. Cosmopack, bunu değiştirmeyi ve özelleştirilebilir, esnek bir ambalaj makine üreticisi olmayı hedefledi.

“İş birliğinden ve Kollmorgen ürün yelpazesinden son derece memnunuz; bu ürünler hız, güvenilirlik ve tutarlı performans sergilemektedir. Gelecekteki projeler için Kollmorgen portföyünü kesinlikle değerlendireceğiz.”

—Müh. Simone Colombarini, CEO

CosmoPack

Zorluk

Hedef basit ama iddialıydı: Farklı malzemeleri ve formatları işleyebilen, aynı zamanda otomatik ambalajlama hatlarının entegrasyonunu basitleştiren tek bir mimari oluşturmak. Bu evrensel COMBI platformu, daha geniş bir müşteri ve ürün yelpazesine hizmet verebilmek için eski, tek amaçlı modellerin yerini alacaktı.

Makinelerin, bitkisel yağlar, peynir kapları veya yağ içindeki konserve ürünler gibi uygulamaları da içeren sıkıştırılmış gıda ve içecek hatlarına uyum sağlaması gerekiyordu. Bu tür ortamlar; temiz makine kenarları, sadeleştirilmiş kablolama ve kolay yıkanabilirlik gerektirir. İsteğe bağlı modüller, makineleri farklı üretim hatlarına göre yapılandırma ve farklı bir tasarım gerektirmeden sonradan ekleme esnekliği de sağlıyordu. Son olarak, elektrik panosu daha fazla ekseni ve işlevselliği desteklerken boyutunun küçülmesi gerekiyordu.

Zamanlama da bir diğer kısıtlamaydı. Cosmopack'in, hızlı bir şekilde devreye alınabilen, güvenilir biçimde entegre edilebilen ve üretim hatlarının zorlu teslim tarihlerini koruyabilmek için birden fazla makine konfigürasyonunda yeniden kullanılabilen bir hareket mimarisine ihtiyacı vardı.

Çözüm

Yanıt, Kollmorgen'ın AKD-N servo sürücüleri ve AKD-C güç kaynağı üzerine inşa edilmiş, merkezi olmayan bir hareket mimarisiydi. Makine üzerindeki motorlara daha yakın konumlandırılan akıllı bileşenler ve yalnızca gücün merkezileştirilmesi sayesinde, pano boyutu küçültüldü ve kablo uzunlukları azaltıldı. Bu sayede makine çevresinde daha temiz ve daha düzenli bir kablolama sağlandı ve elektrik panosu içinde bileşen sayısı azaldı.

Sürücü yapılandırılmasının büyük bir kısmı karmaşık pano kablolaması yerine doğrudan makine üzerinde gerçekleştirildiği için merkezi olmayan sistem, kurulumu basitleştirip hızlandırdı; bu da harcanan zamanı ve maliyetleri azalttı. Otomatik ambalajlama hattı entegrasyonu daha hızlı ve daha öngörülebilir hale geldi.

Kollmorgen; ürün eğitimi, CODESYS'de eksen konfigürasyonu ve EtherCAT haberleşme kurulumu konularında Cosmopack'e destek oldu. Mühendisler arası iş birliği, ilk makinenin önceki projelerden daha hızlı bir şekilde üretime geçmesine yardımcı oldu.

Sonuçlar

Kollmorgen'ın merkezi olmayan hareket mimarisinin faydaları, ilk COMBI kurulumunun ardından net bir şekilde ortaya kondu. Daha küçük panolar, daha temiz makine kenar köşeleri ve daha hızlı başlatmanın ötesinde, devreye alma süresi önemli ölçüde azaldı.

Operasyon sırasında makineler, formata bağlı olarak hat başına dakikada 80 çevrime kadar ulaşırken 30 eksene kadar koordinasyon sağlayabiliyor. Sistem, yoğun dönemlerde üç vardiyalı bir programda çalışan makinelerle bile yüksek performanslı, sorunsuz ve güvenilir çalışma sağlayarak planlanmamış kesinti süresi olmadan 500.000'den fazla ambalajı işliyor.

Asıl başarı ise şişelerden kavanozlara, tepsilerden özel kaplara kadar farklı ambalaj türlerinde sağlanan esneklik ve tutarlılık. Esnek ambalajlama sistemi, gıda ve içecek hatlarında yaygın olan zorlu modellerle güvenilir şekilde çalışırken aynı zamanda temizlliği ve bakımı da oldukça kolay olmaktadır.

Elde ettiği başarıyı temel alan Cosmopack, aynı merkezi olmayan hareket mimarisini mevcut bir karıştırma makinesi ve gelecekteki proje tasarımlarında da uygulamaya başladı. Daha da önemlisi, Cosmopack artık güvenebileceği bir hareket platformuna ve iş ortağına sahip olduğunu biliyor.

Cosmopack Numbers

PDF olarak indir

Gıda İşleme ve Paketleme İçin Temizlenmesi Kolay, Dayanıklı Hareket Sistemleri

Yüksek performanslı ve uygun maliyetli bir makine sunarken kamu güvenliğiyle ilgili endişeleri nasıl giderebilir ve yönetmelik gerekliliklerini nasıl karşılayabilirsiniz? Gıda işleme ve paketleme verimliliğini artırmak amacıyla daha basit temizlik ve daha fazla dayanıklılık için ekipmanların nasıl tasarlanacağını öğrenin.
Daha fazlası için

Kollmorgen Direct Drive Teknolojisi Pil Hücresi Üretiminde Kaplama Sistemlerinin Doğruluğunu ve Verimliliğini Artırıyor

Elektrikli araçlar daha temiz, daha sürdürülebilir ulaşım vaat ettikçe, güvenilir lityum iyon pillere olan ihtiyaç hızla artıyor. Pil üreticileri, üretim kalitesini ve hızını en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi yollar arıyor.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Kollmorgen Automation Suite Brochure >

Dakikalar içinde yüksek performanslı hareket kontrolü için birinci sınıf makine otomasyon programlama paketi
Kollmorgen, paketleme otomasyonu çözümleri sağlayıcısının talep üzerine "doğru boyutlu" paketleme ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor

Kollmorgen, paketleme otomasyonu çözümleri sağlayıcısının talep üzerine "doğru boyutlu" paketleme ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor >

Kollmorgen'ın paketleme makinelerine yönelik hareket kontrol bileşenleri konusundaki uzmanlığı, Packsize'ın yenilikçi paketleme otomasyon çözümleri yaratırken karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oldu.

Gıda İşleme ve Paketleme İçin Temizlenmesi Kolay, Dayanıklı Hareket Sistemleri >

Yüksek performanslı ve uygun maliyetli bir makine sunarken kamu güvenliğiyle ilgili endişeleri nasıl giderebilir ve yönetmelik gerekliliklerini nasıl karşılayabilirsiniz? Gıda işleme ve paketleme verimliliğini artırmak amacıyla daha basit temizlik…

Uzmanlara Sorun: Gıda Ambalajları için Hareket Kontrolü  >

Hareket kontrolü ile ilgili sorunuz olduğunda uzman tavsiyesi için Kollmorgen’a danışın. Uzmanlara Sorun serimiz, müşterilerin en çok sorduğu sorulara yanıt bulmak ve kanıtlanmış çözümler sunmak için yetenekli hareket uzmanlarını bir araya getiriyor.

Kollmorgen, Salvagnini'nin daha yüksek Enerji Tasarruflu Metal Bükme Makineleri Üretmesine Yardımcı Oluyor >

Yenilik, yetkinlik, hizmet. 60 yıllık iş tecrübesi boyunca bu üç taahhüt, Salvagnini Group'un sac işleme ekipmanları alanında küresel liderliğe ulaşmasına yardımcı olmuştur. Dünya çapında 1 numaralı panel bükücü tedarikçisi ve tüm sac metal…
Kollmorgen Direct Drive Teknolojisi Pil Hücresi Üretiminde Kaplama Sistemlerinin Doğruluğunu ve Verimliliğini Artırıyor

Kollmorgen Direct Drive Teknolojisi Pil Hücresi Üretiminde Kaplama Sistemlerinin Doğruluğunu ve Verimliliğini Artırıyor >

Elektrikli araçlar daha temiz, daha sürdürülebilir ulaşım vaat ettikçe, güvenilir lityum iyon pillere olan ihtiyaç hızla artıyor. Pil üreticileri, üretim kalitesini ve hızını en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi yollar arıyor.
Kollmorgen AKM servo motor tarafından tahrik ediliyor

Parçadan borular kesmek >

Kıymıksız ve olabildiğince çapaksız süratli uzunlamasına kesim: Kollmorgen Automation Suite metal işleme branşına tempo getiriyor
Görülebilen tuğlalar

Görülebilen tuğlalar >

KOLLMORGEN Hareket kontrolü toprak kolondan hızlı ve kusursuz kesitler yapıyor.