Passer au contenu principal

* À moins d’avis contraire, tous les webinaires sont présentés en anglais.

* À moins d’avis contraire, les cours sont dispensés en anglais et en présentiel dans nos locaux de Radford, en Virginie (États-Unis).

Intégrer un moteur linéaire à accouplement direct à votre machine haute performance >

Webinar

Lorsque les concepteurs mécaniques utilisent des servomoteurs classiques pour entraîner les vis à billes ou à rouleaux pour le mouvement linéaire, la vitesse et la précision qu'ils peuvent atteindre est assez limitée.La conception de base des vis à…

Comment définir le phasage des moteurs pour une commande d'axe efficace ? >

Webinar

Le phasage des moteurs est un élément d'ingénierie essentiel dans le contrôle d'un servomoteur sans balais. Ils n'utilisent pas la commutation mécanique. Ils commutent par voie électronique en fonction de l'asservissement et du phasage du moteur.…

Pourquoi intégrer la sécurité fonctionnelle dans une machine et comment le faire ? >

Webinar

Toutes les machines automatisées, en particulier celles qui utilisent un mouvement haute performance, créent un risque pour les humains qui interagissent avec ces machines. Dans le passé, l'atténuation du risque relevait de la responsabilité des…

Survol de l'outil de réglage de la servocommande pour une performance optimale >

Webinar

Un réglage adéquat fait toute la différence entre un système qui se déplace simplement et un dispositif vraiment performant. Nous avons renforcé les capacités du puissant écran de réglage de WorkBench. Vous constaterez que cet outil conserve toute sa…

Comprendre le cogging par rapport à l'ondulation du couple pour un contrôle du mouvement optimisé  >

Webinar

Les servomoteurs peuvent être sujets à des perturbations de couple qui peuvent avoir un impact sur les performances de mouvement requises de votre système. On parle beaucoup sur le marché des conceptions de moteur « sans cogging », de sorte…

Bobinages de moteurs : comprendre leur fonctionnement et leur influence sur les performances  >

Webinar

Les moteurs électriques sont le cœur des machines industrielles, des robots de pointe, des systèmes d'imagerie médicale et d'innombrables autres applications. Les bobinages complexes en cuivre jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des…

Choisissez le bon moteur pour votre système sans pilote terrestre, aérien ou maritime >

Webinar

Les systèmes sans pilote sont de plus en plus présents dans les opérations terrestres, aériennes et maritimes, ce qui minimise la charge de travail humaine, les coûts et les risques. Avec les systèmes sans pilote, l'échec n'est pas…

De la théorie à l'action : l'impact de la science des moteurs sur l'excellence robotique >

Webinar

Les ingénieurs sont chargés de concevoir des systèmes mécatroniques qui déplacent des charges toujours plus hautes de plus en plus rapidement, dans des formats de plus en plus compacts et légers. Cette présentation propose des perspectives techniques…

Sessions de mentorat AKD: Comment configurer votre AKD pour réussir & Un système de mouvement avancé avec l'AKD >

Webinar

La série de sessions de mentorat pour les servovariateurs AKD offre une expérience d'apprentissage interactive avec des démonstrations de l'instructeur qui vous permettent d'observer des techniques et des stratégies de programmation. Nous…

Comprendre les options de bobinage des moteurs pas-à-pas : en série ou en parallèle >

Webinar

Comprendre les nuances qui subsistent en matière de configuration de bobinage d'un moteur pas-à-pas se révèle un outil précieux pour choisir le moteur adapté à votre application. Découvrez comment les options de bobinage peuvent affecter le couple,…

Maîtriser le mouvement dynamique : révolutionner les exosquelettes >

Webinar

Au royaume de la robotique, les exosquelettes sont les rois de l'innovation et représentent la promesse d'une véritable révolution, tant sur le plan de la mobilité que de la production industrielle. Alors que la demande explose dans de nombreux…

Conseils pour le choix d'un moteur pas-à-pas >

Webinar

Avec le large éventail d'options de moteurs pas-à-pas, comment choisir le bon moteur pour votre application ? Cette session vous permettra d'identifier les principaux différentiateurs de la technologie des moteurs pas-à-pas afin de pouvoir…