Comprendre les nuances qui subsistent en matière de configuration de bobinage d'un moteur pas-à-pas se révèle un outil précieux pour choisir le moteur adapté à votre application. Découvrez comment les options de bobinage peuvent affecter le couple, la vitesse, la consommation d'énergie et la gestion thermique. Lors de cette session, nous allons nous intéresser aux principes directeurs des configurations de bobinage en série et en parallèle, ainsi qu'à leurs avantages et leurs limites.
Durant cette session, vous allez :
- en apprendre plus sur les performances et les différences entre les options de bobinage en série ou en parallèle ;
- identifier des scénarios de sélection d'un moteur pas-à-pas en série ou en parallèle ;
- étudier les liens entre les connexions d'un moteur et la dynamique de mouvement ;
- identifier des scénarios d'utilisation optimale d'un moteur pas-à-pas en série ou en parallèle ;
- découvrir comment les connexions d'un moteur affectent le mouvement.
À propos du/des présentateur(s)
With 43 years in the motion-control industry, including 33 years as an Application Engineer and Manager at Kollmorgen, Paul has enjoyed working across all aspects of motion control. In particular, his specialized knowledge of stepper technology has benefited countless customers in industries as diverse as food & beverage, medical, printing, converting, sports and more. Paul enjoys every opportunity to help engineers optimize their projects, and we’re thrilled to welcome him as a presenter for Kollmorgen.