Passer au contenu principal

Connecter la commande de mouvement dans l'usine: Implementing Communication Protocols

Connecter la commande de mouvement dans l'usine, KollmorgenConnecter la commande de mouvement dans l'usineLa nécessité de communications basées sur Ethernet dans l'usine a augmenté au cours de ces 10 dernières années. Des informations détaillées sur les tâches et les performances des machines à chaque étape sont essentielles à la productivité. Les capacités étant passées des rapports de performances aux avertissements de maintenance prédictive, et par-delà, la nécessité de connecter plusieurs contrôleurs au sein d'une seule et même machine et ailleurs dans l'usine a également augmenté.

Ce document passe en revue les options disponibles pour les connexions Ethernet et non-Ethernet dans le contrôleur de mouvement. Nous commencerons par un résumé des informations qui peuvent être transférées à l'intérieur et à l'extérieur du contrôleur de mouvement, suivi d'exemples de communication avec les contrôleurs en réseau et hors réseau. Enfin, nous présenterons les facteurs à prendre en compte pour choisir les solutions adaptées à votre usine.

Remplissez ce court formulaire

pour consulter ce livre blanc

- OU -

Connectez-vous/Enregistrez-vous

pour accéder aux contenus de Kollmorgen

Déclaration de confidentialité - En nous envoyant vos coordonnées, vous acceptez que vos données personnelles/habitudes d'utilisateur soient stockées et traitées électroniquement. Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information, vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

CAPTCHA

La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen augmente la précision et la productivité des systèmes de revêtement dans la production de cellules de batteries

Alors que les véhicules électriques promettent un transport plus propre et plus durable, le besoin de batteries lithium-ion fiables monte en flèche. Les fabricants de batteries recherchent des moyens innovants pour maximiser la qualité et la rapidité de la production.
En savoir plus

Programmation d'API pour KAS

Kollmorgen Automation Suite™ inclut une boîte à outils complète de programmation d'API, avec prise en charge de tous les langages de programmation CEI 61131-3. L'intégration à l'environnement de développement graphique de la suite vous permet de travailler plus vite, avec un seul progiciel à utiliser et un seul fichier à gérer.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial

Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes >

La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la stabilité et la vitesse de production.

Comment Cosmopack est passé des solutions d'emballage spécialisées aux solutions d'emballage flexibles >

Découvrez comment Cosmopack a modernisé l'intégration de sa chaîne d'emballage automatisée en recourant à une architecture de mouvement décentralisée afin de proposer des solutions d'emballage plus flexibles.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Kollmorgen Automation Suite Brochure >

Le premier ensemble de programmation d’automatisation de machines qui permet d’obtenir un mouvement et un contrôle de haute performance en quelques minutes
La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen augmente la précision et la productivité des systèmes de revêtement dans la production de cellules de batteries

La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen augmente la précision et la productivité des systèmes de revêtement dans la production de cellules de batteries >

Alors que les véhicules électriques promettent un transport plus propre et plus durable, le besoin de batteries lithium-ion fiables monte en flèche. Les fabricants de batteries recherchent des moyens innovants pour maximiser la qualité et la rapidité…