Pular para o conteúdo principal

Um Guia Para Conectar o controle de motion na fábrica

Einbinden der Bewegungssteuerung im Werk, KollmorgenA necessidade de comunicação baseada em Ethernet dentro da fábrica cresceu nos últimos 10 anos. Informações detalhadas sobre as tarefas e o desempenho das máquinas em todas as etapas são fundamentais para a produtividade. À medida que os recursos se expandiram de relatórios de desempenho para avisos de manutenção preditiva e além, a necessidade de conectar vários controladores dentro da mesma máquina e em outros lugares da fábrica também cresceu.

Este documento analisa as opções disponíveis para conexões Ethernet e não Ethernet dentro do controlador de Motion. Começaremos com um resumo de quais informações podem ser transferidas para dentro e para fora do controlador de Motion, seguido por exemplos de rede e não rede para se comunicar com os controladores. Finalmente, apresentaremos os fatores que precisam ser considerados ao escolher as soluções certas para a sua fábrica.

Preencha este breve formulário

para ver este Informe Técnico

OU...

Faça login/cadastre-se

para obter acesso ao conteúdo da Kollmorgen

Declaração de privacidade. Ao enviar os seus dados de contato, você concorda que os dados pessoais ou de comportamento de usuário podem ser armazenados e processados eletronicamente. Caso não deseje mais receber a newsletter eletrônica, você pode cancelar a assinatura em qualquer momento.

CAPTCHA

A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria

Como os veículos elétricos prometem um transporte mais limpo e sustentável, a necessidade de baterias de íon-lítio confiáveis está aumentando vertiginosamente. Os fabricantes de baterias estão procurando maneiras inovadoras de maximizar a qualidade e a velocidade da produção.
Learn More

PLC Programming/IEC 61131-3

A Kollmorgen Automation Suite™ inclui um kit de ferramentas de programação PLC completo, com suporte para todas as linguagens de programação IEC 61131-3. A integração dentro do ambiente de desenvolvimento gráfico da suíte significa que você pode trabalhar mais rápido, com o uso de apenas um pacote de software e a manutenção de apenas um arquivo.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

instalações de fabricação com controle de movimento multieixo

Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas >

Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta velocidade.

Como a Cosmopack passou de especialista para soluções de embalagem flexíveis >

Saiba como a Cosmopack aprimorou a integração da linha de embalagem automatizada com uma arquitetura de movimento descentralizada para soluções de embalagem mais flexíveis.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Folheto Kollmorgen Automation Suite >

Pacote de programação de automação de máquinas de primeira linha para movimento e controle de alto desempenho em minutos
A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria

A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria >

Como os veículos elétricos prometem um transporte mais limpo e sustentável, a necessidade de baterias de íon-lítio confiáveis está aumentando vertiginosamente. Os fabricantes de baterias estão procurando maneiras inovadoras de maximizar a qualidade e…

Kollmorgen Automation Suite™ Apresenta Desempenho Dinâmico para Maximizar Produtividade de Máquina de Totalmente Automatizada Modular de Processamento de Papel >

A intercaladora em rolo jumbo RC-500J, fabricada pela empresa alemã Jakob Graphic Services GmbH, está chegando a um patamar mais elevado no processamento de uma ampla variedade de produtos impressos em papel contínuo.

Como a Prinovis reduziu o desperdício, aumentou o rendimento e garantiu a flexibilidade futura com a solução de movimento dinâmico da Kollmorgen >

Em busca de novos controles para o controle de registro de uma impressora de rotogravura, a Prinovis Itzehoe GmbH implementou uma nova solução de controle de movimento da Kollmorgen que gerou importantes resultados mensuráveis.