Salta al contenuto principale

Guida al collegamento del motion control in fabbrica

Einbinden der Bewegungssteuerung im Werk, KollmorgenNegli ultimi 10 anni è aumentata la necessità di comunicazione basata su Ethernet in fabbrica. Informazioni dettagliate ad ogni stadio su task e prestazioni delle macchine sono essenziali per la produttività. Man mano che le capacità sono evolute da report sulle prestazioni ad avvisi di manutenzione predittiva e oltre, è aumentata anche la necessità di collegare vari controller all'interno della stessa macchina e in altri punti all'interno della fabbrica.

Questo documento analizza le opzioni disponibili per collegamenti Ethernet e di altro tipo all'interno del controller di movimento. Inizieremo con un riepilogo delle informazioni che si possono trasferire nel e dal controller di movimento, seguito da esempi di reti e altro per la comunicazione con i controller. Infine, presenteremo i fattori di cui tenere conto nella scelta delle soluzioni giuste per ogni situazione.

Compila il form

per visualizzare il white paper

-O-

Login/Registrati

per accedere ai contenuti di Kollmorgen

Politica sulla privacy - Inviandoci i tuoi dati personali accetti che vengano gestiti e archiviati elettronicamente. Se non desideri più ricevere la newsletter, potrai annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

CAPTCHA
Questa domanda è un test per verificare che tu sia un visitatore umano e per impedire inserimenti di spam automatici.

La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie

Poiché i veicoli elettrici promettono un trasporto più pulito e sostenibile, la necessità di batterie agli ioni di litio affidabili è in aumento. I produttori di batterie sono alla ricerca di modi innovativi per massimizzare la qualità e la velocità di produzione.
Scopri di più

Kollmorgen Automation Suite™

Nella Kollmorgen Automation Suite™ è incluso un kit di strumenti completo per la programmazione PLC, con supporto per tutti i linguaggi di programmazione conformi a IEC 61131-3. L'integrazione con l'ambiente di sviluppo grafico vuol dire lavorare più rapidamente, con un unico pacchetto software da usare e un unico file da sottoporre a manutenzione.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.

Cosmopack: la transizione strategica da sistemi specializzati a soluzioni di packaging flessibili >

Scopri come Cosmopack ha ottimizzato l'integrazione delle linee di confezionamento automatizzate grazie a un'architettura di motion decentralizzata, ottenendo soluzioni di packaging più flessibili.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Kollmorgen Automation Suite Brochure >

La piattaforma di riferimento per la programmazione dell'automazione macchina ad alte prestazioni, con motion e controllo pronti all'uso in pochi minuti.
La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie

La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie >

Poiché i veicoli elettrici promettono un trasporto più pulito e sostenibile, la necessità di batterie agli ioni di litio affidabili è in aumento. I produttori di batterie sono alla ricerca di modi innovativi per massimizzare la qualità e la velocità…
Magazzino a tamburo per l’accumulo dei pezzi grezzi azionato da un servomotore AKM di Kollmorgen.

Il taglio ottimale dei tubi >

Come ottenere rapidamente la lunghezza desiderata senza sfridi. Kollmorgen Automation Suite conferisce un nuovo slancio al settore della lavorazione dei metalli
Una produzione di mattoni impeccabili

Una produzione di mattoni impeccabili >

Il motion control di KOLLMORGEN realizza tagli rapidi e precisi dai filoni di argilla
 Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT

Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT >

Catalogo prodotti Kollmorgen. Ogni soluzione deriva da una profonda comprensione delle problematiche affrontate dai progettisti e dagli utilizzatori delle macchine.

Jakob Graphic Services - Jumbo Roll Collator - Le performance dubanucge della Kollmorgen Automation Suite™ incrementano la produttività di una macchina continua modulare completamente automatizzata >

La fascicolatrice di grandi dimensioni RC-500J, prodotta dall’azienda tedesca Jakob Graphic Services GmbH, offre prestazioni senza precedenti nella lavorazione di una vasta gamma di prodotti su carta continua.