Europe
|Kollmorgen NDC déménage dans de nouveaux locaux à Göteborg. Ce déménagement s'inscrit dans le cadre d'une initiative stratégique visant à répondre à la demande future d'AGV et de robots mobiles, en développant l'activité et en augmentant la capacité d'innovation et de développement.

- Le déménagement fait partie d'une initiative de croissance stratégique.
- Il accroît la rapidité de l'innovation et du développement.
- Il améliore l'expérience de formation des partenaires et des utilisateurs finaux.
- Il accueille un nouveau laboratoire d'innovation AMR.
« Nous avons connu une croissance plus rapide que prévu ces dix dernières années, ainsi qu'une augmentation substantielle du recrutement et des investissements. Outre la nécessité de disposer d'un espace de bureau plus grand, l'un des principaux facteurs de notre déménagement était de rationaliser le travail quotidien de nos ingénieurs. Les nouveaux bureaux sont situés à côté de notre centre d'essai et de simulation, un environnement d'entrepôt qui permet l'utilisation d'AGV et de robots mobiles. L'agrandissement des locaux autour de notre centre d'essai faisait partie du projet », a déclaré Tobias Byfeldt, directeur général de Kollmorgen Automation AB.
Destinée à servir de catalyseur de l'innovation et du développement, l'intégration transparente entre le centre d'essai et le bureau permettra aux ingénieurs de gagner un temps considérable dans l'itération entre le code et les essais physiques. Les nouveaux locaux accueillent également un laboratoire d'innovation spécifique à l'AMR, entièrement axé sur le développement d'une technologie de navigation entièrement autonome. En outre, l'installation améliorera l'expérience de formation des partenaires et des utilisateurs finaux de Kollmorgen, qu'ils participent à des sessions sur place ou virtuelles.
Situés à Sisjön, Göteborg, l'une des zones les plus denses sur le plan commercial d'Europe du Nord, les nouveaux locaux de 1 900 m² ont été conçus sur mesure pour Kollmorgen, en intégrant des aspects techniques, environnementaux, humains et culturels spécifiques.
« Il est formidable d'emménager dans un tout nouveau bureau qui, par sa conception, soutient les pierres angulaires de notre culture : l'innovation, la coopération et le plaisir au travail. En écoutant attentivement l'ensemble de notre personnel, nous avons essayé de comprendre comment nous voulons travailler, et ce dont nous avons besoin pour exceller dans ce que nous faisons. Cette voix commune s'est concrétisée par une vision architecturale qui reflète ce que nous sommes », a déclaré Malin Nielsen, gestionnaire principal des ressources humaines de Kollmorgen Automation.
À propos des solutions NDC de Kollmorgen
Kollmorgen NDC est la plateforme leader des constructeurs de véhicules pour créer des solutions d'automatisation de la logistique sans conducteurs. La plateforme se compose à la fois de logiciels permettant d'acheminer efficacement les véhicules et de matériel pour la navigation et le contrôle. Avec Kollmorgen NDC, vous pouvez automatiser n'importe quel type de véhicule ou de robot, et l'intégrer dans n'importe quelle application de manutention, quel que soit le secteur, partout dans le monde.