Europe
|Kollmorgen NDC, Gothenburg'taki yeni bir tesise taşınıyor. Bu taşınma, işi genişleterek ve gerek yenilik gerekse geliştirme kapasitesini artırarak AGV'lere ve Mobil Robotlara yönelik gelecek taleplerini karşılamak için başlatılan stratejik girişimin bir parçası.

- Taşınma, stratejik bir büyüme girişiminin parçası
- Yenilik ve geliştirme hızını artırıyor
- Ortaklar ve son kullanıcılar için eğitim deneyimini iyileştiriyor
- Yeni bir AMR yenilik laboratuvarını barındırıyor
Kollmorgen Automation AB Yönetici Direktörü Tobias Byfeldt'in sözleri: "Geçtiğimiz 10 yıl içinde beklediğimizden hızlı büyüdük, istihdamımız ve yatırımlarımız büyük ölçüde arttı. Daha büyük bir ofis ihtiyacına ek olarak mühendislerimizin günlük çalışmalarını düzenlemek için de taşınmamız gerekiyordu. Yeni ofis binası, AGV'ler ve Mobil Robotların çalıştırılmasına yönelik bir depo ortamı olan test ve simülasyon merkezimizin yanında yer alıyor. Test merkezi çevresindeki tesislerin genişletilmesi planın bir parçasıydı."
Bir yenilik ve geliştirme katalizörü olması amaçlanan, test merkez ile ofis arasındaki entegrasyon, mühendislerin kod ve fiziksel testler arasında gidip gelirken büyük zaman tasarrufu yapmasını sağlayacak. Yeni tesisler ayrıca, tam otonom navigasyon teknolojisi geliştirmeye tümüyle odaklanan özel bir AMR yenilik laboratuvarı da içeriyor. Tesis ayrıca Kollmorgen ortaklarının ve son kullanıcıların, hem yerinde hem de sanal oturumlarda bulunarak eğitim deneyimini de iyileştirecek.
Kuzey Avrupa'nın ticari olarak en yoğun alanlarından biri olan Sisjön, Gothenburg'da yer alan 1900 m2'lik yeni tesis, spesifik teknik, çevresel, insani ve kültürel hususlar düşünülerek Kollmorgen için özel olarak tasarlandı.
Kollmorgen Automotion Küresel İK Müdürü Malin Nielsen'in sözleri: "Tasarımı sayesinde kültürümüzün ana değerleri olan yenilik, işbirliği ve çalışırken keyif alma niteliklerini destekleyen yeni bir ofise taşınmak heyecan verici. Tüm iş gücümüzü dikkatle dinleyerek nasıl çalışmak istediğimizi ve yaptığımız işte mükemmel olmak için ne gerektiğini anlamaya çalıştık. Bu ortak söylem, kim olduğumuzu yansıtan mimari bir vizyon olarak somutlaştı."
Kollmorgen'in NDC Çözümleri hakkında
Kollmorgen NDC, araç üreticileri tarafından sürücüsüz lojistik otomasyon çözümleri üretmek için kullanılan endüstride lider bir platform. Platform, hem araçları etkili şekilde yönlendiren yazılımı hem de navigasyon ve kontrole yönelik donanımı barındırıyor. Kollmorgen NDC ile neredeyse her türlü aracı ya da robotu otomatikleştirebilir ve dünya çapındaki her türlü endüstride her türden malzeme işleme uygulamasına entegre edebilirsiniz.