Europe
|Kollmorgen NDC si trasferisce in una nuova sede a Göteborg. Il trasferimento si inserisce in un'iniziativa strategica mirata a soddisfare le future richieste di AGV e robot mobili, attraverso l'espansione dell'attività e l'aumento della capacità di innovazione e sviluppo.

- Il trasferimento si inserisce in un'iniziativa di crescita strategica
- Aumenta la velocità di innovazione e sviluppo
- Migliora l'esperienza formativa per partner e utenti finali
- Ospita un nuovo laboratorio di innovazione AMR
“In questi ultimi 10 anni abbiamo avuto una crescita più rapida del previsto, con un netto incremento di assunzioni e investimenti. Oltre all'esigenza di più spazio per gli uffici, un fattore chiave alla base del trasferimento è stata l'ottimizzazione del lavoro quotidiano dei nostri tecnici. Il nuovo edificio che ospita gli uffici si trova accanto al centro di collaudo e simulazione, un padiglione dedicato alle prove di AGV e robot mobili. "L'espansione della sede intorno al centro di collaudo faceva parte del progetto”, spiega Tobias Byfeldt, Managing Director, Kollmorgen Automation AB.
Mirata a catalizzare innovazione e sviluppo, l'integrazione senza soluzione di continuità tra il centro di collaudo e gli uffici permetterà ai tecnici di risparmiare molto tempo nel tragitto tra le prove di codifica e i collaudi fisici. La nuova sede ospita anche un laboratorio di innovazione specifico per AMR, dedicato allo sviluppo di una tecnologia di navigazione totalmente autonoma. La struttura migliorerà inoltre l'esperienza formativa per partner e utenti finali di Kollmorgen che parteciperanno a sessioni in loco e virtuali.
Ubicata a Sisjön, Göteborg, una delle aree più densamente commerciali del Nord Europa, la nuova sede si sviluppa su 1.900 m2 ed è stata progettata appositamente per integrare aspetti tecnici, ambientali, umani e culturali specifici che caratterizzano Kollmorgen.
“È fantastico trasferirsi in un ufficio nuovo di zecca con un design che strizza l'occhio alle pietre miliari della nostra cultura: innovazione, cooperazione e divertimento sul lavoro. Dando ascolto ai nostri dipendenti, abbiamo cercato di capire come vogliamo lavorare e cosa ci serve per raggiungere l'eccellenza in quello che facciamo. "Questo intento comune si è tradotto in una visione architettonica che rispecchia quello che siamo”, spiega Malin Nielsen, Global HR Manager, Kollmorgen Automotion.
Informazioni sulle soluzioni NDC di Kollmorgen
NDC di Kollmorgen è la piattaforma leader nel settore utilizzata dai costruttori di veicoli per creare soluzioni di automazione logistica senza conducente. La piattaforma include software per un efficiente instradamento dei veicoli e hardware per navigazione e controllo. Con NDC di Kollmorgen potrai automatizzare praticamente qualsiasi tipo di veicolo o robot e integrarlo in qualsiasi tipo di applicazione di movimentazione materiali, in qualsiasi settore e in tutto il mondo.