North America
|Kollmorgen, leader mondial dans le domaine des systèmes de commande de mouvement, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle série de servomoteurs sans boîtier TBM2G, dont les nouvelles caractéristiques simplifient la conception de robots collaboratifs, chirurgicaux, pour l'aérospatiale et la défense, entre autres, tout en offrant des performances optimales dans un format plus compact et plus léger. Ces nouveaux moteurs viennent compléter les gammes TBM et KBM existantes de moteurs sans boîtier Kollmorgen.
Fruit de plusieurs années de recherche, d'essais et de retours des clients, la série TBM2G offre d'excellentes performances en matière de couple dans un ensemble électromagnétique extrêmement compact. Ces moteurs de nouvelle génération permettent de créer des robots plus légers qui se distinguent par une plus grande capacité de charge, une meilleure efficacité énergétique, un moindre échauffement ainsi que des mouvements plus rapides et fluides.

Les moteurs couples sans boîtier sont généralement très performants dans les basses vitesses, mais nettement moins dans les hautes. Les moteurs TBM2G éliminent cet inconvénient en utilisant des bobinages évolués et des composants qui offrent systématiquement les meilleurs niveaux de puissance, de couple et d'efficacité du secteur dans une large plage de vitesses.
Les moteurs TMB2G suppriment aussi la contrainte de taille à laquelle les ingénieurs sont souvent confrontés lorsqu'ils utilisent des engrenages à onde de déformation du commerce, également connus sous le nom de réducteurs harmoniques sur le marché des équipements robotiques. Les moteurs de la nouvelle série TBM2G sont dimensionnés pour s'adapter parfaitement aux systèmes à onde de déformation disponibles sur le marché, ce qui supprime le besoin de travaux de personnalisation importants qui augmentent la durée et le coût de la conception et peuvent aussi poser des problèmes d'approvisionnement et de qualité au moment de l'entrée en pleine production.
Les moteurs de la série TBM2G sont disponibles en sept tailles de boîtiers, avec trois longueurs d'empilement chacune, soit un total de 21 moteurs standard qui peuvent être directement intégrés dans les articulations robotisées et les équipements embarqués similaires. Parmi les applications types, citons les robots collaboratifs dans la plage de 3 à 15 kg, fonctionnant à 48 Vcc max. Ces moteurs sont conçus pour fonctionner à haute vitesse sans dépasser la limite de 80 °C généralement requise pour protéger les humains travaillant à proximité des cobots et empêcher la dégradation de la graisse et des composants électroniques. En outre, ils sont disponibles avec des options de capteurs thermiques afin de répondre aux exigences des variateurs et systèmes de commande utilisés sur le marché des cobots. Kollmorgen dispose de tout l'équipement nécessaire pour fournir des moteurs TBM2G dans le monde entier, dans tous les volumes, avec des délais de production rapides, une qualité fiable et une assistance de co-conception locale.
« Nous sommes fiers de présenter de nouveaux servomoteurs qui améliorent sensiblement les performances globales dans un format plus compact pour une vaste gamme d'applications sans boîtier », déclare Jeff Czarnecki, vice-président, Marketing mondial, chez Kollmorgen. « Par ailleurs, nous sommes particulièrement emballés par les possibilités offertes par la série TBM2G dans le secteur de la robotique. Les moteurs TBM2G s'adaptent parfaitement à la nouvelle génération de cobots hautesperformances », ajoute M. Czarnecki. « Ils sont réellement compatibles avec les robots. »
Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Web TBM2G à l'adresse kollmorgen.com/TBM2G.
À propos de Kollmorgen
Kollmorgen possède plus d'un siècle d’expérience dans le domaine du mouvement. Cette expérience se retrouve dans les performances et la fiabilité inégalées de ses moteurs, de ses variateurs, de ses actionneurs linéaires, de ses réducteurs ainsi que dans ses solutions de contrôle et ses plateformes d’automatisation pour les véhicules autonomes. Nous proposons des solutions révolutionnaires avec des performances, une fiabilité et une facilité d’utilisation sans pareilles, qui donnent un avantage incontestable aux fabricants de machines.
Kollmorgen est une marque d'Altra Industrial Motion Corp. (NASDAQ : AIMC), l'un des principaux concepteurs et fabricants mondiaux de solutions de commande de mouvement et de transmission. Avec des composants et des systèmes technologiques qui assurent les fonctions essentielles de commande, de couple et de positionnement des équipements, entre autres, les produits Altra peuvent être utilisés dans n'importe quel processus, machine ou application impliquant du mouvement.