North America
|Hareket kontrol sitemlerinde bir dünya lideri olan Kollmorgen, bugün yeni TBM2G serisi gövdesiz servo motorlarını duyurdu; bu motorlar kolaboratif, cerrahi, havacılık/uzay ve savunma ve diğer robotların tasarımını kolaylaştırırken daha hafif, daha kompakt bir pakette optimum performans sunuyor. Bu yeni motorlar Kollmorgen'in mevcut TBM ve KBM serisi gövdesiz motorlarını tamamlayacak.
Yılların araştırma, test ve müşteri geri bildirimi sürecinin sonucu olan TBM2G serisi, son derece kompakt bir elektromanyetik paket içinde yüksek performanslı tork sunuyor. Bu yeni nesil motorlar, robotların daha hafif eklem ağırlığı, daha yüksek yük taşıma kapasitesi, iyileştirilmişi enerji verimliliği, daha az ısınma ve daha hızlı ve sorunsuz hareketlere sahip olmasını sağlıyor.

Gövdesiz tork motorları tipik olarak en iyi performanslarını düşük hızlarda gösterir ama yüksek hızlarda bu performans düşer. TBM2G motorları, çok geniş bir hız aralığında, tutarlı şekilde endüstri lideri güç, tork ve verimlilik sağlayan gelişmiş sarımları ve malzemeleri sayesinde bu sınırlandırmayı ortadan kaldırıyor.
TBM2G motorları ayrıca mühendislerin piyasadan satın alınan gerinim dalgası dişlisi (robotik piyasasında harmonik dişli olarak da bilinir) kullandıklarında genellikle karşılaştığı boyutlandırma sınırını da ortadan kaldırıyor. Yeni TBM2G serisi motorlar, hazır gerinim dalgası sistemlerine mükemmel uyumlu olacak şekilde boyutlandırılıyor, bu da, mühendislik süresini ve maliyeti artırabilecek, aynı zamanda robotlar tam üretime geçtiğinde potansiyel olarak tedarik ve kalite sorunlarına yol açabilecek kapsamlı özelleştirme gereksinimini ortadan kaldırıyor.
TBM2G serisinde, her biri üç farklı en uzunluğu olan yedi gövde boyutu seçeneği var; böylece toplamda 21 adet olan standart motorlar doğrudan robotik eklemlere ve benzer gömülü ekipmana doğrudan entegre edilebiliyor. Tipik uygulamalar, 3–15 kg aralığında ve 48 VDC ve altında çalışan işbirliği robotlarıdır. Bu motorlar yüksek hızlarda, kobotlara yakın çalışan insanların güvenliğini sağlamak ve gres ve elektronik bileşenlerin bozulmasını önlemek için gerekli olan 80°C sınırı aşmadan çalışacak şekilde tasarlandı. Motorlar, kobot pazarında kullanılan sürücülerin ve kontrol sistemlerinin gereksinimlerini karşılamak için ayrıca termal sensör seçeneklerine de sahip.
Kollmorgen, TBM2G motorları dünya çapında, her türlü hacimde, hızlı üretim süreleri, güvenilir kalite ve yerel ortak mühendislik desteği ile iletmek için ileri düzeyde donatılmış durumda.
Kollmorgen Küresel Pazarlama Başkan Yardımcı Jeff Czarnecki'nin sözleri: Çok çeşitli gövdesiz uygulamalarda boyutu küçültürken genel performansı önemli düzeyde artıran Yeni servo motorların tanıtımı konusunda heyecanlıyız. TBM2G serisinin robotik pazarında açacağı kapılar konusunda özellikle heyecanlıyız. TBM2G motorları yeni nesil yüksek-performanslı kobotlara mükemmel uyuyor. Bu motorlar gerçek anlamda robot uyumlu.
Daha fazla bilgi için kollmorgen.com/TBM2G adresindeki TBM2G web sayfasını ziyaret edin.
Kollmorgen Hakkında
Kollmorgen'ın 100 yılı aşkın hareket deneyimi vardır ve bu deneyim sektörün en yüksek performanslı, en güvenilir motorları, tahrikleri, lineer aktüatörleri, dişli kutuları, AGV kontrol çözümleri ve otomasyon platformları ile kanıtlanmıştır. Eşsiz bir performans, güvenilirlik ve kulanım kolaylığına sahip üstün çözümler sunuyor, makine üreticilerine kesin bir pazar avantajı sunuyoruz.
Kollmorgen, çok çeşitli hareket kontrolü ve güç aktarımı çözümleri için birinci sınıf bir küresel tasarımcı ve üretici olan Altra Industrial Motion Corp.'un (NASDAQ: AIMC) bir markasıdır. Ekipmanların hız, tork, konumlandırma ve diğer işlevlerinin temel olarak kontrol edilmesini sağlayan bileşenler ve sistemler ile Altra ürünleri neredeyse hareketle ilgili tüm makine, süreç veya uygulamada kullanılabilir.