North America
|Kollmorgen, leader globale nei sistemi di motion control, ha annunciato oggi la nuova serie TBM2G di servomotori frameless, caratterizzata da funzionalità che semplificano la progettazione di robot collaborativi, chirurgici, per applicazioni aerospaziali, della difesa e di altro tipo, con prestazioni ottimali in un design più leggero e compatto. Questi nuovi motori andranno a integrare le serie TBM e KBM frameless già esistenti.
La serie TBM2G, che nasce dopo anni di ricerca, collaudo e feedback dei clienti, offre coppia ad alte prestazioni in un formato elettromagnetico estremamente compatto. Questi motori di prossima generazione assicurano ai robot giunti più leggeri, una capacità di carico superiore, efficienza energetica migliorata, incrementi termici ridotti e movimenti più rapidi e fluidi.

I motori a coppia frameless erogano di norma le migliori prestazioni a basse velocità, ma sono meno performanti a velocità più elevate. I motori TBM2G annullano questo limite grazie ad avvolgimenti e materiali avanzati che garantiscono potenza, coppia ed efficienza di altissimo livello in maniera uniforme per un'ampia gamma di velocità.
I motori TBM2G annullano inoltre il limite dimensionale che i tecnici spesso si trovano ad affrontare in caso di impiego di comuni ingranaggi a onda di deformazione, noti nel settore della robotica con il nome di ingranaggi armonici. I motori della nuova serie TBM2G sono dimensionati per adattarsi perfettamente a sistemi a onda di deformazione già disponibili in commercio, eliminando la necessità di personalizzazioni estese che possono incrementare tempi e costi di progettazione ed eventualmente causare problemi di approvvigionamento e qualità una volta che i robot entrano in produzione a pieno regime.
La serie TBM2G è disponibile in sette taglie, ciascuna con tre lunghezze dello statore, per un totale di 21 motori standard che si possono assemblare direttamente nei giunti di robot e analoghe attrezzature integrate. Applicazioni tipiche sono robot collaborativi nella gamma 3-15 kg, alimentati a 48 Vcc e inferiore. Questi motori sono progettati per funzionare ad alte velocità senza superare la temperatura di 80 °C, un limite normalmente necessario per salvaguardare gli operatori in prossimità dei robot collaborativi ed impedire la perdita di funzionalità dei lubrificanti e dei componenti elettronici. Sono inoltre disponibili con sensori termici opzionali per soddisfare i requisiti di azionamenti e sistemi di controllo utilizzati nel settore dei robot collaborativi.
Kollmorgen è perfettamente attrezzata per fornire i motori TBM2G in tutto il mondo nelle quantità richieste, con tempi di produzione ridotti, qualità affidabile e supporto in loco alla co-progettazione.
“Siamo lieti di presentare nuovi servomotori che aumentano significativamente le prestazioni globali riducendo le dimensioni in un'ampia gamma di applicazioni frameless,” spiega Jeff Czarnecki, Vicepresidente Marketing globale presso Kollmorgen. “E siamo lieti in particolare di illustrare le possibilità che la serie TBM2G rappresenta per la robotica. I motori TBM2G sono l'ideale per una nuova generazione di robot collaborativi ad alte prestazioni”, continua. “Sono davvero pensati per i robot”.
Per maggiori informazioni visitate la pagina web TBM2G all'indirizzo kollmorgen.com/TBM2G.
Informazioni su Kollmorgen
Kollmorgen vanta oltre 100 anni di esperienza in ambito motion, come dimostrano motori, azionamenti, attuatori lineari, riduttori, soluzioni di comando AGV e piattaforme di automazione con affidabilità e prestazioni al top nel settore. Forniamo soluzioni innovative che non hanno rivali in termini di prestazioni, affidabilità e facilità di utilizzo, garantendo ai costruttori di macchine un indubbio vantaggio sul mercato.
Kollmorgen è un marchio di Altra Industrial Motion Corp. (NASDAQ: AIMC), azienda di primo piano nella progettazione e nella produzione di un'ampia gamma di soluzioni di motion control e trasmissione di potenza. Grazie alla progettazione di componenti e sistemi per il controllo di velocità, coppia, posizionamento e altre funzioni delle attrezzature, i prodotti Altra trovano impiego praticamente in qualsiasi macchina, processo o applicazione che preveda il movimento.