Pular para o conteúdo principal
press_release | A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials |
|
minute read

Kollmorgen HV Essentials

RADFORD, VA. — A Kollmorgen Corporation, líder global em sistemas de automação e controle de movimento, anuncia a expansão do portfólio Kollmorgen Essentials™ com a adição do controlador PCMM2G Essentials e a nova capacidade de acionamento de alta tensão de até 4 kW. Em conjunto, estas adições alargam a vantagem do Essentials para suportar uma gama mais vasta de aplicações industriais e requisitos de movimento.

Os fabricantes de máquinas podem agora ajustar o desempenho, a escalabilidade e o orçamento para configurar um sistema de movimento completo e econômico que é mais fácil de conceber, implementar e escalar - proporcionando maior versatilidade e valor.

"Os OEMs precisam de flexibilidade para conceber o sistema certo para as suas máquinas sem terem de construir em excesso ou fazer concessões", afirmou Chris Cooper, Diretor Global, Gestão de Produtos. "Com o portfólio expandido do Essentials, eles podem escalar o desempenho e o custo para atender às suas necessidades com uma única solução."

Controle escalável para satisfazer as necessidades das aplicações

O novo controlador PCMM2G Essentials de 8 eixos oferece o mesmo desempenho comprovado e as mesmas capacidades de integração do PCMM2G original a um preço escalonado para aplicações de menor número de eixos, tais como indexação e posicionamento básico. Esse controlador compacto e multieixo permite que os fabricantes de máquinas cumpram requisitos específicos sem sacrificar o desempenho.

O PCMM2G Essentials faz parte do sistema de movimento Essentials completo e integrado - incluindo motor, acionamento, controlador e software - de um único fornecedor. Isto reduz a complexidade do sistema, o esforço de engenharia e o tempo de colocação em funcionamento. Ele também se integra perfeitamente ao Kollmorgen Automation Suite™, sem taxas de licenciamento adicionais e atualizações ao longo da vida, reduzindo o custo total de propriedade e maximizando o valor.

Capacidade de alta tensão para ambientes industriais padrão

O drive de alta tensão Kollmorgen Essentials™ estende a simplicidade e a acessibilidade do Essentials para ambientes industriais de alta potência. Oferece suporte para 240-480 VAC, entrada trifásica e capacidade do sistema até 4 kW (de 3 kW), alinhando-se com a energia industrial padrão utilizada na América do Norte e na Europa.

Esta capacidade permite a implementação na fabricação de peças automóveis, instalações de logística, processamento de materiais, máquinas-ferramentas e muito mais, sem necessidade de um transformador ou de uma solução alternativa. Ao eliminar a necessidade de adaptação de energia externa, a unidade de alta tensão melhora a eficiência energética e simplifica a concepção geral do sistema.

No seu conjunto, a carteira alargada reforça a abordagem da Essentials para tornar o movimento de elevado desempenho acessível em todo o espetro do design de máquinas. Desde instalações industriais a aplicações de movimento simples, os fabricantes de máquinas têm uma carteira para misturar e combinar soluções com base no desempenho, número de eixos e necessidades de custos.

 

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen Corporation, uma marca da Regal Rexnord™, tem mais de 100 anos de experiência em movimento, comprovada nos motores, acionamentos, soluções de controle AGV e plataformas de controle de automação mais confiáveis e de mais alto desempenho do setor. Fornecemos soluções inovadoras que combinam um desempenho excecional, fiabilidade e facilidade de utilização, dando aos construtores de máquinas uma vantagem irrefutável no mercado.  

Regal Rexnord é uma marca registada da Regal Rexnord Corporation.

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Learn More

Sistemas de Movimento Kollmorgen Essentials

Desempenho compatível. Orientados a gerar valor. Confiança faz parte do pacote. Os Sistemas de Movimento Kollmorgen Essentials™ estão prontos para conectar, ligar e trabalhar.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Impressoras industriais — um exemplo de uso dos servomotores Kollmorgen Essentials em substituição a motores de passo

Quando converter um motor de passo em um servomotor? >

Está em dúvida sobre quando trocar motores de passo por servomotores? Explore os seis sinais, os limites dos motores de passo e como os servomotores acessíveis simplificam a atualização do seu sistema de controle de movimento.
Máquina automática de manipulação instalando componentes em placas de circuito impresso

Como o projeto mecatrônico melhora o desempenho do sistema de movimento >

Descubra como o projeto mecatrônico aprimora o desempenho do sistema de movimento, integrando sistemas servo e de controle para uma implementação mais rápida e movimento integrado.
Equipamentos de soldagem de baterias de lítio

A segurança funcional dos motores lineares aprimora a segurança e a produtividade em equipamentos de soldagem de baterias de lítio >

A tecnologia de segurança funcional SMM da Kollmorgen ajuda a alcançar movimentos estáveis e controlados, além de conformidade global para a produção e competitividade de baterias de lítio.
instalações de fabricação com controle de movimento multieixo

Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas >

Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta velocidade.
Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22

Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22 >

Apresentamos os servomotores AKME da Kollmorgen: certificados conforme a ATEX/IECEx e projetados para um desempenho compacto e versátil em ambientes perigosos, onde as opções eram limitadas — até agora.
A Kollmorgen melhora a segurança e o desempenho do motor linear com a atualização do firmware do SafeMotion™ Monitor

A Kollmorgen melhora a segurança e o desempenho do motor linear com a atualização do firmware do SafeMotion Monitor >

O firmware melhorado acrescenta suporte de feedback seguro EnDat 2.2 para aplicações de motores lineares, alargando as capacidades de segurança funcional e permitindo a conformidade com SIL 3
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor >

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas…