Os motores de passo conquistaram espaço no controle de movimento. São confiáveis, têm uma boa relação custo-benefício e são adequados para uma ampla gama de eixos de máquinas. Para deslocamentos ponto a ponto com cargas previsíveis, continuam sendo uma escolha inteligente do ponto de vista da engenharia.
Então, quando converter um motor de passo em um servomotor? A resposta é: quando sua aplicação começa a exceder o que um motor de passo pode fornecer de forma confiável. As exigências impostas às máquinas modernas mudaram. As aplicações de robótica e intralogística exigem cada vez mais de todos os eixos: ciclos de trabalho mais rápidos, coordenação mais precisa e desempenho consistente sob cargas variáveis. Com o aumento dessas demandas, muitos projetistas ponderam sobre a decisão de mudar para um servomotor.
Vamos explorar quando a transição de motores de passo para servomotores faz sentido e o que observar ao realizar essa mudança.
Você está ultrapassando os limites do motor de passo?
Entender como um motor de passo funciona e onde ele atinge seu limite de desempenho ajuda a identificar o ponto de transição antes que o tempo de atividade ou a repetibilidade sejam comprometidos. Três limitações dos motores de passo tendem a surgir à medida que as exigências de desempenho aumentam.
- O torque diminui a velocidades mais altas.
Um motor de passo normalmente começa a perder torque utilizável a partir de cerca de 1.000 RPM, devido à indutância do enrolamento e às perdas no núcleo. Abaixo dessa faixa, os motores de passo oferecem torque elevado em formato compacto. Se ultrapassar esse ponto, o torque disponível cai rapidamente, justamente quando muitas aplicações mais precisam dele. - Os drives de corrente constante geram calor independentemente da carga.
Um motor de passo consome corrente máxima, mesmo que a aplicação não precise. Isso cria duas ineficiências. A primeira é térmica, pois a energia desperdiçada se transforma em calor. A seguinte é elétrica, pois você consome mais energia do que a necessária para realizar o trabalho. Um servomotor, por outro lado, consome apenas a corrente necessária. - A arquitetura de malha aberta não consegue detectar passos perdidos.
Um motor de passo de malha aberta tradicional envia pulsos e presume que o motor os segue. Sob cargas variáveis ou dinâmicas, etapas perdidas passam despercebidas e não são corrigidas. Já existem motores de passo de malha fechada que contêm um encoder para monitorar a posição e corrigir passos perdidos. No entanto, isso ainda não se compara à resposta dinâmica de um verdadeiro servomotor de malha fechada.
Como os servomotores de preço acessível reduzem a diferença de custo?
A antiga suposição de que os servos são superdimensionados e têm custo proibitivo para eixos de nível intermediário já não se sustenta. A economia do controle de movimento mudou e plataformas servo com dimensionamento adequado agora podem proporcionar mais valor. Oferecem maior desempenho, reduzem a complexidade de integração e utilizam montagem padrão e conectividade industrial moderna — tudo isso a preços competitivos. A antiga suposição de que os servos são superdimensionados e têm custo proibitivo para eixos de nível intermediário já não se sustenta. A economia do controle de movimento mudou e plataformas servo com dimensionamento adequado agora podem proporcionar mais valor. Oferecem maior desempenho, reduzem a complexidade de integração e utilizam montagem padrão e conectividade industrial moderna — tudo isso a preços competitivos.
Olhar além do preço de compra
Normalmente, à primeira vista, um motor de passo pode parecer mais econômico. Mas, ao considerar o sobredimensionamento necessário para atingir torque máximo, as temperaturas operacionais mais elevadas, as perdas de energia e o impacto nos custos operacionais a longo prazo, a diferença entre as duas tecnologias diminui. Isso é especialmente verdadeiro quando se tenta igualar o desempenho de um servomotor.
Por que os servomotores Kollmorgen Essentials™ atendem a todos os requisitos?
O sistema de movimento Kollmorgen Essentials™ é uma solução ideal e prática para eixos com restrições de custo que exigem desempenho em malha fechada. Os servomotores Essentials oferecem desempenho de servo em malha fechada com feedback absoluto de alta resolução e recursos de sincronização multieixos, além de ajudar a eliminar muitas das barreiras de custo e complexidade que tradicionalmente limitam a adoção de servomotores.
- Desempenho de servomotor a um preço semelhante ao dos motores de passo. O Kollmorgen Essentials oferece a precisão, a capacidade de resposta e a confiabilidade de um verdadeiro sistema servo, proporcionando uma economia de aproximadamente 30% em comparação com os sistemas servo premium. Isso ajuda a diminuir a diferença entre as soluções com motores de passo e servomotores.
- Comissionamento e instalação simples O motor, o drive e a conexão por cabo único, previamente organizados, reduzem a complexidade da fiação e da configuração. O reconhecimento automático de motores e o fluxo de trabalho da Configuração Expressa no Kollmorgen WorkBench ajudam a colocar as máquinas em funcionamento rapidamente, em menos de 20 minutos, mesmo para equipes com pouca experiência com servomotores.
- Feedback absoluto incluído como padrão. Cada motor é oferecido com feedback absoluto multivoltas SFD-M integrado, o que elimina a necessidade de manutenção da bateria e mantém as informações de posição mesmo após vários ciclos de energia.
- Pronto quando você precisar. Um dos argumentos mais potentes em prol dos sistemas de motores de passo sempre foi a disponibilidade e a rapidez de entrega. O Kollmorgen Essentials mantém esse padrão. Com estoque disponível, prazos de entrega curtos e suporte para EtherCAT®, EtherNet/IP™ e PROFINET®, o Kollmorgen Essentials facilita a padronização da tecnologia servo em uma ampla gama de projetos de máquinas.
Para fabricantes de máquinas OEM que estavam adiando a transição para servomotores porque os números nunca fechavam, o Kollmorgen Essentials altera esse cálculo.
Cinco sinais de que está na hora de mudar de um motor de passo para um servomotor
Nenhum sintoma isolado exige que a mudança seja feita. Mas, com frequência, vários desses sinais aparecem juntos e apontam para a mesma conclusão.
1º sinal: as exigências de velocidade e torque estão aumentando
Os servomotores atingem velocidades de duas a quatro vezes maiores do que as dos motores de passo, mantendo um torque consistente em uma faixa muito mais ampla. Conforme suas necessidades de velocidade e torque aumentam, a faixa de desempenho útil de um motor de passo se torna mais estreita. Para compensar, os fabricantes de máquinas muitas vezes superdimensionam o motor para manter o torque em velocidades mais altas, o que aumenta a geração de calor e o consumo de energia. Quando o sobredimensionamento se torna necessário para atingir suas metas de desempenho, pode ser o momento de avaliar um servomotor que forneça a velocidade e o torque necessários com maior eficiência.
2º sinal: você precisa de feedback verdadeiro em malha fechada
Quando a qualidade, a precisão ou o controle do processo dependem do conhecimento da posição real do eixo, a operação em malha aberta deixa de ser suficiente. Se você já instalou um encoder em um motor de passo para aumentar a segurança, a arquitetura, de fato, indicou a você que é hora de avaliar um verdadeiro servo de malha fechada.
3º sinal: operação com ciclos de trabalho elevados ou com pontos de operação de pico
Um motor de passo deve operar dentro de sua faixa de torque contínuo. Ele não possui reservas de curto prazo, o que pode acelerar a degradação térmica e limitar o tempo de atividade da máquina em aplicações de uso contínuo.
Um servomotor, por outro lado, pode fornecer torque máximo por breves períodos de 1 a 5 segundos e, em seguida, retornar à operação contínua, mantendo-se dentro dos limites térmicos. Para fazer isso com um motor de passo, você precisa superdimensioná-lo para que a demanda de pico caiba dentro da capacidade nominal de operação contínua. Por sua vez, um servomotor pode ser otimizado para o perfil de carga real, o que frequentemente permite instalações menores e mais leves, além de maior flexibilidade quando o espaço da máquina é limitado.
4º sinal: relações de inércia e cargas variáveis
Os motores de passo têm melhor desempenho com cargas previsíveis e relações de inércia moderadas. À medida que a variabilidade da carga aumenta — inversões de direção, mudanças na carga útil, maior inércia — os sistemas de malha aberta perdem repetibilidade e correm o risco de perder movimento. Com o ajuste e o acoplamento corretos, os servos podem lidar com relações de inércia de até 100 vezes a inércia do rotor, corrigindo em tempo real à medida que as condições mudam.
5º sinal: dimensionamento para coordenação multiaxial
Sincronizar vários motores de passo em uma máquina aumenta a sobrecarga de coordenação e os pontos de falha. Os motores de passo são limitados a movimentos ponto a ponto, com apenas uma pseudocoordenação entre os eixos. Quando você precisa de movimentos precisos e sincronizados em vários eixos, as arquiteturas nativas de servomotores com protocolos industriais modernos suportam essa carga com muito menos esforço de integração.
Dê os primeiros passos rumo aos servomotores com confiança
A transição de motores de passo para servomotores raramente é desencadeada por uma única falha. Ela se manifesta como um padrão: o torque diminui conforme a velocidade aumenta, há um superdimensionamento para atender à demanda máxima e a repetibilidade cai sob cargas variáveis. Quando esses sinais se acumulam, o servomotor se torna a tecnologia mais adequada — e os servomotores acessíveis se tornam a solução de tamanho ideal.
Se você está pronto para explorar a possibilidade de migrar para um sistema servo, nossos especialistas em movimento estão à disposição para ajudar a dimensionar a solução ideal para sua máquina.
Entre em contato com a Kollmorgen
BÔNUS: perguntas frequentes
-
Qual é a principal diferença entre um motor de passo e um servomotor?
-
Motor de passo vs. servomotor sempre gera um grande debate. Em resumo, um motor de passo normalmente opera em malha aberta, move-se em passos fixos e presume que atingiu a posição comandada. Um servo opera em malha fechada, verificando e corrigindo continuamente a posição, a velocidade e o torque durante o movimento. Esse feedback proporciona ao servo uma resposta dinâmica mais potente e uma zona de operação ideal que o motor de passo não possui.
-
Os servomotores são mais caros que os motores de passo?
-
Um motor de passo geralmente parece mais barato ao se considerar apenas o preço por unidade. Mas, quando são considerados o sobredimensionamento, as ineficiências energéticas e o tempo de inatividade, a diferença diminui. Sistemas servo acessíveis reduziram ainda mais essa diferença, e o custo total de propriedade frequentemente favorece o uso de servomotores em aplicações exigentes.
-
Em que situações os motores de passo ainda fazem sentido?
-
Os motores de passo ainda são uma excelente opção para movimentos simples de abertura e fechamento ponto a ponto com cargas previsíveis — como em bombas e válvulas. Nessas aplicações, eles são confiáveis, precisos e difíceis de superar em termos de custo-benefício.