Pular para o conteúdo principal
press_release | Os servo-drives Kollmorgen Essentials trazem um desempenho servo econômico para ambientes higiênicos e de lavagem |
|
minute read

Os servo-drives Kollmorgen Essentials trazem um desempenho servo econômico para ambientes higiênicos e de lavagem

RADFORD, VA. - A Kollmorgen Corporation, líder global em soluções de controle de movimento e automação, expandiu a gama de aplicações de seu Kollmorgen Essentials ™ Servo Drive (KED) para incluir ambientes higiênicos e de lavagem. Kollmorgen Essentials Drive foi concebido tendo em mente a simplicidade e a flexibilidade para uma colocação em funcionamento rápida e um desempenho fiável a um preço acessível. Ao combinar o KED com os motores de lavagem de alumínio AKMA e os servomotores higiénicos de aço inoxidável AKMH, os construtores de máquinas podem agora obter movimentos de elevado desempenho em aplicações de lavagem exigentes - sem os custos normalmente associados aos sistemas de lavagem e servo higiénicos.

Os servo drives Kollmorgen Essentials suportam vários protocolos Ethernet industriais prontos para uso , incluindo EtherCAT®, EtherNet/IP™ e PROFINET®, fornecendo ampla conetividade e reduzindo a complexidade do sistema e do inventário.  

Feedback absoluto económico para aplicações de lavagem 

Para aumentar ainda mais este valor, os motores AKMA e AKMH estão agora disponíveis com SFD-M (Smart Feedback Device, Multi-Turn), permitindo que os servo drives Kollmorgen Essentials suportem o posicionamento absoluto multi-voltas em ambientes higiénicos e de lavagem.

O SFD-M fornece feedback absoluto de alta resolução sem o custo e a manutenção associados aos codificadores com bateria. A sua tecnologia de recolha de energia armazena informações de posição através de ciclos de energia, enquanto os dados incorporados do motor permitem a configuração automática da unidade e uma colocação em funcionamento mais rápida com todas as unidades servo da Kollmorgen, incluindo KED, AKD® e AKD2G.

"O feedback absoluto multivoltas de alta resolução tem tradicionalmente exigido a passagem para um sistema servo de custo mais elevado", afirmou Chris Cooper, Diretor Global, Gestão de Produtos. "Ao integrar o SFD-M nos nossos motores AKMA e AKMH para utilização com o Kollmorgen Essentials Servo Drive, estamos a fornecer a mesma precisão e controlo numa solução económica concebida para alimentos e bebidas, embalagens farmacêuticas e outras aplicações de lavagem." 

Concebida para ambientes de lavagem e higiénicos 

Os motores AKMA possuem carcaças de alumínio anodizado com proteção IP69K para aplicações de lavagem média a pesada. Os motores AKMH são construídos em aço inoxidável com vedação IP69K para ambientes de lavagem diária que envolvem alta pressão, temperaturas elevadas e agentes de limpeza cáusticos.

Com o SFD-M disponível nessas famílias de motores estendidas, a Kollmorgen oferece uma solução unificada de feedback absoluto de 24 bits que fornece precisão consistente em uma ampla gama de ambientes. Combinados com os servo-drives Kollmorgen Essentials, os construtores de máquinas obtêm soluções de movimento de alto desempenho e acessíveis nas quais podem confiar para aplicações higiénicas e de lavagem.

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen Corporation, uma marca da Regal Rexnord™, tem mais de 100 anos de experiência em movimento, comprovada nos motores, acionamentos, soluções de controle AGV e plataformas de controle de automação mais confiáveis e de mais alto desempenho do setor. Fornecemos soluções inovadoras que combinam um desempenho excecional, fiabilidade e facilidade de utilização, dando aos construtores de máquinas uma vantagem irrefutável no mercado.  

Os seguintes nomes são considerados marcas comerciais e/ou nomes comerciais dos respectivos proprietários e não são propriedade ou controlados pela Regal Rexnord Corporation: EtherCAT® (Beckhoff Automation GmbH); EtherNet/IP™ (ODVA, Inc.); PROFINET® (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.).

Regal Rexnord é uma marca registada da Regal Rexnord Corporation. 

Sistemas de Movimento Kollmorgen Essentials

Desempenho compatível. Orientados a gerar valor. Confiança faz parte do pacote. Os Sistemas de Movimento Kollmorgen Essentials™ estão prontos para conectar, ligar e trabalhar.
Learn More

Servodrive Kollmorgen Essentials

Flexibilidade E características. Com o Essentials, você tem as 3 principais opções de protocolo Ethernet industrial em uma só unidade, além de características que geralmente não estão disponíveis em drives baseados em valor.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Como aprimorar o desempenho de motores Washdown com um sistema de controle de movimento unificado e com otimização de custos >

Neste webinar, você descobrirá como o Servo Drive Kollmorgen Essentials™ (KED), combinado com os servomotores AKMA, de alumínio anodizado, e AKMH, de aço inoxidável, com classificação IP69K, oferece movimento confiável e de alto desempenho a um preço…
Folha de dados do Servodrive Kollmorgen Essentials

Folha de dados do Servodrive Kollmorgen Essentials >

O servodrive com recursos integrados para comissionamento mais rápido e confiabilidade comprovada por um valor excepcional
Folheto do Sistema de Movimento Kollmorgen Essentials™

Folheto do Sistema de Movimento Kollmorgen Essentials™ >

Saiba mais sobre o novo sistema de movimento Kollmorgen Essentials, projetado para gerar valor, ser simples, escalonável e ter ótimo desempenho.
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas >

Este artigo explora como dimensionar servomotores e resolver os problemas frequentes de comunicação em aplicações onde a carga é retida predominantemente com pouco movimento, além de analisar o termo Stall, como tipicamente usado na indústria…

Sistemas de movimento duráveis e fáceis de limpar para processamento e embalagem de alimentos >

Como satisfazer as preocupações com a segurança pública, atender aos requisitos regulatórios e, ao mesmo tempo, fornecer uma máquina econômica e de alto desempenho? Saiba como projetar equipamentos para limpeza mais simples e mais duráveis de forma…

Limpo e produtivo — melhoria da segurança alimentar e da confiabilidade das máquinas de embalagem  >

Limpo e produtivo — melhoria da segurança alimentar e da confiabilidade das máquinas de embalagem: saiba como as máquinas de processamento e embalagem de alimentos podem suportar a lavagem direta sem o risco de danificar os sistemas de movimento.…

Da fábrica à fazenda: liberando o poder da tecnologia de servomotores da Kollmorgen >

Como a automação inteligente aumenta a produtividade da fazenda, há uma necessidade de motores potentes e precisos que possam lidar com uma ampla gama de tarefas pesadas, dia após dia. Mas mesmo a tecnologia mais avançada não muda a natureza…

A Kollmorgen apresenta o servomotor AKMA para atender às demandas de aplicações de higienizações de média a pesada >

A Kollmorgen aumenta a sua conceituada carteira de servomotores AKMTM com um novo servomotor de elevado desempenho que proporciona durabilidade, facilidade de limpeza e versatilidade.
AKMA Servomotores Brochure

AKMA Servomotores Brochure >

Servomotores AKMA: Durabilidade, facilidade de limpeza e versatilidade para aplicações de washdown de médio a pesado.