Ao compreender as sutilezas da configuração do enrolamento do motor de passo, você terá uma ferramenta valiosa para selecionar o motor de passo certo para sua aplicação. Entenda como as opções de enrolamento afetam o torque, a velocidade, o consumo de energia e o gerenciamento térmico. Nesta sessão, aprofundaremos os princípios fundamentais das configurações de enrolamento em série e paralelo, explorando as respectivas vantagens e limitações.
Nesta sessão, você:
- Obtenha informações sobre as características de desempenho e as diferenças entre enrolamentos em série e em paralelo
- Identifique cenários opcionais para especificar motores de passo em série versus em paralelo
- Explore a interação entre conexões motoras e a dinâmica de movimento
- Identifique cenários ideais para quando usar motores de passo em série ou em paralelo
- Aprenda como as conexões do motor afetam o movimento do motor
Sobre o(s) apresentador(es)
With 43 years in the motion-control industry, including 33 years as an Application Engineer and Manager at Kollmorgen, Paul has enjoyed working across all aspects of motion control. In particular, his specialized knowledge of stepper technology has benefited countless customers in industries as diverse as food & beverage, medical, printing, converting, sports and more. Paul enjoys every opportunity to help engineers optimize their projects, and we’re thrilled to welcome him as a presenter for Kollmorgen.