Es gibt verschiedene Versionsstände der Karte, erkennbar am Aufkleber auf der Rückseite.
Bei der aktuellen Version (Nov. 08) ist dort "ROD in/out; SSI in/out" angekreuzt und der S700 benötigt dafür Firmware 3.50 oder höher.
Wenn "ROD out" angekreuzt oder der Aufkleber gar nicht vorhanden ist, handelt es sich um eine alte Version, die nur mit einer alten Firmware (3.06) betrieben werden kann. Ein Update der Karte auf die aktuelle Version ist beim Hersteller möglich.

Accueil >
Base de connaissances >
FAQ >
Téléchargements >