Le secteur de l'aviation a récemment fait parler de lui à travers les taxis aériens électriques, le covoiturage aérien, le fret aérien sans pilote et bien d'autres sujets. Ces concepts ont tous recours à une catégorie d'aéronefs connue sous le nom d'eVTOL, abréviation de « electric vertical takeoff and landing » (décollage et atterrissage verticaux électriques).
Le marché des aéronefs eVTOL devrait connaître une croissance très rapide. Bien qu'aucune réglementation définitive n'ait encore été publiée par les principales autorités internationales de l'aviation, la Federal Aviation Administration des États-Unis estime que les eVTOL à usage commercial circuleront dans le ciel en 2025 et dans les zones urbaines d'ici 2028. L'entrée en vol de ces aéronefs silencieux, polyvalents et à faible consommation d'énergie promet de révolutionner les transports aériens urbains, l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, les interventions urgentes et plus encore.
Les services d'ingénierie de nombreuses sociétés d'aviation de toutes tailles se livrent déjà une compétition acharnée pour s'emparer des marchés commercial, civil et militaire. Afin de concevoir et développer des eVTOL performants, les fabricants ont urgemment besoin de systèmes et de composants de mouvement à la fois légers, compacts, fiables et durables. En outre, au moment de passer des prototypes à la production, les fabricants doivent avoir la certitude que les produits spécifiés pourront être produits à grande échelle et livrés partout dans le monde.
Regal Rexnord Aerospace Solutions offre une expertise et des produits de mouvement spécialement pour le secteur aéronautique. Elle accompagne les fabricants d'eVTOL de la démonstration de faisabilité à la conception, jusqu'à la production à grande échelle. De nombreux fournisseurs peinent à satisfaire aux exigences en matière de caractéristiques des produits et de qualité pour ces aéronefs hautement spécialisés, mais pas Regal Rexnord. Il s'agit d'un partenaire de confiance, capable de répondre à quasiment toutes les demandes relatives aux produits de mouvement, dans les volumes requis, que ce soit pour le prototypage ou la fabrication mondiale.
Comme le prouvent notre certification AS9100 (la norme de système de gestion indispensable pour exercer dans le secteur aéronautique) et notre certification D0-160G pour les conditions environnementales et les procédures de test, nous pouvons vous aider à satisfaire aux exigences réglementaires strictes du secteur aérospatial. Nous deviendrons votre source d'approvisionnement unique pour tous les produits de mouvement dont vous avez besoin pour concevoir vos sous-systèmes et vos aéronefs. Nous pouvons également vous aider à respecter les délais, le budget et les objectifs de votre programme d'eVTOL.
Défis techniques
L'eVTOL est un nouveau type de véhicule. Grâce à l'utilisation de moteurs électriques, la conception des eVTOL est beaucoup plus souple que celle des hélicoptères dont les rotors en plan fixe sont alimentés par des moteurs à combustion interne. Par exemple, de nombreux modèles d'eVTOL intègrent des solutions de mouvement permettant à l'unité de propulsion de s'incliner afin que les hélices soulèvent d'abord le véhicule du sol, puis pivotent vers l'avant pour propulser le véhicule jusqu'à sa destination. Le mouvement occupe une place importante dans la conception du fonctionnement de l'aéronef.
En outre, les eVTOL requièrent des vérins pour orienter le système de propulsion électrique et faire bouger les ailerons, les gouvernes de direction et les gouvernes de profondeur qui contrôlent le cap et le comportement de l'aéronef. Compte tenu des nombreuses solutions de mouvement requises, les fabricants doivent pouvoir bénéficier de technologies compactes et légères qui n'alourdissent pas inutilement l'aéronef et ne compromettent pas son aérodynamisme. Ces solutions doivent être adaptées aux spécifications exactes de chaque application en ce qui concerne les performances et l'ajustement.
Pour que les fabricants puissent concevoir un modèle fiable et le produire rapidement en grande quantité, ils ont besoin de partenaires en ingénierie capables de créer le prototype et de produire des solutions de mouvement optimisées pour contrôler l'orientation des hélices, les gouvernes et bien d'autres systèmes. Ils doivent pouvoir compter sur la capacité de leur fournisseur à augmenter rapidement et de manière rentable la production de ces solutions, afin de répondre à une demande en forte hausse sur un marché dynamique et très compétitif.
Le rôle du mouvement et la contribution de Regal Rexnord
Regal Rexnord Aerospace Solutions fournit les produits spécialisés et l'expertise dont les fabricants d'eVTOL ont besoin. Elle propose un large éventail de gammes de produits sous différentes marques qui partagent toutes notre mission : concevoir un avenir meilleur. Voici un aperçu de haut niveau de ce que cela signifie pour les sous-systèmes de votre projet d'eVTOL qui dépendent de solutions de mouvement.
Inclinaison des hélices : les vérins qui contrôlent le positionnement du système de propulsion de l'aéronef (ce qui lui permet de décoller et d'atterrir à la verticale, mais également de voler vers l'avant comme les avions classiques) doivent être optimisés au niveau de leur fiabilité, de leur taille, de leur poids et de leur puissance (SWaP). Les systèmes électriques qui utilisent la batterie de l'aéronef, quant à eux, doivent absolument présenter de bonnes performances énergétiques pour maximiser la durée de vol. Toutes ces exigences requièrent probablement des solutions de mouvement conçues pour ces spécifications. Chez Regal Rexnord Aerospace Solutions, nous disposons d'un ensemble de marques et d'une expertise en aérospatiale qui vous aideront à trouver les produits qu'il vous faut tout en contrôlant vos coûts et en respectant des délais de conception et de production serrés.
Gouvernes : les eVTOL reposent sur un actionnement électrique des ailerons, des gouvernes de profondeur et de direction, ainsi que d'autres gouvernes servant à stabiliser l'aéronef et contrôler son comportement. Ces systèmes n'ont d'autre choix que de fonctionner correctement et à l'unisson, tout en ajustant la position de l'aéronef en continu en réponse aux actions du pilote et aux secousses imprévisibles de l'atmosphère. Regal Rexnord Aerospace Solutions vous aide à obtenir ce mouvement extrêmement coordonné à l'aide de systèmes fiables et légers offrant une réponse haute fréquence tout en conservant un rendement énergétique exceptionnel.
Propulsion : les moteurs qui fournissent de la poussée à l'aéronef (que ce soit pour décoller ou atterrir à la verticale ou pour voler à l'horizontale) doivent être soumis à un contrôle continu de la vitesse. Regal Rexnord Aerospace Solutions propose un grand nombre de modèles de résolveurs pour répondre aux besoins de chaque système de propulsion. Ils se caractérisent tous par leur grande fiabilité et leur capacité à résister jour après jour et année après année aux conditions souvent difficiles et éprouvantes rencontrées en vol. Il est possible de définir et de vérifier des roulements personnalisés (disponibles dans des délais courts et dans différentes configurations) pour le chargement de l'application.
Système de régulation climatique : les systèmes HVAC en cabine requièrent un réglage précis des valves qui contrôlent la climatisation, le chauffage et le flux d'air, ainsi que des joints qui garantissent la fiabilité à long terme à des températures très variables et dans des conditions de vol tumultueuses. Regal Rexnord Aerospace Solutions propose des solutions HVAC dont la fiabilité a été prouvée dans des conditions extrêmes.
Commandes du cockpit : quand les pilotes contrôlent manuellement la vitesse et les mouvements de tangage, de lacet et de roulis de l'aéronef, ils ont besoin que la rétroaction haptique leur confirme les manœuvres recherchées et les avertisse de tout mouvement qui pourrait faire sortir l'aéronef de son domaine de vol. Regal Rexnord propose des moteurs légers, fiables et précis sans cogging, qui produisent les caractéristiques électriques spécifiques requises pour une rétroaction haptique exacte avec les systèmes de gouverne éprouvés.
Marques Regal Rexnord Aerospace Solutions
Chaque projet d'eVTOL est différent. C'est pourquoi cet article de blogue ne vous permettra pas de trouver les solutions spécifiques à vos besoins. Nous vous présentons néanmoins l'offre de chaque marque sous Regal Rexnord. Notre famille de marques propose les plus grands ensembles de solutions du secteur aérospatial et fournit l'expertise pratique dont vous avez besoin pour réussir. Nous travaillerons à vos côtés pour combiner des éléments issus de l'ensemble de nos marques afin de vous aider à convertir la puissance en mouvement. Contactez-nous pour nous parler des exigences propres à votre projet et nous vous guiderons vers les solutions qui lui conviennent le mieux.
Rexnord Aerospace : premier fournisseur de solutions pour l'aérospatiale et l'un des leaders du secteur dans le domaine hautement spécialisé des roulements, joints, réducteurs et arbres. Tous ces produits composent entre autres les systèmes de gouverne, les trains d'atterrissage, diverses boîtes de vitesse, les portes d'aéronef et les fuselages.
Portescap : leader des moteurs et accessoires miniatures de précision propose une large gamme de technologies de moteur utilisées dans les systèmes de gouverne, les commandes de cockpit, les systèmes de régulation climatique, les actionneurs de vannes et d'autres applications.
Kollmorgen : le partenaire idéal pour surmonter les défis les plus difficiles en matière de mouvement des aéronefs. Kollmorgen propose des moteurs et variateurs haute performance et parfaitement adaptés, conçus pour offrir des performances supérieures dans toutes les conditions. Ses servomoteurs sans boîtier notamment fonctionnent parfaitement dans les hélices inclinables et les gouvernes.
Delevan : solutions magnétiques et des résolveurs standard et personnalisés, conçus pour offrir durabilité et performances pour les applications aérospatiales, même dans des conditions extrêmes liées aux vibrations et chocs mécaniques.
Nook and Thomson : solutions de mouvement linéaire innovantes, dont des vis à billes et des vérins à vis, qui fonctionnent parfaitement dans une variété d'applications de gouverne et aéronautiques.
Formsprag Clutch : des dispositifs de retenue d'embrayage, des antidévireurs et des embrayages bidirectionnels, des embrayages et des freins électriques de haute qualité, destinés à l'usage d'aéronefs commerciaux ou militaires.
Ensemble, faisons décoller votre eVTOL
Nous ne pouvons pas aborder tous les points importants dans cet article. Décrivez vos besoins spécifiques en matière de mouvement à nos ingénieurs pour qu'ils vous aident à concevoir les solutions idéales.
Contactez-nous pour commencer à concevoir votre mouvement. Faisons décoller votre programme eVTOL avec un seul but en tête : la réussite.