Di recente, il settore dell'aviazione si è occupato di aerotaxi elettrici, ridesharing aereo, consegna aerea di merci senza equipaggio e altro ancora. Tutti questi sistemi si basano su una classe di velivoli nota come eVTOL, acronimo di electric vertical takeoff and landing (decollo e atterraggio verticali elettrici).
Il mercato dei velivoli eVTOL promette di crescere molto rapidamente. Sebbene le principali autorità aeronautiche internazionali non abbiano ancora emanato regolamenti definitivi, la Federal Aviation Administration statunitense prevede che gli eVTOL commerciali solchino i cieli nel 2025 e nelle aree urbane entro il 2028. Quando inizieranno a volare, questi eVTOL silenziosi, versatili ed efficienti dal punto di vista energetico promettono di rivoluzionare la mobilità aerea urbana, l'efficienza della catena di approvvigionamento, la risposta alle emergenze e altro ancora.
Nei dipartimenti di ingegneria di molte aziende aeronautiche affermate e in fase di avviamento è già in corso una feroce competizione per conquistare i mercati commerciali, civili e militari. Per progettare e sviluppare eVTOL di successo, i produttori hanno l'urgente necessità di sistemi di motion e componenti leggeri, compatti, affidabili e durevoli. Mentre i nuovi eVTOL passano dal prototipo alla produzione, i costruttori devono essere certi che i prodotti selezionati saranno producibili su scala e consegnabili ovunque nel mondo.
Regal Rexnord Aerospace Solutions offre competenze e prodotti specifici per il settore del motion, supportando i produttori di eVTOL dalla fase di proof-of-concept alla progettazione, fino alla produzione in scala reale. Mentre molti fornitori faticano a soddisfare le specifiche di prodotto e la qualità richieste per questi velivoli altamente specializzati, Regal Rexnord è un partner consolidato in grado di soddisfare praticamente qualsiasi richiesta di prodotti di motion nei volumi necessari dal prototipo alla produzione globale.
Possiamo aiutarti a soddisfare i severi requisiti normativi dell'industria aerospaziale, con la certificazione AS9100 (lo standard del sistema di gestione qualificato per l'industria aerospaziale) e la certificazione D0-160G per le condizioni ambientali e le procedure di test. Possiamo essere la tua fonte unica e consolidata per i diversi prodotti di motion necessari per i sottosistemi del velivolo. Possiamo aiutare il tuo programma eVTOL a decollare puntuale, rispettando il budget e gli obiettivi.
Sfide tecniche
Gli eVTOL sono un nuovo tipo di veicolo. Poiché utilizzano motori elettrici, i progetti eVTOL possono essere maggiormente flessibili rispetto agli elicotteri con rotori in un piano fisso alimentati da motori a combustione interna. Ad esempio, in molti progetti di eVTOL sono presenti soluzioni di motion che consentono all'unità propulsiva di inclinarsi in modo che le eliche sollevino il veicolo da terra e poi ruotino in avanti per spingere il veicolo verso la destinazione. Il motion è fondamentale per la progettazione di questa funzione del velivolo.
Gli eVTOL richiedono anche attuatori per orientare il sistema di propulsione elettrica e per muovere gli alettoni, i timoni e gli elevatori che controllano la direzione e l'assetto del velivolo. A causa delle numerose soluzioni di motion richieste, i produttori devono poter accedere a tecnologie compatte e leggere che non appesantiscano il velivolo con pesi inutili o ne compromettano il design aerodinamico. Le soluzioni devono essere personalizzate per soddisfare le esatte prestazioni e le specifiche di adattamento di ogni applicazione.
Man mano che i produttori affrontano la sfida di progettare un modello efficace e di costruirlo rapidamente in quantità elevate, avranno bisogno di partner ingegneristici in grado di prototipare e produrre soluzioni di motion ottimizzate per controllare l'orientamento dell'elica, le superfici di controllo del volo e molti altri sottosistemi. Inoltre, devono avere la certezza che il loro fornitore di sistemi di motion sia in grado di scalare la produzione di queste soluzioni in modo rapido ed economico, per soddisfare l'aumento della domanda in un mercato dinamico e intensamente competitivo.
Il ruolo del motion e come Regal Rexnord può essere d'aiuto
Regal Rexnord Aerospace Solutions offre i prodotti specializzati e l'esperienza che i produttori di eVTOL stanno cercando, con una vasta gamma di linee di prodotti attraverso i nostri numerosi marchi, tutti riuniti per soddisfare la nostra missione di creare un domani migliore. Ecco una panoramica di alto livello di ciò che significa per i sottosistemi dipendenti dal motion del tuo progetto eVTOL.
Propulsori rotanti. Gli attuatori che controllano il posizionamento del sistema di propulsione del velivolo - consentendogli di decollare e atterrare verticalmente, ma anche di volare in avanti come un aereo convenzionale - devono essere ottimizzati in termini di affidabilità e di dimensioni, peso e potenza (SWaP). Come per tutti i sistemi elettrici che condividono l'alimentazione della batteria del velivolo, l'efficienza energetica è fondamentale per massimizzare la durata del volo. Tutti questi requisiti richiedono probabilmente soluzioni di motion costruite su misura. Grazie all'ampia gamma di marchi e all'esperienza specifica nel settore aerospaziale, Regal Rexnord Aerospace Solutions può aiutarti a ottenere un adattamento perfetto, controllando i costi e rispettando i tempi di progettazione e produzione.
Superfici di controllo. Gli eVTOL dipendono dall'azionamento elettrico di alettoni, elevatori, timoni e altre superfici di controllo del volo per stabilizzare il velivolo e controllarne l'assetto. Questi sistemi devono funzionare in modo affidabile, all'unisono, mentre regolano continuamente la posizione in risposta sia ai comandi del pilota sia agli imprevedibili scossoni dell'atmosfera. Regal Rexnord Aerospace Solutions può aiutarti a ottenere questo motion altamente coordinato con sistemi affidabili e leggeri che offrono una risposta ad alta frequenza mantenendo un'eccezionale efficienza energetica.
Propulsione. I motori che forniscono la spinta del velivolo, sia in modalità di decollo e atterraggio verticale che in modalità di crociera orizzontale, devono essere sottoposti a un controllo continuo della velocità. Regal Rexnord Aerospace Solutions offre resolver in una varietà di design per soddisfare le esigenze di ogni design di sistemi di propulsione, tutti con la robusta affidabilità necessaria per resistere alle condizioni spesso difficili e pesanti che si incontrano in volo, giorno dopo giorno, anno dopo anno. I cuscinetti personalizzati, disponibili in tempi rapidi in varie configurazioni, possono essere specificati e verificati per il carico dell'applicazione.
Controllo ambientale. I sistemi HVAC in cabina richiedono una regolazione precisa delle valvole che controllano il refrigerante, il riscaldamento e il flusso d'aria, nonché guarnizioni in tutto il sistema che offrano affidabilità a lungo termine in un'ampia gamma di temperature fluttuanti e condizioni di volo turbolente. Regal Rexnord Aerospace Solutions offre soluzioni HVAC che si sono dimostrate affidabili anche in condizioni estreme.
Comandi in cabina di pilotaggio. Mentre i piloti controllano manualmente la velocità, il beccheggio, l'imbardata e il rollio del velivolo, dipendono dalla retroazione aptica per confermare le manovre previste e avvisare di eventuali movimenti che potrebbero far deviare l'aereo dall'inviluppo di volo sicuro. Regal Rexnord offre motori leggeri, affidabili e precisi, con zero cogging, che producono le caratteristiche elettriche specifiche richieste per una retroazione aptica precisa nei sistemi sperimentati di controllo del volo.
Marchi Regal Rexnord Aerospace Solutions
Ogni progetto eVTOL è diverso dall'altro e questo post non è in grado di indicarti le soluzioni specifiche di cui hai bisogno. Detto questo, ecco una panoramica di ciò che offre ciascun marchio Regal Rexnord. La nostra famiglia di marchi offre uno dei più ampi set di soluzioni nel settore aerospaziale, insieme all'esperienza applicativa necessaria per avere successo. Lavoreremo con te per combinare gli elementi dell'intera famiglia di marchi per aiutarti a convertire l'energia in motion. Contattaci per discutere i requisiti del tuo progetto, in modo da poterti guidare verso le soluzioni ottimali per il tuo progetto.
Rexnord Aerospace. Il principale fornitore di soluzioni aerospaziali e leader nel settore dei cuscinetti, delle tenute, degli ingranaggi e degli alberi speciali altamente ingegnerizzati. Questi prodotti sono utilizzati nei sistemi di controllo del volo, nei carrelli di atterraggio, in varie trasmissioni, negli sportelli dei velivoli, nelle strutture della cellula e altro ancora.
Portescap. Il leader nei motori e negli accessori miniaturizzati e di precisione offre un'ampia gamma di tecnologie motoristiche utilizzate nei sistemi di controllo di volo, nei comandi delle cabine di pilotaggio, nei controlli ambientali, negli attuatori di valvole e in molte altre applicazioni.
Kollmorgen. Il partner ideale per risolvere le sfide più difficili nel campo del motion aeronautico, offrendo motori e azionamenti ad alte prestazioni e perfettamente adattati, progettati per fornire prestazioni superiori anche nelle condizioni più difficili. In particolare, i servomotori frameless di Kollmorgen sono ideali per orientare i propulsori rotanti e le superfici di controllo del volo.
Delevan. Soluzioni magnetiche standard e personalizzate e resolver progettati per assicurare durata e prestazioni anche in condizioni estreme di urti meccanici e vibrazioni che si verificano nelle applicazioni aerospaziali.
Nook e Thomson. Soluzioni innovative per il motion lineare, tra cui viti con ricircolo di sfere e martinetti, che si sono dimostrate affidabili in una serie di applicazioni per il controllo del volo e altre applicazioni aeronautiche.
Formsprag Clutch. Ruote libere di alta qualità, innesti, freni e frizioni elettromagnetiche per velivoli commerciali e militari.
Il tuo eVTOL è pronto a decollare
Le considerazioni da fare sono molte di più di quelle che possiamo fare in questa sede. Quindi, contattaci per discutere le tue specifiche esigenze di motion ed elaborare le soluzioni migliori.
Contattaci per iniziare il processo di motion-design. Facciamo decollare il tuo programma eVTOL e lo portiamo al successo.