Recentemente, o burburinho na indústria da aviação tem girado em torno de táxis aéreos elétricos, compartilhamento de viagens aéreas, entregas por drone e muito mais. Todos esses conceitos dependem de uma classe de aeronave conhecida como eVTOL, abreviação de aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical.
O mercado de aeronaves eVTOL promete crescer muito rapidamente. Apesar de as principais autoridades da aviação internacional ainda não terem emitido os regulamentos finais, a Administração Federal de Aviação dos EUA espera que os eVTOLs comerciais alcem voos pelos céus em 2025 e até 2028 já em áreas urbanas. Quando começarem a voar, os eVTOLs silenciosos, versáteis e de baixo consumo de energia prometem uma revolução na mobilidade aérea urbana, na eficiência da cadeia de suprimentos, na resposta a emergências e em muitas outras situações.
A competição feroz para vencer nos mercados comercial, civil e militar já está em curso nos departamentos de engenharia de muitas empresas de aviação estabelecidas e startups. Para projetar e desenvolver eVTOLs de sucesso, os fabricantes têm uma necessidade urgente de sistemas de movimento e componentes que sejam leves, compactos, confiáveis e duráveis. E à medida que os novos eVTOLs passam do protótipo à produção, os fabricantes precisam ter a segurança de que os produtos especificados serão fabricados em escala e entregues em qualquer lugar do mundo, onde forem necessários.
A Regal Rexnord Aerospace Solutions oferece experiência e produtos de movimento específicos do setor, apoiando os fabricantes de eVTOL desde a prova de conceito até o design e a produção em grande escala. Enquanto muitos fornecedores enfrentam dificuldades para fornecer as especificações de produto e a qualidade exigidas para essas aeronaves altamente especializadas, a Regal Rexnord é um parceiro comprovado que atende praticamente qualquer demanda de produtos de movimento nos volumes necessários, desde o protótipo até a fabricação em escala global.
Podemos ajudá-lo a atender aos rígidos requisitos regulatórios da indústria aeroespacial, com certificação AS9100 (a norma do sistema de gestão qualificado para a indústria aeroespacial) e certificação D0-160G para condições ambientais e procedimentos de teste. Podemos ser sua fonte única e consolidada para os diversos produtos de movimento necessários para os subsistemas da aeronave. E podemos ajudar seu programa eVTOL a funcionar dentro do prazo, do orçamento e das metas.
Desafios técnicos
Os eVTOLs são um novo tipo de veículo. Como usam motores elétricos, o design dos eVTOLs é muito mais flexível comparado com helicópteros com rotores em um plano fixo, movidos por motores de combustão interna. Por exemplo, muitos projetos de eVTOL incorporam soluções de movimento que permitem que a unidade da hélice se incline para que as hélices levantem o veículo do solo e depois girem para frente para impulsionar o veículo em direção ao seu destino. O movimento é fundamental para o projeto dessa função das aeronaves.
Os eVTOLs também exigem atuadores para orientar o sistema de propulsão elétrica e para movimentar os ailerons, os lemes e os profundores que controlam o rumo e a atitude da aeronave. Devido às muitas soluções de movimento necessárias, os fabricantes precisam de acesso a tecnologias compactas e leves que não sobrecarreguem a aeronave com peso desnecessário ou comprometam o design aerodinâmico. As soluções devem ser adaptadas para atender ao desempenho exato e às especificidades de cada aplicação.
À medida que os fabricantes assumem o desafio de conceber um modelo eficaz e, em seguida, construí-lo rapidamente em grandes quantidades, precisarão de parceiros de engenharia que possam criar protótipos e produzir soluções de movimentos otimizadas para controlar a orientação da hélice, superfícies de controle de voo e muitos outros subsistemas. E precisam ter a confiança de que o fornecedor de movimento pode escalar a produção dessas soluções de forma rápida e econômica para atender à crescente demanda em um mercado dinâmico e intensamente competitivo.
A função dos movimentos e como a Regal Rexnord pode ajudar
A Regal Rexnord Aerospace Solutions oferece os produtos especializados e a experiência que os fabricantes de eVTOL procuram, com uma ampla variedade de linhas de produtos de nossas diversas marcas – todas reunidas para cumprir nossa missão de criar um amanhã melhor. Agora, apresentamos uma visão geral de alto nível do que isso significa para os subsistemas dependentes de movimento dos projetos de eVTOL.
Suportes de inclinação. Os atuadores que controlam o posicionamento do sistema de propulsão da aeronave – permitindo-lhe decolar e pousar verticalmente, mas também voar para frente como um avião convencional – devem ser otimizados em termos de confiabilidade, bem como tamanho, peso e potência (SWaP). Tal como acontece com todos os sistemas elétricos que partilham a energia da bateria da aeronave, a eficiência energética é fundamental para maximizar o tempo de voo. Todos esses requisitos provavelmente exigirão soluções de movimento desenvolvidas de acordo com as especificações. Com nossa variedade de marcas e experiência específica no setor aeroespacial, a Regal Rexnord Aerospace Solutions pode ajudar a obter um ajuste perfeito, com controle de custos e cumprimento de prazos rígidos de projeto e produção.
Superfícies de controle. Os eVTOLs dependem do acionamento elétrico de ailerons, profundores, lemes e outras superfícies de controle de voo para estabilizar a aeronave e controlar sua atitude. Esses sistemas devem funcionar de forma confiável, em uníssono, enquanto ajustam continuamente a posição em resposta aos comandos do piloto e às oscilações imprevisíveis da atmosfera. A Regal Rexnord Aerospace Solutions ajuda você a obter esse movimento altamente coordenado com sistemas leves e confiáveis que fornecem resposta de alta frequência e mantêm uma eficiência energética excepcional.
Propulsão. Os motores que fornecem o impulso da aeronave, tanto no modo decolagem e pouso vertical ou no modo cruzeiro horizontal, precisam controlar a velocidade continuamente. A Regal Rexnord Aerospace Solutions oferece resolvers em uma variedade de projetos para atender às necessidades de cada projeto de sistema de propulsão, todos com a confiabilidade robusta para suportar as condições muitas vezes severas e intensas encontradas em voo, dia após dia, ano após ano. Os rolamentos personalizados, disponíveis em prazos de entrega rápidos em diversas configurações, podem ser especificados e verificados para a carga da aplicação.
Controle ambiental. O sistema HVAC na cabine exige regulação precisa das válvulas que controlam o refrigerante, o aquecimento e o fluxo de ar, bem como vedações em todo o sistema que oferecem confiabilidade de longo prazo em uma ampla faixa de temperaturas oscilantes e condições de voo turbulentas. A Regal Rexnord Aerospace Solutions oferece soluções HVAC comprovadamente confiáveis sob as condições mais extremas.
Controles de cockpit. À medida que os pilotos controlam velocidade, inclinação, guinada e rotação da aeronave manualmente, eles dependem do feedback tátil para confirmar as manobras pretendidas e alertar sobre quaisquer movimentos que possam fazer com que o avião se desvie do envelope de voo seguro. A Regal Rexnord oferece motores leves, confiáveis e precisos com zero engrenagens que produzem as características elétricas específicas necessárias para feedback tátil preciso em sistemas comprovados de controle de voo.
As marcas da Regal Rexnord Aerospace Solutions
Cada projeto de eVTOL é diferente e esta postagem do blog não consegue indicar as soluções específicas de que você precisa. Dito isso, damos uma visão geral do que cada marca da Regal Rexnord oferece. Nossa família de marcas oferece um dos maiores conjuntos de soluções da indústria aeroespacial, juntamente com a experiência em aplicações necessárias para o seu sucesso. Trabalharemos com você para combinar elementos de toda a família de marcas para converter sua energia em movimento. Entre em contato conosco para tratar dos requisitos exclusivos do seu projeto, para podermos sugerir as soluções ideais para ele.
Rexnord Aerospace. O principal fornecedor de soluções aeroespaciais e líder do setor em rolamentos, vedações, engrenagens e eixos especializados de alta tecnologia. São produtos usados em sistemas de controle de voo, trens de pouso, diversas caixas de engrenagem, portas de aeronaves, estruturas de fuselagem e muito mais.
Portescap. A líder em motores de precisão e acessórios em miniatura oferece uma ampla gama de tecnologias de motores usadas em sistemas de controle de voo, controles de cabine, controles ambientais, acionadores de válvulas e muitas outras aplicações.
Kollmorgen. O parceiro ideal para resolver os desafios de movimento em aviação mais difíceis, oferece motores de alto desempenho com ajuste perfeito e drives projetados para fornecer desempenho superior mesmo nas condições mais severas. Em especial, os servomotores sem carcaça da Kollmorgen são ideais para orientar suportes de inclinação e superfícies de controle de voo.
Delevan. Soluções magnéticas e resolvers padronizados e personalizados, projetados para serem duráveis e ter alto desempenho mesmo sob condições extremas de choque mecânico e vibração encontradas em aplicações aeroespaciais.
Nook e Thomson. Soluções inovadoras de movimento linear, incluindo parafusos de esfera e macacos de rosca, com desempenho comprovado e confiável em uma variedade de aplicações de controle de voo e outras aplicações de aviação.
Formsprag Clutch. Conjuntos de retentores de molas de avanço precisos e de alta qualidade, embreagens e contrarrecuos bidirecionais, embreagens e freios elétricos para aeronaves comerciais e militares.
Vamos decolar seu eVTOL
Há muito mais a considerar do que podemos abordar aqui. Portanto, vamos conversar, de engenheiro para engenheiro, para tratar das suas necessidades específicas de movimento e elaborar as melhores soluções.
Entre em contato conosco para começar o processo de projeto de movimento. Vamos por seu programa eVTOL para voar e colocá-lo no caminho certo para o sucesso.