Skip to main content

Bessere humanoide Bewegungsabläufe, vom Entwurf bis zur Umsetzung

Humanoide Roboter müssen auf unübersichtlichem Terrain navigieren, dabei ihre eigene Energieversorgung und das Gewicht ihrer Aktuatoren und anderer Komponenten tragen und gleichzeitig mit Objekten arbeiten, die von leichten Präzisionsinstrumenten bis hin zu großen, schweren Packstücken reichen. Die Ausführung von Aufgaben mit einer dem Menschen vergleichbaren Geschicklichkeit erfordert präzise Bewegungen von voneinander abhängigen Robotergelenken, die über eine robuste Gerüststruktur koordiniert werden.

Gehäuselose Motoren, die genau auf die Anforderungen an Drehmoment, Beschleunigung, Größe und Gewicht von Robotergelenken abgestimmt sind, spielen eine wichtige Rolle, wenn es um die erforderliche kinematische Leistung und Energieeffizienz geht. Erfahren Sie, wie diese Motoren unter Verwendung einer systemorientierten Strategie definiert werden können – unter Gewährleistung der Herstellbarkeit, die für eine reibungslose Übertragung vom Prototyp zur Serienfertigung notwendig ist.

Zum Whitepaper

Image 1

Image 2

Leichte, drehmomentstarke Antriebe für Roboter

Für die Konstruktion von batteriebetriebenen Humanoiden, die über einen längeren Zeitraum zuverlässig ihr eigenes Gewicht tragen und schwere Arbeiten verrichten können, sind äußerst reaktionsschnelle und präzise gehäuselose Servomotoren erforderlich, die über einen großen Drehzahlbereich hinweg das erforderliche Drehmoment liefern.

Und das ist noch nicht alles. Damit Robotergelenke in der Praxis nach menschlichem Vorbild funktionieren können, müssen Servomotoren außergewöhnliche Leistungen erbringen, und das bei möglichst geringer Größe und geringem Gewicht sowie gleichzeitig maximaler Leistung zu einem günstigen Preis. Erfahren Sie, wie die besonderen Herausforderungen humanoider Bewegungen identifiziert und mit für Roboter geeigneten Motoren gelöst werden können.

Zum Blogbeitrag

Grundlagen der Antriebssteuerung für Humanoide und Exoskelette

Angesichts der zunehmenden Weiterentwicklung der Technologie für Humanoide eröffnen sich etablierten Robotikunternehmen und Start-ups unendlich viele Möglichkeiten, die menschlichen Fähigkeiten in der Lagerlogistik, im Gesundheitswesen, in der Fertigung, im Baugewerbe, in der Dienstleistungsbranche und vielen weiteren Bereichen nachzubilden und sie weiter auszubauen.

Um auf diesen sich entwickelnden Märkten für Humanoide zu bestehen, müssen sich Ingenieure von Robotern sowohl mit Fragen nach der Leistung als auch nach Kosten und Skalierbarkeit befassen. Erfahren Sie, wie Bewegungen für Humanoide so entwickelt werden können, dass sie nicht nur bei Prototypen, sondern auch im kommerziellen Einsatz optimal funktionieren.

Am Training teilnehmen

Image 3

TBM Serie Bild mittel

Gehäuselose TBM-Serie >

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.

Gehäuselose 2G-Motoren der TBM-Serie von Kollmorgen

Gehäuselose 2G-Motoren der TBM-Serie >

Diese gehäuselosen Motoren der nächsten Generation bieten eine hohe Drehmomentdichte für ein besonders kompaktes, leichtes elektromagnetisches Design, Standardgrößen für Wellgetriebe und sind skalierbar, damit Sie Ihre globalen Produktionsanforderungen erfüllen können.

Related Resources

Antriebe für artikulierte Roboterbewegungen

Optimierung von Antrieben für artikulierte Roboterbewegungen >

Warum die Leistung eines Roboterarm-Antriebs von mehr als nur der Wahl des Motors abhängt und wie man die Leistung auf Systemebene optimieren kann.
Roboterarm-Anwendung

Integration gehäuseloser BLDC-Motoren für die Robotik der nächsten Generation >

RobCo hat seine modulare Roboterplattform mit gehäuselosen TBM2G-Drehmomentmotoren für Robotergelenke erweitert, die bei kompakter Bauweise ein hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen bieten.
Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen.

Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen >

Die AKME-Servomotorenreihe mit ATEX-Zertifizierung ermöglicht die Entwicklung von Hochleistungs-FTF für explosionsgefährdete Bereiche in der Chemieindustrie sowie in Lackier-, Polier- und Spezialanlagen.
Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe

Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe >

HEBI Robotics steigert das Drehmoment und die Genauigkeit kompakter Antriebe für industrielle Inspektions- und Wartungsanwendungen mit gehäuselosen TBM2G-Servomotoren von Kollmorgen.
Entwicklung von Feldrobotern für raue und unvorhersehbare Umgebungen

Entwicklung von Feldrobotern für raue und unvorhersehbare Umgebungen >

In unserem Webinar untersuchen wir, wie Ingenieure mithilfe innovativer Technologien aus dem breiten Portfolio an Bewegungssteuerungstechnologien von Kollmorgen und Regal Rexnord die hohen Anforderungen der Feldrobotik erfüllen können.
Grundsätze der Antriebssteuerung für die skalierbare humanoide Robotik

Grundsätze der Antriebssteuerung für die skalierbare humanoide Robotik >

Da die humanoide Robotik in zahlreichen Branchen – von der Logistik und Fertigung bis hin zum Gesundheitswesen und zur öffentlichen Sicherheit – immer wichtiger wird, steigt auch die Nachfrage nach präzisen, effizienten und skalierbaren…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…
Wie wählt man den richtigen Motor für Roboteranwendungen, um die Kosten und die Markteinführungszeit zu senken

Wie wählt man den richtigen Motor für Roboteranwendungen, um die Kosten und die Markteinführungszeit zu senken >

Kenntnisse der Physik und der Optimierungstechniken für Elektromotoren, einschließlich genuteter, nutenloser und gehäuseloser Konstruktionen, sind unabdingbar, wenn der Wert und die Leistung verbessert werden sollen. In diesem Webinar werden die…
Serienproduktion von Exoskeletten

Serienproduktion von Exoskeletten: Beschleunigter Übergang von Forschung und Entwicklung zur Herstellung im großen Maßstab >

Der Markt für Exoskelette steckt zwar noch in den Kinderschuhen, entwickelt sich aber rasch weiter und birgt großes Potenzial und vielversprechende Möglichkeiten. OEMs stehen vor einer zweifachen Herausforderung: Sie müssen nicht nur die…