Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Rbot9 hat den ersten industriellen Kabelroboter erfunden: den ROCAP. Die von zwölf motorisierten Seilen getragene Überkopfplattform bewegt sich über dem Geschehen in der Halle. Der ROCAP wurde für besonders große Arbeitsbereiche entwickelt und deckt bis zu 900 m² ab. Er hebt Lasten von bis zu 250 kg und unterstützt eine Vielzahl von Endeffektoren. Er wird an der bestehenden Anlagenstruktur verankert und macht so sperrige Portalkräne und Schienensysteme überflüssig. Damit bietet er eine schnellere und flexiblere Alternative zu herkömmlichen Automatisierungssystemen.

Aufgabe

Schienengebundene Automatisierungssysteme sind wenig flexibel und gehen mit einem hohen Installationsaufwand einher. Bodenroboter konkurrieren um den Platz im Fertigungsbereich. Ausreichend große Portalsysteme sind wiederum sehr komplex und kostspielig. Rbot9 versuchte, diese Herausforderungen mit einer Architektur zu bewältigen, die auf zwölf unabhängigen, robotergesteuerten Kabeln basiert, die jeweils von einer Motor-/Getriebeeinheit angetrieben werden.

Dabei muss jeder Motor auch bei hohen Drehzahlen ein hohes Drehmoment liefern können – und das bei kompakter Bauweise. Darüber hinaus müssen Bewegungssysteme vertikal wirkende Lasten präzise und zuverlässig bremsen können, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit im Betrieb zu gewährleisten. Aufgrund der hohen dynamischen Kräfte muss das System zudem über ein effektives Energiemanagement verfügen. Nur so kann verhindert werden, dass es durch die zurückgewonnene Energie zu Überspannungen an den Servoantrieben kommt.

Lösung

Jedes der zwölf Kabel ist so koordiniert, dass eine zentralisierte Plattform mit einem Endeffektor präzise positioniert werden kann, der eine Last von bis zu 250 kg mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 0,7 m/s bewegen kann. Diese Leistungsmerkmale erreicht Rbot9 mit AKM2G-Servomotoren von Kollmorgen in Kombination mit AKD-Servoantrieben.

AKM2G-Motoren bieten eine branchenweit führende Drehmomentdichte und liefern im Durchschnitt 30 % mehr Dauerdrehmoment als andere Servomotoren vergleichbarer Größe. So können OEMs die Maschinenleistung erheblich steigern, ohne den Platzbedarf des Motors zu vergrößern. Entsprechend können die gewünschten Drehmomentwerte mit einem kleineren Motor erreicht werden.

Darüber hinaus sind AKM2G-Motoren mit einer integrierten Haltebremse erhältlich. Diese arbeitet in Verbindung mit den optional für AKD-Servoantriebe erhältlichen integrierten Sicherheitsfunktionen. Rbot9 nutzt insbesondere die Funktion „Safe Torque Off“ (STO), um die Konformitätsanforderungen für die sichere Handhabung vertikaler Lasten zu erfüllen, ohne dass externe Sicherheitskomponenten notwendig sind. Der AKD-Antrieb unterstützt auch einen optionalen Bremswiderstand, um überschüssige Energie beim Bremsen abzuleiten.

In der Kombination tragen diese Merkmale zu einer modulareren, reaktionsschnelleren und kostengünstigeren Roboterplattform bei, als dies sonst möglich wäre.

Ergebnisse

Rbot9 hat im März 2024 seine Kabelroboter auf Kollmorgen AKM2G-Motoren und AKD-Antriebe umgestellt. Seit Herbst desselben Jahres ist der Roboter produktiv im Einsatz. Im Vergleich zu früheren Konstruktionen konnte mit der Technologie von Kollmorgen die Betriebsgeschwindigkeit mehr als verdreifacht werden – von 0,2 m/s auf 0,7 m/s. Die Lastkapazität von bis zu 250 Kg und die Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten bleiben unverändert.

Dank des Kollmorgen-Ökosystems und der Unterstützung durch den lokalen Kollmorgen-Vertriebspartner Electromate, der wertvolle Hilfe bei der Konfiguration und den Tests leistete, verlief die Integration des Antriebssystems ebenfalls deutlich reibungsloser und schneller.

Der erste Kunde von Rbot9, ein Fischverarbeitungsbetrieb, der das System zur automatisierten Reinigung von Fördersystemen einsetzt, erwägt nun ein Erweiterungsprojekt, bei dem weitere Rbot9-Systeme in seinem Werk integriert werden sollen.

Erleben Sie den ROCAP von RBOT9 in Aktion

„Die Antriebe von Kollmorgen haben entscheidend dazu beigetragen, dass wir höhere Geschwindigkeiten erreichen konnten, ohne Kompromisse bei Drehmoment oder in puncto Sicherheit eingehen zu müssen. Dank der hervorragenden Unterstützung durch Electromate können wir durch diese Zusammenarbeit unsere Kabelroboterplattform auf einem ganz neuen Niveau betreiben.“ — Frederic Vachon, Gründer und CEO, Rbot9

Bild Anwendung Kabelroboter

0,2 m/s; bis 1 m/s

Download PDF

Servomotoren der AKME-Baureihe

Die AKME-Baureihe basiert auf der AKM-Plattform und ist für den Einsatz in Umgebungen der Zone 2 und Zone 22 mit globaler ATEX- und IECEx-Zertifizierung ausgelegt.
Erfahren Sie Mehr

Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an

Erfahren Sie, wie ein handelsübliches Antriebssystem den schnellsten Roboter zum Lösen von Zauberwürfeln antreibt. Geschwindigkeit, Präzision und synchronisierte Mehrachsen-Motion erklärt.

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Industriedruckmaschine – ein Anwendungsbeispiel für Kollmorgen Essentials-Servomotoren als Umrüstung von Schrittmotoren

Wann sollte man von einem Schrittmotor auf einen Servomotor wechseln? >

Sie fragen sich, wann Sie von Schrittmotoren zu Servomotoren umstellen sollten? Erfahren Sie mehr über sechs Anzeichen, Schrittmotorengrenzen und darüber, wie kostengünstige Servomotoren die Modernisierung Ihrer Antriebstechnik vereinfachen.
Bestückungsautomat zum Aufbringen von Bauteilen auf Leiterplatten

Wie Mechatronikdesign die Leistung von Bewegungssystemen verbessert >

Entdecken Sie, wie die Mechatronik-Konstruktion die Leistung von Bewegungssystemen durch die Integration von Servosystemen und Steuerungen steigert – für eine schnellere Inbetriebnahme und integrierte Bewegungssteuerung.
Schweißanlagen für die Produktion von Lithium-Batterien

Funktionale Sicherheit von Linearmotoren steigert Sicherheit und Produktivität bei Schweißanlagen für Lithium-Batterien >

Die Funktionale Sicherheit der SMM-Lösungen von Kollmorgen trägt dazu bei, stabile und kontrollierte Bewegungsabläufe sicherzustellen, globale Vorschriften in der Lithium-Batterieproduktion einzuhalten und die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller zu…
Effizientere Maschinen entwickeln

Effizientere Maschinen entwickeln: Wie Maschinenbauer Komplexität reduzieren und gleichzeitig Leistung und Flexibilität steigern >

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.
Deutsch
Produktionsstätte mit mehrachsiger Bewegungssteuerung

Beherrschen der mehrachsigen Bewegungssteuerung in modernen Fertigungszellen >

Je größer Bewegungssysteme werden, desto schwieriger wird die Synchronisation. Erfahren Sie, wie moderne Fertigungszellen auch bei hohem Tempo Präzision, Stabilität und Durchsatz gewährleisten.
Antriebe für artikulierte Roboterbewegungen

Optimierung von Antrieben für artikulierte Roboterbewegungen >

Warum die Leistung eines Roboterarm-Antriebs von mehr als nur der Wahl des Motors abhängt und wie man die Leistung auf Systemebene optimieren kann.
Roboterarm-Anwendung

Integration gehäuseloser BLDC-Motoren für die Robotik der nächsten Generation >

RobCo hat seine modulare Roboterplattform mit gehäuselosen TBM2G-Drehmomentmotoren für Robotergelenke erweitert, die bei kompakter Bauweise ein hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen bieten.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor >

Kollmorgen Essentials erweitert sein Angebot um eine neue 8-Achsen-Steuerung und Hochspannungsantriebe, um den Bau maßgeschneiderter Antriebssysteme für industrielle Anwendungen zu ermöglichen.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Deutsch