Salta al contenuto principale

Miglior motion per gli umanoidi, dalla progettazione alla realizzazione

I robot umanoidi devono percorrere un terreno imprevedibile, trasportando la propria fonte di energia e il peso combinato dei loro attuatori e di altri componenti, mentre manipolano oggetti che vanno da strumenti leggeri e di precisione a pacchi grandi e pesanti. L'esecuzione di compiti con una destrezza simile a quella umana richiede un motion preciso di giunti robotici interdipendenti coordinati attraverso una robusta struttura scheletrica.

I motori frameless progettati specificamente per i requisiti di coppia, accelerazione, dimensioni e peso dei giunti robotici sono fondamentali per ottenere le prestazioni cinematiche e l'efficienza energetica necessarie. Apprendi come specificare questi motori utilizzando una strategia a livello di sistema e assicurando la producibilità necessaria per passare senza problemi dal prototipo alla produzione completa.

Leggi il white paper

Image 1

Image 2

Motion leggero, ad alta densità di coppia e pronto per i robot

Per progettare umanoidi alimentati a batteria in grado di sostenere in modo affidabile il proprio peso e di eseguire lavori pesanti per lunghi periodi di tempo, è necessario disporre di servomotori frameless altamente reattivi e precisi, in grado di fornire tutta la coppia richiesta in un'ampia gamma di velocità.

Ma non è tutto. Per consentire ai giunti robotici di operare a misura d'uomo nel mondo reale, i servomotori devono fornire prestazioni eccezionali in un pacchetto che riduca al minimo le dimensioni e il peso, massimizzando la potenza a un costo accessibile. Apprendi come identificare le sfide uniche del motion umanoide e a risolverle con motori progettati per essere pronti per i robot.

Leggi l'articolo sul blog

Motion Control Fundamentals per umanoidi ed esoscheletri

Con la maturazione della tecnologia umanoide, le aziende affermate e le startup di robotica vedono infinite opportunità per replicare e migliorare le capacità umane nella logistica di magazzino, nella sanità, nella produzione, nelle costruzioni, nei servizi e in altri settori.

Per vincere in questi mercati emergenti degli umanoidi, gli ingegneri robotici devono affrontare contemporaneamente problemi di prestazioni, costi e scalabilità. Scopri come progettare motion per umanoidi che funzionino in modo ottimale non solo nei prototipi ma anche nell'arena commerciale.

Partecipa alla sessione di formazione

PLACEHOLDER

Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

Motore frameless TBM2G Kollmorgen

Serie frameless TBM2G >

Questi motori frameless di nuova generazione erogano un'elevata densità di coppia in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto e leggero, con dimensioni standard per ingranaggi armonici e progettazione scalabile per permetterti di stare sempre al passo con le esigenze di produzione a livello globale.

Altre Risorse

Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili

Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili >

Questa sessione esplora come le tecnologie innovative di Kollmorgen e l’ampio portafoglio di soluzioni per il controllo del motion di Regal Rexnord possano aiutare gli ingegneri a soddisfare le rigorose esigenze della robotica da campo.
Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile

Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile >

Con la diffusione sempre più ampia della robotica umanoide in settori come logistica, produzione, sanità e sicurezza pubblica, aumenta anche la domanda di soluzioni di motion control precise, efficienti e scalabili. Gli ingegneri devono affrontare…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market

Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market >

Per ottimizzare applicazione e prestazioni è essenziale comprendere la fisica e le tecniche di progettazione dei motori elettrici, frameless, "slotted" e "slottless". In questo webinar parleremo degli effetti del numero di poli, delle modifiche agli…
Esoscheletri su larga scala

Esoscheletri su larga scala: accelerare la transizione dalla ricerca e sviluppo alla produzione a pieno ritmo >

The exoskeleton market is still in its infancy — but evolving quickly and ripe with opportunity. It’s a double-edged sword for OEMs who must identify the most impactful applications and crack the code on full-scale production, which presents a new…