Skip to main content
blog | Wie funktioniert ein Servoantrieb? |
|
2 Minuten Lesezeit

Ein Servoantrieb ist ein elektronisches Gerät, das Teil eines geschlossenen Regelkreises ist, in dem Strom und Spannung zum Antrieb eines Servomotors erzeugt werden. Der geschlossene Regelkreis umfasst Servoantrieb, Servomotor und Feedbacksystem, und wird über ein Analog- oder Digitalsignal gesteuert.

Servoantriebe sind mit verschiedenen Spannungs- und Stromnennwerten erhältlich und bieten Positions-, Drehzahl- und/oder Drehmomentregelung an. Eine große Auswahl an unterschiedlichen Servomotortypen wird mit Servoantrieben gesteuert, wie z. B. Wechsel- oder Gleichstrommotoren, Bürsten- oder bürstenlose Motoren und rotierende oder Linearmotoren. Das Feedbacksystem kann ein Potenziometer, Hall-Effekte, ein Tachometer, Resolver, Encoder, linearer Wandler oder ein beliebiger anderer Sensor sein. Der Servoantrieb versorgt den Motor mit Spannung und vergleicht die Feedbackdaten und die Sollreferenz, um zu prüfen, ob der Servomotor wie vorgesehen arbeitet. Das Sollsignal wird über zahlreiche Quellen bereitgestellt, meistens jedoch über eine PLC- bzw. CNC-Steuerung oder eine Bewegungssteuerung.

Ein Servoantrieb besteht aus zwei Hauptkomponenten, einer Leistungsstufe und Regelschleifen, die alle Servoantriebe gemeinsam haben. Die Antriebsleistungsstufe startet mit der Eingangsleistung aus einer Wechselstrom- oder Gleichstromquelle und nutzt Transistoren in einer H-Brücken-Konfiguration, um den Servomotor mit Strom zu versorgen. Die Transistoren dienen als Schalter, um den Strom- und Spannungsdurchfluss durch den Servomotor in beide Richtungen zu erleichtern, wobei Vor- oder Rücklauf sichergestellt wird.

Die Regelschleifen gewährleisten eine Proportionalsteuerung des Motors auf der Basis eines Eingangssollsignals. Ein einfacher Servoantrieb kann eine einzelne Regelschleife zur Drehmomentregelung enthalten. Bei komplexeren Servoantrieben wird eine Drehzahlschleife und unter Umständen auch eine Positionsschleife hinzugefügt. Bei einem kompletten Servoantriebssystem wird ein gewünschtes Bewegungsprofil durch ein Digitalsignal einer Bewegungssteuerung gesteuert, wobei alle drei Regelschleifen zum Einsatz kommen, die für optimale Leistung optimiert werden. Jede Schleife signalisiert die nachfolgende Schleife und überwacht die entsprechenden Feedbackelemente, um Echtzeitkorrekturen zur Anpassung an die Sollparameter vorzunehmen.

 

Servoantriebe sind als ASIC-Chips erhältlich, die ein Entwicklungsingenieur für elektronische Systeme in eine kundenspezifische Steuerungsplattform oder als anschlussfertige Box-Build-Einheiten integrieren kann. Zudem sind Servoantriebe als Komplettpaket erhältlich, und zwar als direkt in die Bewegungssteuerung integrierte Komponenten mit umfangreichen I/Os- und Sicherheitselementen.

Wissen Sie, welche Strom- und Spannungsanforderungen Sie an einen Antrieb haben? Testen Sie jetzt unseren Produktkonfigurator. Sie müssen lediglich Ihre Spezifikationen eingeben. Das Kollmorgen-Tool sucht automatisch die Produkte raus und vergleicht sie, die am besten zu Ihrem Bedarf passen.

Kontaktieren Sie uns

1G Motion System

Entdecken Sie Antriebstechnik, die wie gemacht ist für Ihre Maschine. Das Kollmorgen 1G Motion System bietet eine breite Palette an Optionen und Funktionen und überzeugt durch seine hohe Zuverlässigkeit.
Erfahren Sie Mehr

AKD Servoverstärker

Die AKD®-Baureihe ist ein bewährtes Produkt, das die größte installierte Kundenbasis unterstützt und Folgendes bietet:

  • Herausragende Antriebsregelungskreise
  • Umfassende Unterstützung für Motorfeedback und Servoverstärker-Feldbus, einschließlich EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT usw.
  • Plug-and-Play-kompatibel mit Kollmorgen-Motoren
  • WorkBench-Benutzeroberfläche für Bedienkomfort und einen hohen Nutzwert
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Schweißanlagen für die Produktion von Lithium-Batterien

Funktionale Sicherheit von Linearmotoren steigert Sicherheit und Produktivität bei Schweißanlagen für Lithium-Batterien >

Die Funktionale Sicherheit der SMM-Lösungen von Kollmorgen trägt dazu bei, stabile und kontrollierte Bewegungsabläufe sicherzustellen, globale Vorschriften in der Lithium-Batterieproduktion einzuhalten und die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller zu…
Effizientere Maschinen entwickeln

Effizientere Maschinen entwickeln: Wie Maschinenbauer Komplexität reduzieren und gleichzeitig Leistung und Flexibilität steigern >

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.
Deutsch
Produktionsstätte mit mehrachsiger Bewegungssteuerung

Beherrschen der mehrachsigen Bewegungssteuerung in modernen Fertigungszellen >

Je größer Bewegungssysteme werden, desto schwieriger wird die Synchronisation. Erfahren Sie, wie moderne Fertigungszellen auch bei hohem Tempo Präzision, Stabilität und Durchsatz gewährleisten.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor >

Kollmorgen Essentials erweitert sein Angebot um eine neue 8-Achsen-Steuerung und Hochspannungsantriebe, um den Bau maßgeschneiderter Antriebssysteme für industrielle Anwendungen zu ermöglichen.
Kollmorgen verbessert die Sicherheit und Leistung von Linearmotoren mit SafeMotion Monitor Firmware-Upgrade

Kollmorgen verbessert die Sicherheit und Leistung von Linearmotoren mit SafeMotion Monitor Firmware-Upgrade >

Die erweiterte Firmware bietet Unterstützung für EnDat 2.2 Safe Feedback für Linearmotoranwendungen, erweitert die Funktionen für funktionale Sicherheit und ermöglicht die Einhaltung von SIL 3
Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget

Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget >

Entdecken Sie Kollmorgen Essentials für hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit. Die neue Komplettserie ermöglicht es Maschinenbauern, Projekte schneller zu spezifizieren, einfacher zu integrieren und kostengünstiger zu skalieren.…
Deutsch
Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an

Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an  >

Erfahren Sie, wie ein handelsübliches Antriebssystem den schnellsten Roboter zum Lösen von Zauberwürfeln antreibt. Geschwindigkeit, Präzision und synchronisierte Mehrachsen-Motion erklärt.
Kollmorgen Essentials™: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget

Kollmorgen Essentials: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget >

Entdecken Sie, wie Sie mit Kollmorgen Essentials hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit erreichen – jetzt noch schneller, einfacher und kostengünstiger. Die neue Kollmorgen Essentials Linie bietet komplette, vorgefertigte…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…