Skip to main content
press_release | Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor |
|
minute read

Kollmorgen HV Essentials

RADFORD, VA. – Kollmorgen Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Antriebs- und Automatisierungssystemen, gibt die Erweiterung des Kollmorgen Essentials™-Portfolios um die PCMM2G Essentials-Steuerung und neue Hochspannungsantriebe bis zu 4 kW bekannt. Gemeinsam stärken diese Erweiterungen den Essentials‑Vorteil und eröffnen neue Möglichkeiten für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen und Antriebsanforderungen.

Maschinenbauer können jetzt Leistung, Skalierbarkeit und Budget gezielt aufeinander abstimmen, um ein vollständiges, kosteneffizientes Antriebssystem zu konfigurieren, das sich einfacher entwerfen, implementieren und erweitern lässt – und dabei mehr Flexibilität und Mehrwert bietet.

"OEMs benötigen die Flexibilität, das passende System für ihre Maschinen zu entwickeln – ohne Überdimensionierung und ohne Kompromisse eingehen zu müssen“, erklärt Chris Cooper, Global Director Product Management. "Mit dem erweiterten Essentials-Portfolio können sie Leistung und Kosten mit einer einzigen Lösung skalieren, um ihre Anforderungen zu erfüllen."

Skalierbare Steuerung zur Erfüllung der Anwendungsanforderungen

Der neue 8-Achsen-Controller PCMM2G Essentials bietet die gleiche bewährte Leistung und Integrationsfähigkeit wie der ursprüngliche PCMM2G – zu einem Preisniveau, das auf Anwendungen mit geringerer Achsanzahl wie Indexieren und einfache Positionieraufgaben zugeschnitten ist. Mit dieser kompakten Mehrachssteuerung können Maschinenbauer spezifische Anforderungen erfüllen, ohne Abstriche bei der Leistung machen zu müssen.

PCMM2G Essentials ist Teil eines vollständigen, integrierten Essentials‑Bewegungssystems, das Motor, Antrieb, Steuerung und Software aus einer Hand vereint. Dies reduziert die Systemkomplexität, den technischen Aufwand und die Inbetriebnahmezeit. Außerdem lässt es sich nahtlos in die Kollmorgen Automation Suite™ integrieren, ohne zusätzliche Lizenzgebühren und mit lebenslangen Updates. Dadurch werden die Gesamtbetriebskosten gesenkt und der Mehrwert maximiert.

Hochspannungstauglichkeit für industrielle Standardumgebungen

Der Kollmorgen Essentials™ Hochspannungsantrieb überträgt die Einfachheit und Erschwinglichkeit von Essentials auf leistungsstärkere industrielle Umgebungen. Das System unterstützt einen dreiphasigen Eingangsspannungsbereich von 240 bis 480 VAC und ermöglicht eine Systemleistung von bis zu 4 kW (ab 3 kW). Damit ist es auf die in Nordamerika und Europa gängigen industriellen Versorgungsspannungen abgestimmt.

Dies ermöglicht den Einsatz in der Automobilteilefertigung, in Logistikeinrichtungen, in der Materialverarbeitung, in Werkzeugmaschinen und anderen Bereichen, ohne dass ein Transformator oder eine Umgehungslösung erforderlich ist. Durch den Wegfall externer Leistungsanpassungen verbessert der Hochspannungsantrieb die Energieeffizienz und vereinfacht das gesamte Systemdesign.

Insgesamt unterstreicht das erweiterte Portfolio den Ansatz von Essentials, Hochleistungsantriebe für das gesamte Spektrum der Maschinenkonstruktion zugänglich zu machen. Von Industrieanlagen bis hin zu einfachen Bewegungsanwendungen erhalten Maschinenbauer ein Portfolio, mit dem sie Lösungen je nach Leistung, Achsenzahl und Kostenanforderungen kombinieren können.

 

Wissenswertes über Kollmorgen

Die Kollmorgen Corporation, eine Marke von Regal Rexnord™, verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Antriebstechnik, die sich in den leistungsstärksten und zuverlässigsten Motoren, Antrieben, FTS-Steuerungslösungen und Automatisierungssteuerungsplattformen der Branche bewährt hat. Wir liefern bahnbrechende Lösungen, die außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit vereinen und Maschinenherstellern einen unbestreitbaren Marktvorteil verschaffen.  

Regal Rexnord ist ein Warenzeichen der Regal Rexnord Corporation. 

Servomotoren der AKME-Baureihe

Die AKME-Baureihe basiert auf der AKM-Plattform und ist für den Einsatz in Umgebungen der Zone 2 und Zone 22 mit globaler ATEX- und IECEx-Zertifizierung ausgelegt.
Erfahren Sie Mehr

Kollmorgen Essentials Motion Systems

Leistungsoptimiert. Wertorientiert. Zuverlässig. Das Kollmorgen Essentials™ Motion System ist nach Anschluss sofort einsatzbereit.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Industriedruckmaschine – ein Anwendungsbeispiel für Kollmorgen Essentials-Servomotoren als Umrüstung von Schrittmotoren

Wann sollte man von einem Schrittmotor auf einen Servomotor wechseln? >

Sie fragen sich, wann Sie von Schrittmotoren zu Servomotoren umstellen sollten? Erfahren Sie mehr über sechs Anzeichen, Schrittmotorengrenzen und darüber, wie kostengünstige Servomotoren die Modernisierung Ihrer Antriebstechnik vereinfachen.
Bestückungsautomat zum Aufbringen von Bauteilen auf Leiterplatten

Wie Mechatronikdesign die Leistung von Bewegungssystemen verbessert >

Entdecken Sie, wie die Mechatronik-Konstruktion die Leistung von Bewegungssystemen durch die Integration von Servosystemen und Steuerungen steigert – für eine schnellere Inbetriebnahme und integrierte Bewegungssteuerung.
Schweißanlagen für die Produktion von Lithium-Batterien

Funktionale Sicherheit von Linearmotoren steigert Sicherheit und Produktivität bei Schweißanlagen für Lithium-Batterien >

Die Funktionale Sicherheit der SMM-Lösungen von Kollmorgen trägt dazu bei, stabile und kontrollierte Bewegungsabläufe sicherzustellen, globale Vorschriften in der Lithium-Batterieproduktion einzuhalten und die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller zu…
Effizientere Maschinen entwickeln

Effizientere Maschinen entwickeln: Wie Maschinenbauer Komplexität reduzieren und gleichzeitig Leistung und Flexibilität steigern >

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.
Deutsch
Produktionsstätte mit mehrachsiger Bewegungssteuerung

Beherrschen der mehrachsigen Bewegungssteuerung in modernen Fertigungszellen >

Je größer Bewegungssysteme werden, desto schwieriger wird die Synchronisation. Erfahren Sie, wie moderne Fertigungszellen auch bei hohem Tempo Präzision, Stabilität und Durchsatz gewährleisten.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Deutsch
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Kollmorgen verbessert die Sicherheit und Leistung von Linearmotoren mit SafeMotion Monitor Firmware-Upgrade

Kollmorgen verbessert die Sicherheit und Leistung von Linearmotoren mit SafeMotion Monitor Firmware-Upgrade >

Die erweiterte Firmware bietet Unterstützung für EnDat 2.2 Safe Feedback für Linearmotoranwendungen, erweitert die Funktionen für funktionale Sicherheit und ermöglicht die Einhaltung von SIL 3
Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget

Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget >

Entdecken Sie Kollmorgen Essentials für hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit. Die neue Komplettserie ermöglicht es Maschinenbauern, Projekte schneller zu spezifizieren, einfacher zu integrieren und kostengünstiger zu skalieren.…
Deutsch