Salta al contenuto principale
blog | Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen |
|
2 minuti di lettura

Incrementa la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze. Kollmorgen, fornitore leader di soluzioni AGV, offre un programma di formazione completo con conoscenze e competenze necessarie per fornire sistemi AGV di alta qualità in modo economicamente vantaggioso. Che tu sia un ingegnere applicativo, un tecnico di messa in servizio, un venditore o un project manager, il servizio di formazione di Kollmorgen si rivolge a diversi ruoli, assicurando che ogni professionista sia in grado di eccellere nelle proprie responsabilità.

Formazione di base: Costruire una solida base

Il programma di formazione di Kollmorgen inizia con il corso “Formazione di base", un programma introduttivo progettato per fornire ai partecipanti una comprensione completa del sistema AGV di Kollmorgen. Questo corso combina moduli di autoformazione con sessioni di formazione dal vivo, che possono essere seguite presso uno dei nostri training center, o da remoto. Completando il corso di formazione di base, i partecipanti otterranno una comprensione generale del sistema AGV di Kollmorgen e acquisiranno le competenze necessarie per progettare un semplice sistema dimostrativo.

Certificazione tecnica: Sblocca le competenze avanzate

Una volta completata la formazione di base, i partecipanti possono ottenere la certificazione tecnica. Questo programma avanzato prepara le persone a partecipare con sicurezza a vere e proprie installazioni di sistemi AGV. Diventando tecnici certificati NDC Academy, i partecipanti avranno le competenze necessarie per supportare gli ingegneri senior durante le fasi di preparazione, installazione, messa in servizio e collaudo di un sistema AGV basato su Kollmorgen.

Fattori chiave del corso

La certificazione per tecnici copre diverse aree essenziali per assicurare che i partecipanti sviluppino un set di competenze completo. Questi componenti della certificazione includono:

  • Funzionalità dei sistemi AGV: conoscere a fondo le capacità e le caratteristiche fondamentali dei sistemi AGV di Kollmorgen, per poterne sfruttare appieno il potenziale nelle applicazioni pratiche.
  • Debug: apprendere tecniche efficaci di risoluzione dei problemi per l'hardware AGV, la programmazione AGV, il layout, il sistema AGV e la comunicazione. Acquisisci le competenze necessarie per identificare e risolvere i problemi comuni che possono sorgere durante il funzionamento del sistema.
  • Aggiornamenti di base: familiarizzare con il processo di aggiornamento di base della programmazione AGV, del layout, del sistema AGV e della comunicazione. Rimani aggiornato sugli ultimi progressi e ottimizza le prestazioni dei sistemi AGV.
  • Sostituzione dei componenti AGV: padroneggiare le competenze necessarie per sostituire i componenti AGV, assicurando una funzionalità perfetta e riducendo al minimo i tempi di inattività del sistema.
  • Revisione AGV: apprendere come revisionare i sistemi AGV per migliorarne le prestazioni, l'efficienza e la sicurezza. Acquisisci le competenze necessarie per ottimizzare i parametri del sistema per vari scenari operativi.

Network di formazione globale

L'impegno di Kollmorgen per supportare i professionisti si estende su più sedi in tutto il mondo. Con training center in Svezia, Cina, Stati Uniti e Italia, è possibile accedere comodamente ai servizi formativi a te più vicini. Oltre ai centri di formazione fisici, Kollmorgen organizza anche webinar dal vivo per introdurre nuove funzioni del proprio sistema AGV. I partecipanti possono anche accedere ai materiali di formazione sulla pagina web di formazione per migliorare ulteriormente le proprie competenze in materia di AGV.

Conclusioni

Il programma di formazione di Kollmorgen offre un percorso completo ai professionisti del settore AGV per migliorare le loro competenze e fornire sistemi AGV di alta qualità. Completando il corso di formazione di base e la certificazione tecnica, è possibile acquisire una conoscenza approfondita delle funzionalità del sistema AGV di Kollmorgen, padroneggiare le tecniche di debug, rimanere informati con gli aggiornamenti del sistema, sostituire in modo efficiente i componenti e revisionare i sistemi AGV. Grazie a training center dislocati in tutto il mondo, ai webinar e ai materiali formativi supplementari, Kollmorgen assicura ai professionisti l'accesso alla formazione necessaria per eccellere nel proprio ruolo. Cogli l'opportunità di diventare tecnico certificato NDC Academy e aumenta l'esperienza nel settore AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen, che consentirà di rimanere all'avanguardia del settore e di guidare il successo delle implementazioni dei sistemi AGV.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.
Kollmorgen Innovation Day: realizzare idee tecnologicamente avanzate

Realizzare idee tecnologicamente avanzate >

Kollmorgen si dedica totalmente all'innovazione, investendo costantemente in collaborazioni e progetti di ricerca per lo scambio di conoscenze e competenze con partner e università in tutto il mondo. Scopri di più su come opera Kollmorgen per…