Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Apparecchiature di saldatura per batterie al litio

L'industria delle batterie al litio è in rapida espansione a livello globale e i produttori di apparecchiature stanno ampliando le proprie catene di fornitura internazionali per soddisfare una domanda in costante crescita. La crescita degli ordini internazionali accelera ulteriormente l'espansione nei mercati esteri. Le apparecchiature di saldatura, elemento fondamentale della produzione di batterie al litio, riflettono questa tendenza. L'esportazione di queste apparecchiature comporta tuttavia sfide complesse, tra cui normative differenti da un'area geografica all'altra, requisiti di certificazione sempre più rigorosi e la necessità di adeguare le funzioni di sicurezza agli standard locali. Di conseguenza, la sicurezza funzionale è diventata un requisito imprescindibile per la diffusione delle apparecchiature a livello globale e un fattore determinante per l'accesso ai mercati internazionali e la competitività.

Sfida

Le apparecchiature di saldatura ad alta velocità per batterie al litio devono garantire una precisione estrema, assicurando al tempo stesso la sicurezza degli operatori che lavorano su macchine di grandi dimensioni. Con la globalizzazione della produzione di batterie, gli OEM devono affrontare diverse sfide tecniche.

Innanzitutto, i requisiti di sicurezza funzionale variano da un mercato all'altro. Per poter accedere ai mercati internazionali, le apparecchiature devono essere conformi agli standard di riferimento, come le norme ISO e i requisiti della marcatura CE.

Allo stesso tempo, i sistemi devono garantire il giusto equilibrio tra sicurezza e produttività. Le macchine di grandi dimensioni sono significativamente più grandi rispetto alle saldatrici tradizionali e gli operatori devono spesso entrare nell'area di lavoro per effettuare interventi di manutenzione. Le soluzioni tradizionali, come il Safe Torque Off (STO), garantiscono la protezione del personale ma possono comportare l'arresto completo della macchina, con conseguenti ripercussioni sulla produttività.

Infine, la crescente domanda proveniente dall'Europa e da altri mercati altamente regolamentati richiede funzionalità avanzate, come il monitoraggio della velocità e una gestione affidabile delle condizioni di guasto, indispensabili per competere a livello globale. Queste funzioni vanno oltre i tradizionali sistemi di sicurezza di base basati sull'arresto della macchina e spesso non sono supportate dalle soluzioni tradizionali.

Soluzione

Per rispondere ai requisiti globali di conformità, sicurezza e produttività, Kollmorgen ha sviluppato una soluzione integrata che combina il servoazionamento AKD2G, le funzionalità SafeMotion™ Monitor (SMM 3.0) e i motori lineari IC.

SMM 3.0 integra direttamente nel servoazionamento 16 funzioni di sicurezza certificate, eliminando la necessità di complesse integrazioni esterne e supportando i principali standard internazionali di sicurezza. Abbinato ai motori lineari IC, il sistema offre le prestazioni dinamiche e la reattività necessarie per le applicazioni di saldatura ad alta velocità. In combinazione con encoder di sicurezza e sistemi di misura a reticolo di terze parti, la soluzione garantisce un feedback di posizione preciso e un monitoraggio della sicurezza in tempo reale, consentendo di ottenere una precisione di posizionamento al micrometro e una qualità di saldatura costante.

Durante le operazioni di manutenzione, il sistema attiva automaticamente una modalità di funzionamento a velocità limitata sicura. In questo modo gli operatori possono mantenere attive le principali funzionalità della macchina, limitando al contempo il movimento degli assi entro soglie di sicurezza predefinite e riducendo il rischio di contatti accidentali. Inoltre, una chiara indicazione visiva dello stato di funzionamento a bassa velocità migliora la visibilità e aumenta la sicurezza percepita dagli operatori durante gli interventi di manutenzione.

Risultati

Grazie all'integrazione di SMM 3.0 nell'architettura di motion control, l'apparecchiatura di saldatura coniuga elevate prestazioni e conformità ai requisiti di sicurezza.

La velocità di saldatura raggiunge i 300 mm/s, mantenendo costante la qualità della saldatura. Per batterie con dimensioni di 360 × 40 mm, la produttività raggiunge 34 ppm, con una variazione massima della velocità pari al 5,6‰, che si riduce al 2,8‰ durante il funzionamento a regime. Il risultato è un processo produttivo stabile ed efficiente, con una qualità di saldatura uniforme.

La funzione integrata Safe Limited Speed (SLS) supporta il controllo della velocità conforme ai requisiti europei e semplifica la validazione delle macchine destinate ai mercati europeo e nordamericano, rafforzandone la competitività nei mercati globali regolamentati. Coniugando sicurezza e produttività, questa soluzione stabilisce un nuovo punto di riferimento per la saldatura di sigillatura delle coperture superiori delle batterie prismatiche.

La sicurezza non rappresenta soltanto una solida protezione per persone e apparecchiature, ma aumenta anche il valore intrinseco della macchina. Rappresenta un importante vantaggio competitivo per le aziende e offre ai costruttori di apparecchiature un'opportunità concreta per distinguersi sul mercato.

Motore DDL Ironcore Kollmorgen
Servoazionamento AKD2G Kollmorgen
Scarica come PDF

Le soluzioni di motion standard di Kollmorgen potenziano il robot più veloce di sempre nella risoluzione del Cubo

Lasciati sorprendere dal modo in cui un sistema di motion standard può alimentare il robot più veloce al mondo nel risolvere il cubo rompicapo multicolore. Velocità, precisione e movimento multi-asse sincronizzato: ecco come tutto si unisce per raggiungere prestazioni eccezionali.

Scopri di più

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare a risolvere i problemi legati alla fasatura del motore.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
Kollmorgen migliora la sicurezza e le prestazioni dei motori lineari con l'aggiornamento del firmware del SafeMotion Monitor

Kollmorgen migliora la sicurezza e le prestazioni dei motori lineari con l'aggiornamento del firmware del SafeMotion Monitor >

Il firmware migliorato aggiunge il supporto del feedback sicuro EnDat 2.2 per le applicazioni dei motori lineari, estendendo le capacità di sicurezza funzionale e consentendo la conformità SIL 3
Robot in grado di risolvere il Cubo di Rubik

Le soluzioni di motion standard di Kollmorgen potenziano il robot più veloce di sempre nella risoluzione del Cubo >

Lasciati sorprendere dal modo in cui un sistema di motion standard può alimentare il robot più veloce al mondo nel risolvere il cubo rompicapo multicolore. Velocità, precisione e movimento multi-asse sincronizzato: ecco come tutto si unisce per…
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori >

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare…
Mentor Session AKD2G: Guida rapida alla configurazione di AKD2G

Mentor Session AKD2G: Guida rapida alla configurazione di AKD2G & Configurazione avanzata per AKD2G a doppio asse >

Inizia a sfruttare il tuo nuovo sistema 2G Iniziamo dal software Workbench per AKD2G. In questa sessione ti forniremo le basi per creare rapidamente motion task, acquisire sicurezza e dare una spinta alla tua produttività.