Salta al contenuto principale
blog | AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica |
|
2 minuti di lettura

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la produzione e lo stoccaggio più agevoli ed economici. Kollmorgen, un nome di fiducia da oltre 40 anni, è leader nella creazione di soluzioni software e hardware per AGV e AMR. La nostra piattaforma NDC è utilizzata da oltre 90 produttori di AGV in tutto il mondo, rendendo l'automazione della logistica più semplice per tutti i soggetti coinvolti.

La rivoluzione 5G nella movimentazione dei materiali

Ora, con l'avvento della tecnologia 5G, gli AGV e gli AMR sono destinati a entrare in una nuova era di connettività e prestazioni. Ericsson Private 5G, il prodotto di rete privata 5G di Ericsson, in collaborazione con le soluzioni NDC di Kollmorgen, sta trasformando il panorama della movimentazione dei materiali. Questa partnership porta con sé una serie di vantaggi che possono giovare in modo significativo a produttori e magazzini, rendendo le loro operazioni più fluide ed efficienti.

Vantaggi del 5G per AGV e AMR

Connettività forte, stabile e sicura: le soluzioni NDC di Kollmorgen, testate su Ericsson Private 5G, forniscono una copertura continua e affidabile. Ciò significa che flotte di AGV e AMR possono rimanere collegate e comunicare senza problemi, anche in grandi magazzini o fabbriche, su un'unica rete.

Scalabilità: uno degli aspetti positivi del 5G è che può gestire un gran numero di dispositivi senza rallentamenti. Questa caratteristica di scalabilità consente alle fabbriche di espandere ulteriormente la propria flotta di AGV senza preoccuparsi della congestione della rete.

Prestazioni e latenza prevedibili: Con il 5G, AGV e AMR possono comunicare tra loro e con altri sistemi in modo rapido ed efficiente. Grazie alla latenza deterministica, anche in caso di uso intensivo della rete, queste macchine possono funzionare in modo fluido e prevedibile, assicurando il completamento delle attività senza interruzioni.

Prioritizzazione del traffico: in una fabbrica frenetica, alcune attività sono più importanti di altre. Con Ericsson Private 5G, è possibile dare priorità ad alcuni tipi di comunicazione rispetto ad altri con Quality of Service (QoS). Ciò significa che è garantito che gli AGV funzionino senza interferenze da parte di applicazioni con priorità inferiore sulla rete.

Trasferimento dati più veloce: Ericsson Private 5G consente alle aziende di implementare flotte di AGV supportate da velocità di trasferimento dati più elevate, latenza inferiore, robustezza e affidabilità migliorata. Questo potenziale progresso potrebbe consentire agli AGV e agli AMR di svolgere le attività in modo più rapido ed efficiente.

Il futuro con gli AGV abilitati al 5G

Adottando la tecnologia 5G, i produttori e i magazzini possono sfruttare diversi vantaggi:

  • Aumento della produttività: gli AGV e gli AMR possono lavorare in modo più veloce e intelligente grazie al 5G, con conseguente aumento della produttività nella movimentazione dei materiali.
  • Maggiore efficienza: l'affidabilità e la stabilità delle reti 5G riducono i tempi di inattività, rendendo le operazioni AGV più efficienti e convenienti.
  • Vantaggio competitivo: nell'economia odierna, frenetica e guidata dal digitale, rimanere competitivi è fondamentale. Gli AGV e gli AMR alimentati a 5G aiutano le aziende a stare al passo con le ultime tendenze tecnologiche e a mantenere il loro vantaggio sul mercato.
  • Migliore, più veloce, più sicura: una struttura intelligente che controlla una flotta di AGV e AMR utilizzando un unico cervello digitale per sapere dove si trova ciascuna risorsa rispetto ad altre, compreso l’uomo, è in grado di funzionare a velocità più elevate con maggiore considerazione per il suo ambiente.

La partnership tra Ericsson e Kollmorgen, alimentata dalla tecnologia 5G e dalle reti private, sta ridisegnando il mondo degli AGV e degli AMR nella movimentazione dei materiali. Con una connettività ad alte prestazioni, affidabile e sicura, altamente scalabile, con una latenza prevedibile e bassa, queste macchine intelligenti possono svolgere le loro attività in modo più efficiente che mai. I produttori e i magazzini che adottano AGV e AMR alimentati a 5G sono pronti a beneficiare di una maggiore produttività, di una migliore efficienza e di un vantaggio competitivo nel dinamico panorama industriale odierno. La tecnologia 5G continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel guidare l'innovazione e la trasformazione della movimentazione dei materiali.

INFORMAZIONI SU ERICSSON:

Ericsson consente ai fornitori di servizi di comunicazione e alle imprese di sfruttare appieno il valore della connettività. Il portafoglio dell'azienda comprende le seguenti aree di business: Reti, software e servizi cloud, Soluzioni wireless per le imprese, Piattaforma di comunicazione globale, e Tecnologie e nuovi business. È stato progettato per aiutare i nostri clienti a passare al digitale, ad aumentare l'efficienza e a trovare nuovi flussi di entrate. Gli investimenti di Ericsson nell'innovazione hanno portato i vantaggi della mobilità e della banda larga mobile a miliardi di persone in tutto il mondo. Le azioni Ericsson sono quotate al Nasdaq di Stoccolma e al Nasdaq di New York. www.ericsson.com

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.
Kollmorgen Innovation Day: realizzare idee tecnologicamente avanzate

Realizzare idee tecnologicamente avanzate >

Kollmorgen si dedica totalmente all'innovazione, investendo costantemente in collaborazioni e progetti di ricerca per lo scambio di conoscenze e competenze con partner e università in tutto il mondo. Scopri di più su come opera Kollmorgen per…