Passer au contenu principal

Surpasser les limites de la conception des missiles >

Les missiles fonctionnent dans des conditions parmi les plus exigeantes. Ils peuvent subir un flux thermique massif lorsqu'ils traversent les couches de l'atmosphère terrestre, en raison de la vitesse à laquelle ils se déplacent. Avec des vitesses…

Les partenariats avec les fournisseurs ad hoc peuvent atténuer les risques dans les programmes de défense  >

Pour répondre à l'évolution rapide des besoins du secteur de l'aérospatiale et de la défense (A&D), les ingénieurs doivent relever de nombreux défis afin de satisfaire les demandes en constante évolution. Qu'il s'agisse de problèmes liés à la…

Que considère-t-on comme un moteur à basse tension? >

La directive Basse tension définit la basse tension comme étant comprise entre 50 et 1000 Vac, ou 120 et 1500 Vdc, ce qui est basé sur la tension du secteur utilisée pour alimenter le système électrique et est lié aux réglementations…

L'automatisation en 1 jour grâce à une plateforme révolutionnaire >

L'automatisation accessible à tous a fait un énorme bond en avant avec le lancement d'une plateforme de robots mobiles autonomes (AMR en anglais) qui permet aux utilisateurs d'installer une technologie d'automatisation prête à l'emploi en moins d'une…

Pourquoi mon moteur pas-à-pas s'échauffe-t-il? >

Tous les moteurs électriques génèrent de la chaleur pendant le fonctionnement; cette chaleur est simplement due au passage du courant dans une bobine. Les moteurs électriques sont constitués d'un fil de cuivre pour former les bobines qui font partie…

Au-delà des performances : réaliser des économies grâce aux systèmes à accouplement direct >

Les avantages en termes de performances offerts par les moteurs à accouplement direct sont bien documentés : les meilleures performances du secteur, une précision supérieure, un rendement plus élevé, une plus grande fiabilité et un…

Réduire les défauts tout en améliorant le retour sur investissement grâce à la technologie de l'accouplement direct dans l'emboutissage des métaux >

Par rapport aux presses mécaniques et hydrauliques, les presses servo-mécaniques d'emboutissage des métaux utilisent des moteurs sans balais à couple élevé pour réaliser plus rapidement des emboutissages plus complexes. Toutefois, le type de moteurs…

Le grand projet : innover ensemble pour un avenir durable >

Nous n'acceptons plus le non durable. Plus que jamais, nous sommes terriblement conscients que notre capacité (ou notre incapacité) à agir au cours des prochaines années aura un impact direct sur la vie des générations futures. Ce sont les…

Câbles attelés, produits de haute technologie >

Jusqu'à récemment, il était courant d'acheter des variateurs, des moteurs et des câbles auprès de différents fournisseurs. La technologie simplifiait le processus de sélection des câbles, et tout technicien installateur pouvait choisir les câbles…

Quelle est la fonction d'un Contrôleur de Mouvement (Motion control) ? >

Un contrôleur de mouvement est un appareil programmable qui gère des moteurs et des variateurs électroniques connectés pour exécuter des fonctions spécifiques pour des machines d'automatisation et de commande.  Les contrôleurs de mouvement…

Blindage des câbles : élimination des interférences électromagnétiques (EMI) dans les systèmes de mouvement >

Il existe plusieurs causes possibles si vous constatez des mouvements involontaires ou des défectuosités inexpliquées du variateur dans votre système de mouvement. Par exemple, la configuration du mouvement via le variateur, un programme mal conçu…

Quatre considérations clés pour la conception des câbles >

https://www.kollmorgen.com/fr-fr/products/motors/servo/servomoteurs/Les systèmes d'asservissement sont largement utilisés dans de nombreuses applications de précision. Alors qu'une réflexion approfondie sur le choix optimal du servomoteur, du…