Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

Schneidequalität durch verbesserte Konnektivität

Kollmorgen verbessert die Funktionen einer Plasmaschneidemaschine für aufstrebendes türkisches Unternehmen

Die Herausforderung

Ein türkisches Unternehmen wollte die Kosten, die Schneidequalität und die Wartungsfreundlichkeit seiner wichtigsten Plasmaschneidemaschine verbessern. Hierfür musste das vorhandene Design verbessert werden. Gleichzeitig war eine robustere Lösung die Grundlage für eine Steigerung des Marktanteils.

Zur Umsetzung dieser Verbesserung entschied sich das Unternehmen für eine Partnerschaft mit Kollmorgen. Die bestehende Maschine umfasste einen Servoantrieb mit begrenzten Anschlussmöglichkeiten, die den Anschluss gängiger CNC-Steuerungen erschwerten. Die rudimentären Tuning-Möglichkeiten führten zu einer geringen Bandbreite und schlechten Schneidequalität. Das Ziel war die Verbesserung der Schneidequalität zur Verringerung von Ausschuss, die Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten um branchenübliche CNCs und die Minimierung der Gesamtsystemkosten.

Lösung

Die Ingenieure von Kollmorgen erzielten mit einer AKM/AKD-Systemlösung kürzere Indexierungs- und Einschwingzeiten. Durch die Einführung erweiterter Tuning-Möglichkeiten konnte die Schneidequalität der Maschine erheblich verbessert werden. Die Konnektivität mit der CNC-Steuerung wurde über die EtherCAT-Netzwerkfähigkeit des AKD-Servoantriebs sichergestellt. Zur Senkung der Kosten und zur Vereinfachung des Maschinenaufbaus lieferte Kollmorgen eine Einkabeloption, über die Stromversorgung und Rückführung gleichzeitig erfolgen. Da eine Leitung für eine Plasmaschneidemaschine über 10 m lang sein kann, wurden durch den Wegfall von Leitungen erhebliche Kosteneinsparungen erzielt. Die Einkabeloption von Kollmorgen und das dazugehörige SFD-Lagegebersystem haben sich in der durch starke elektromagnetische und Funkinterferenzen geprägten Umgebung des Schneidkopfs der Maschine hervorragend bewährt.

Der systematische Ansatz von Kollmorgen zur Identifizierung und Umsetzung der Kundenanforderungen führte zu erheblichen Verbesserungen der Schneidequalität, weniger Ausschuss und einer besseren Konnektivität mit CNC-Steuerungen.

Ergebnisse

Kollmorgen versetzte das Unternehmen durch die Verbesserung der Leistung der Plasmaschneidemaschine in die Lage, seinen Marktanteil zu vergrößern.

  • roduktivitätssteigerung um über 25 % durch Vergrößerung der Bandbreite
  • Senkung der Verkabelungskosten um 50 % dank Einkabeloption des AKM-Servomotors
  • 11 % weniger Ausschuss durch verbesserte Schneidequalität
  • EtherCAT-Kommunikation für bessere Wartungsfreundlichkeit

„Nach dem ersten Lauf war der Kunde mit der verbesserten Schneidequalität hochzufrieden und erwartete eine Vergrößerung seines Marktanteils.“ - Umet Can, Regionalleiter, Kollmorgen Türkei

Weitere Informationen

Bereit für den nächsten Schritt in der Entwicklung und Herstellung Ihrer Maschinen?

Weitere Informationen

 

Über Kollmorgen

Kollmorgen verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Steuerungstechnik, die sich in leistungsstarken und zuverlässigen Motoren, Reglern, Linearantrieben, Getriebeköpfen, Steuerlösungen für fahrerlose Transportsysteme sowie Automatisierungsplattformen niederschlägt. Wir liefern bahnbrechende Lösungen, die herausragende Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit bieten und Maschinenherstellern einen uneinholbaren Wettbewerbsvorteil verschaffen.

1G Motion System

Entdecken Sie Antriebstechnik, die wie gemacht ist für Ihre Maschine. Das Kollmorgen 1G Motion System bietet eine breite Palette an Optionen und Funktionen und überzeugt durch seine hohe Zuverlässigkeit.
Erfahren Sie Mehr

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der typischen Designherausforderungen können Probleme bei der Motorphasenfolge leichter gelöst werden.

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…
AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels >

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der…
Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist

Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist >

Bei medizinischen Geräten, Verteidigungssystemen und vielen industriellen Anwendungen ist ein Ausfall des Antriebssystems keine Option. Erfahren Sie, wie Servomotoren mit integrierten, redundanten Feedbacksystemen eine umfassende Zuverlässigkeit der…

Erste Schritte bei der Dimensionierung und Auswahl von Servomotoren: Gründe für eine Systemlösung >

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.

Prothesen und Exoskelette der nächsten Generation in kürzester Zeit entwickeln >

Bei der Gründung von Humotech im Jahr 2015 stand folgende Überlegung im Mittelpunkt: Es ist bekannt, dass es ineffizient ist, einen Prototyp nach dem anderen herzustellen. Gibt es also eine Möglichkeit, Prothesen, Orthesen, Exoskelette und andere…

Kollmorgen und Stereotaxis sorgen für mehr Präzision und Sicherheit bei chirurgischen Robotern >

Stereotaxis treibt den Wandel in der chirurgischen Robotertechnologie voran. In einem Bereich, der von wenigen etablierten Anbietern beherrscht wird, gilt Stereotaxis als Pionier. Das Unternehmen geht auf die Bedürfnisse von Krankenhäusern und…
Die Direktantriebstechnik verbessert die Geschwindigkeit und Qualität bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge

Höhere Bahnschweißgeschwindigkeit von Lithium-Ionen-Batteriegehäusen mit der Direktantriebstechnologie von Kollmorgen >

Ein wichtiger Schritt bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge ist das Verschweißen des Deckels mit dem Pluspol mit dem Batteriegehäuse. Das Laserschweißen ist dafür ideal geeignet, erfordert aber eine präzise Steuerung…
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

Der Unterschied zwischen Dauerleistung und Dauerbelastung >

Bei der richtigen Dimensionierung von AC-Servomotoren ist es wichtig, Missverständnisse zu vermeiden. Erfahren Sie die entscheidenden Fachbegriffe rund um die Dimensionierung, die zu einer sicheren und zuverlässigen Betriebsweise führen.
Kollmorgens Niedertemperatur-Servotechnologie vereinfacht die Reinigung von Heliostaten für die Solarenergie

Kollmorgens Niedertemperatur-Servotechnologie vereinfacht die Reinigung von Heliostaten für die Solarenergie >

Die Entwicklung der photovoltaischen und thermischen Solarenergie – zusammen mit Chinas schnell wachsenden Kapazitäten zu ihrer Herstellung – hat viele neue Möglichkeiten für die nachhaltige Energieerzeugung auf internationalen Märkten…