Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

Schweißanlagen für die Produktion von Lithium-Batterien

Die Lithium-Batterie-Branche wächst weltweit rasant, und die Hersteller bauen ihre globalen Lieferketten aus, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Die Aufträge aus dem Ausland nehmen weiter zu, was die internationale Expansion beschleunigt. Schweißanlagen sind ein zentraler Bestandteil der Lithium-Batterieproduktion und spiegeln diesen Trend wider. Der Export von Anlagen stellt Unternehmen jedoch vor komplexe Herausforderungen, darunter unterschiedliche regionale Vorschriften, anspruchsvolle Zertifizierungsanforderungen und die Notwendigkeit, Sicherheitsfunktionen mit lokalen Normen und Standards in Einklang zu bringen. Infolgedessen ist die Funktionale Sicherheit zu einer entscheidenden Hürde für den weltweiten Einsatz geworden – und zugleich zu einem wesentlichen Faktor für den Zugang zu globalen Märkten und die Wettbewerbsfähigkeit.

Aufgabe

Hochgeschwindigkeits-Schweißanlagen für Lithium-Batterien müssen höchste Präzision und gleichzeitig die Sicherheit des Bedienpersonals im Umfeld großformatiger Maschinen gewährleisten. Angesichts der zunehmenden Globalisierung der Batterieproduktion stehen Maschinenbauer vor einer Reihe technischer Herausforderungen. 

Erstens unterscheiden sich die Anforderungen an Funktionale Sicherheit je nach Region. Anlagen müssen internationalen Normen wie ISO und der EU-CE-Kennzeichnung entsprechen, um den Marktzugang zu ermöglichen. 

Gleichzeitig müssen die Systeme ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Produktivität gewährleisten. Großformatige Maschinen sind deutlich größer als herkömmliche Schweißgeräte, und die Bediener betreten häufig den Arbeitsbereich, um Wartungsarbeiten durchzuführen. Herkömmliche Ansätze wie „Safe Torque Off“ (STO) schützen das Personal, können jedoch zu vollständigen Abschaltungen führen, die die Produktivität beeinträchtigen.

Schließlich erfordert die steigende Nachfrage in Europa und anderen stark regulierten Märkten fortschrittliche Funktionen – darunter die Geschwindigkeitsüberwachung und eine zuverlässige Fehlerreaktion –, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Diese Funktionen gehen über die grundlegende, auf Stoppschaltern basierende Sicherheit hinaus und werden von herkömmlichen Systemen oft nicht unterstützt.

Lösung

Kollmorgen lieferte eine integrierte Lösung, die den Servoantrieb AKD2G mit der SafeMotion™-Monitor-Funktionalität (SMM 3.0) und IC-Linearmotoren kombiniert, um den weltweiten Anforderungen hinsichtlich Compliance, Sicherheit und Produktivität gerecht zu werden.

SMM 3.0 integriert 16 zertifizierte Sicherheitsfunktionen direkt in den Antrieb. Dadurch entfallen komplexe externe Integrationen, während gleichzeitig die Einhaltung globaler Sicherheitsstandards unterstützt wird. In Kombination mit linearen IC-Motoren bietet das System die für das Hochgeschwindigkeitsschweißen erforderliche dynamische Leistung und Reaktionsfähigkeit. In Kombination mit sicherheitsgeprüften Encodern und Gittersystemen von Drittanbietern bietet die Lösung ein präzises Positionsfeedback und eine Sicherheitsüberwachung in Echtzeit, um eine Positioniergenauigkeit im Mikrometerbereich und eine gleichbleibende Schweißqualität zu gewährleisten.

Während der Wartungsarbeiten schaltet das System automatisch in einen sicheren Modus mit begrenzter Drehzahl um. Hierdurch können Bediener die Kernfunktionen der Maschine aufrechterhalten und gleichzeitig die Achsbewegungen auf vordefinierte Sicherheitsgrenzwerte beschränken, wodurch das Risiko eines versehentlichen Kontakts verringert wird. Darüber hinaus verbessert eine klare visuelle Anzeige des Niedrigdrehzahl-Betriebszustands die Sichtbarkeit und erhöht die Sicherheit sowie das Vertrauen des Bedieners bei Servicearbeiten.

Ergebnisse

Durch die Integration von SMM 3.0 in die Antriebsarchitektur gewährleistet die Schweißanlage sowohl eine hohe Leistung als auch die Einhaltung relevanter Sicherheitsvorschriften.

Die Schweißgeschwindigkeiten erreichen 300 mm/s bei gleichbleibender Schweißqualität. Bei Batterieabmessungen von 360 mm × 40 mm erreicht der Wirkungsgrad 34 ppm, wobei die maximale Geschwindigkeitsschwankung auf 5,6 ‰ begrenzt ist und im stationären Betrieb auf 2,8 ‰ sinkt. Das Ergebnis ist eine stabile, hocheffiziente Produktion mit verbesserter Schweißnahtkonsistenz.

Die integrierte SLS-Funktion (Safe Limited Speed) unterstützt eine EU-konforme Geschwindigkeitsregelung und vereinfacht die Validierung für den Einsatz in Europa und Nordamerika, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit auf regulierten globalen Märkten gestärkt wird. Diese Lösung vereint Sicherheit und Produktivität und setzt damit neue Maßstäbe beim Schweißen von prismatischen Batterieoberdeckeln.

Sicherheit ist mehr als nur ein robuster Schutz für Personal und Anlagen – sie steigert zugleich den Wert und die Leistungsfähigkeit der Maschine. Sie verschafft Unternehmen Wettbewerbsvorteile und bietet Herstellern damit eine bedeutende Chance, sich auf dem Markt von der Konkurrenz abzuheben.

Kollmorgen DDL Motor mit Eisenkern
Kollmorgen AKD2G Servoverstärker
Download PDF

Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an

Erfahren Sie, wie ein handelsübliches Antriebssystem den schnellsten Roboter zum Lösen von Zauberwürfeln antreibt. Geschwindigkeit, Präzision und synchronisierte Mehrachsen-Motion erklärt.

Erfahren Sie Mehr

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der typischen Designherausforderungen können Probleme bei der Motorphasenfolge leichter gelöst werden.

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Effizientere Maschinen entwickeln

Effizientere Maschinen entwickeln: Wie Maschinenbauer Komplexität reduzieren und gleichzeitig Leistung und Flexibilität steigern >

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.
Deutsch
Produktionsstätte mit mehrachsiger Bewegungssteuerung

Beherrschen der mehrachsigen Bewegungssteuerung in modernen Fertigungszellen >

Je größer Bewegungssysteme werden, desto schwieriger wird die Synchronisation. Erfahren Sie, wie moderne Fertigungszellen auch bei hohem Tempo Präzision, Stabilität und Durchsatz gewährleisten.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor >

Kollmorgen Essentials erweitert sein Angebot um eine neue 8-Achsen-Steuerung und Hochspannungsantriebe, um den Bau maßgeschneiderter Antriebssysteme für industrielle Anwendungen zu ermöglichen.
Kollmorgen verbessert die Sicherheit und Leistung von Linearmotoren mit SafeMotion Monitor Firmware-Upgrade

Kollmorgen verbessert die Sicherheit und Leistung von Linearmotoren mit SafeMotion Monitor Firmware-Upgrade >

Die erweiterte Firmware bietet Unterstützung für EnDat 2.2 Safe Feedback für Linearmotoranwendungen, erweitert die Funktionen für funktionale Sicherheit und ermöglicht die Einhaltung von SIL 3
Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget

Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget >

Entdecken Sie Kollmorgen Essentials für hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit. Die neue Komplettserie ermöglicht es Maschinenbauern, Projekte schneller zu spezifizieren, einfacher zu integrieren und kostengünstiger zu skalieren.…
Deutsch
Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an

Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an  >

Erfahren Sie, wie ein handelsübliches Antriebssystem den schnellsten Roboter zum Lösen von Zauberwürfeln antreibt. Geschwindigkeit, Präzision und synchronisierte Mehrachsen-Motion erklärt.
Kollmorgen Essentials™: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget

Kollmorgen Essentials: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget >

Entdecken Sie, wie Sie mit Kollmorgen Essentials hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit erreichen – jetzt noch schneller, einfacher und kostengünstiger. Die neue Kollmorgen Essentials Linie bietet komplette, vorgefertigte…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…
AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels >

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der…