Skip to main content
blog | Kollmorgen stellt keine Roboter her – wir bewegen Ihre |
|
2 Minuten Lesezeit

Der Trend in der Automatisierungstechnik geht heute zur Zusammenführung von kollaborativen Robotern und FTS, was einen mobilen Cobot mit den Navigationsfähigkeiten heutiger FTS ergibt. Dies eröffnet neue Möglichkeiten in der Lagerlogistik, die der gesamten Lieferkette zugutekommen. In Anbetracht des zusätzlichen Leistungsbedarfs dieser Kombination sind innovative Motor- und Antriebslösungen gefragt.

Demonstration des „MARS“ auf der Pack Expo 2018 Kollmorgen hat dieses Konzept auf der PACKEXPO 2018 mit dem „MARS“-Roboter vorgestellt. MARS steht für „Mobile and Robotic Arm Solution“ und zeigt, wie mobile Roboter/FTS und kollaborative Roboter beginnen, sich einander anzunähern. FTS sind in intelligenten Lagerlösungen stark präsent und beginnen, sich aus den Hauptgängen in Entnahmegänge, Fertigungszellen und sogar in Büroräume und in den Außenbereich vorzuarbeiten. Kollmorgen hat seine Kernkompetenz für gehäuselosen Motoren, Antriebe und Navigationssteuerungen genutzt, um zu zeigen, wie wir Herstellern beim Bau besserer Roboter und FTS helfen können.

Für mobile Plattformen und FTS: Kollmorgen (NDC) verfügt über eine der vielseitigsten Plattform für FTS-Steuerungen sowie das größte Netzwerk von FTS-Partnern weltweit. Die Kollmorgen Plattform bietet sechs Navigationsoptionen mit einer einzigen Steuerung – was für die Navigation Ihres FTS maximale Flexibilität bedeutet.

Für Roboter und Cobots: Kollmorgen verfügt über eine 100-jährige Erfahrung im Bereich der Roboterinnovation, Zehntausende von Motorentwürfen und die Mobilisierung Hundertausender von Robotergelenken und -armen sprechen für sich. Unsere gehäuselose Technologie ist vielseitig und leistungsoptimiert, um kleinere, leichtere und schnellere Roboter zu ermöglichen. Unsere TBM und KBM Plattformen liefern die Grundbausteine und können für perfekte Leistung und optimale mechanische Kompatibilität optimiert werden.

Der Kollmorgen MARS Roboter zeigt, wie diese zwei Welten sich annähern. Dies umfasst eine interaktive Demonstration eines Roboterarms, der durch Kollmorgen Software für fahrerlose Transportsysteme (FTS) gesteuert wird, Hardware und integrierte gehäuselose Antriebstechnik

Kollmorgen stellt keine Roboter her, aber unsere Technologie hält sie in Bewegung.

Weitere Anwendungs- und Produktinformationen finden Sie unter „Kollmorgen/Robotik“ oder „NDC Solutions“

Kontaktieren Sie uns

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

NDC Flex

NDC Flex ist ein bahnbrechendes System, das die Effizienz fahrerloser Transportfahrzeuge (FTF) mit der Anpassungsfähigkeit autonomer mobiler Roboter (AMR) verbindet. Dieser hybride Ansatz maximiert die Produktivität am Standort und reduziert die mit möglichen Störungen verbundenen Risiken.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…
Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla >

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…

Stapeln von 3-Tonnen-Paletten mit Soft-Bags: Für FTS von Heli mit der Technologie von Kollmorgen keine Herausforderung >

Jedes Projekt ist anders. Daher ist es wichtig, eine modulare Lösung anbieten zu können, die an die Anforderungen der Kunden angepasst werden kann. Erfahren Sie, wie Heli spezialisierte FTS mit einem großen Aktionsradius entwickelt und mit der…

5G-fähige FTF und AMR: ein Meilenstein für die Intralogistik >

In Fabriken und Lagern kommen intelligente Systeme zum Einsatz, die als fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und autonome mobile Roboter (AMR) bezeichnet werden. Sie verändern die Materialwirtschaft, indem sie selbstständig Aufgaben erledigen und…

Hangcha Intelligent ermöglicht intelligente Keramikproduktion: Transformation der New Pearl Group durch fortschrittliche Fertigung >

In der sich ständig weiterentwickelnden Fertigungsindustrie ist Innovation die Grundlage für Fortschritt. Die New Pearl Group ist ein Pionier in der Keramikbranche und hat durch die Einführung intelligenter Produktionstechniken einen großen Sprung…

Vertiefen Sie Ihre FTS-Kenntnisse mit dem umfassenden Schulungsangebot von Kollmorgen >

Da sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) rasant weiterentwickeln, können sich Unternehmen durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden

ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden >

Könnte Prompt-basierte KI wie ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot die FTF-Branche revolutionieren? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer bei Kollmorgen, hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie angesehen – und…
Kollmorgen Innovation Day, Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik

Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik >

Bei Kollmorgen dreht sich alles um Innovation. Wir investieren ständig in Kooperationen und Forschungsprojekte, um Wissen und Know-how mit Partnern und Universitäten in aller Welt auszutauschen. Erfahren Sie von einem Experten auf dem Gebiet mehr…