Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Rbot9 ha inventato il primo robot industriale a cavi: il ROCAP. La piattaforma aerea è sospesa grazie al sostegno di dodici cavi azionati da motori e si muove al di sopra del pavimento dello stabilimento. Progettato per aree di lavoro estremamente ampie, ROCAP è in grado di coprire fino a 900 m², sollevare carichi fino a 250 kg e supportare una vasta gamma di attuatori finali. Il sistema che lo ancora alla struttura dell’impianto elimina la necessità di ingombranti portali e binari, rendendo ROCAP un’alternativa più veloce e flessibile ai sistemi di automazione tradizionali.

Sfida

I sistemi di automazione basati su binari sono poco flessibili e richiedono lavori di installazione complessi. I robot a terra cercano di conquistarsi lo spazio disponibile sul pavimento. I sistemi a portale di grandi dimensioni sono complessi e costosi. Rbot9 ha cercato di fare fronte a queste sfide con un’architettura basata su 12 cavi indipendenti controllati roboticamente, ciascuno azionato da un’unità motore/riduttore.

Ogni motore deve fornire un’elevata coppia a velocità elevate, mantenendo dimensioni compatte. Inoltre, è fondamentale che i sistemi di motion assicurino una frenata precisa e affidabile dei carichi verticali, al fine di garantire sia la sicurezza che l’efficienza prestazionale. A fronte delle elevate forze dinamiche, il sistema richiede una gestione efficiente dell’energia in eccesso, per prevenire sovratensioni nei servoazionamenti.

Soluzione

Ciascuno dei 12 cavi è gestito in modo coordinato per posizionare con precisione una piattaforma centralizzata dotata di un attuatore finale in grado di movimentare carichi fino a 250 kg a una velocità massima di 1 m/s. Per ottenere queste prestazioni, Rbot9 ha selezionato i servomotori AKM2G di Kollmorgen abbinandoli ai servoazionamenti AKD.

I motori AKM2G offrono una densità di coppia tra le più elevate del settore, fornendo in media il 30% in più di coppia continua rispetto ad altri servomotori di dimensioni simili. Ciò consente ai costruttori di aumentare notevolmente le prestazioni della macchina senza aumentare l’ingombro del motore o, viceversa, di ottenere una specifica di coppia desiderata utilizzando un motore più piccolo.

Inoltre, i motori AKM2G sono disponibili con freno di stazionamento integrato. Il freno opera in sinergia con le funzioni di sicurezza integrate, disponibili opzionalmente nei servoazionamenti AKD. In particolare, Rbot9 utilizza la funzione Safe Torque Off (STO) per soddisfare i requisiti normativi sulla sicurezza relativi alla gestione dei carichi verticali, senza ricorrere a componenti esterni. L’azionamento AKD supporta anche una resistenza rigenerativa opzionale, utile a dissipare l’energia in eccesso durante la frenata.

Se combinate, queste caratteristiche contribuiscono a rendere la piattaforma robotica più modulare, reattiva ed economicamente vantaggiosa rispetto alle soluzioni tradizionali.

Risultati

Rbot9 ha aggiornato il design del suo robot a cavi con i motori AKM2G e i servoazionamenti AKD di Kollmorgen nel marzo 2024, e il sistema è operativo sul campo dall’autunno dello stesso anno. Rispetto ai progetti precedenti, la tecnologia Kollmorgen ha più che triplicato la velocità operativa, passando da 0,2 m/s a 1 m/s, mantenendo il carico utile massimo di 250 kg e garantendo la sicurezza nella gestione dei carichi verticali.

L’integrazione del sistema motion è risultata significativamente più fluida e veloce grazie all’ecosistema Kollmorgen e al prezioso supporto del distributore locale, Electromate, che ha fornito assistenza durante la fase di configurazione e i test.

Il primo cliente di Rbot9, uno stabilimento per la lavorazione del pesce che impiega il sistema per la pulizia automatizzata dei nastri trasportatori, sta valutando un progetto di espansione per integrare ulteriori unità Rbot9.

Guarda ROCAP di RBOT9 in azione

"Gli azionamenti Kollmorgen sono stati fondamentali nel contribuire a raggiungere velocità più elevate senza compromettere la coppia o la sicurezza. La combinazione con l'eccellente supporto di Electromate ci ha permesso di portare la nostra piattaforma robotica a cavi a un livello superiore".— Frederic Vachon, Fondatore e CEO di Rbot9

Immagine dell'applicazione dei robot con cavo di alimentazione

da 0,2 m/s; 1 m/s

Scarica come PDF

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Le soluzioni di motion standard di Kollmorgen potenziano il robot più veloce di sempre nella risoluzione del Cubo

Lasciati sorprendere dal modo in cui un sistema di motion standard può alimentare il robot più veloce al mondo nel risolvere il cubo rompicapo multicolore. Velocità, precisione e movimento multi-asse sincronizzato: ecco come tutto si unisce per raggiungere prestazioni eccezionali.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
Macchina automatica Pick-and-Place per l'installazione di componenti su una scheda elettronica

Come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control >

Scopri come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control grazie all'integrazione di servosistemi e controllo, riducendo i tempi di messa in servizio e ottimizzando le prestazioni dell'intero sistema.
Apparecchiature di saldatura per batterie al litio

Motori lineari e sicurezza funzionale per una maggiore sicurezza e produttività nelle apparecchiature di saldatura per batterie al litio >

La sicurezza funzionale SMM di Kollmorgen garantisce un movimento stabile e controllato, supportando la conformità ai requisiti globali e migliorando la competitività nella produzione di batterie al litio.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.