Skip to main content
blog | Was ist was in der fahrerlosen Welt? |
|
2 Minuten Lesezeit

Die schnelle Entwicklung in der Industrie macht es schwer, diese Frage zu beantworten. Begleiten Sie uns auf einem Streifzug durch die Welt der Abkürzungen und Begriffe.

Neue Fahrzeuge, neue Namen

Die Abkürzung FTF für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV – automated guided vehicles) wird bereits seit Jahrzehnten verwendet. In den letzten fünfzehn Jahren kam es jedoch zu einem schlagartigen Anstieg von neuen fahrerlosen Fahrzeugen für den Einsatz in der Industrie- und Logistikbranche. Es kommen immer noch viele fahrerlose Transportfahrzeuge zum Einsatz, aber auch Rollwagen, mobile Roboter und automatisierte Hubwagen.

Dabei ist festzuhalten, dass all diese Systeme mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede aufweisen. Kein Fahrer, eine zentrale Steuerung und die Funktion, Daten zu senden und zu empfangen, sind nach wie vor charakteristische Merkmale der fahrerlosen Transportfahrzeuge.

Beispiele von Definitionen

Werfen wir nun einen Blick auf einige der gebräuchlichsten Abkürzungen und Begriffe aus der Welt der fahrerlosen Transportfahrzeuge.

Abkürzungen

What is what in the driverless world

FTF – Fahrerloses Transportfahrzeug. Ein fahrerloses Transportfahrzeug für berechenbare Routen und die effiziente Handhabung von Waren in der Fertigung und Logistik. Basiert auf einer kundenspezifischen oder standardisierten (z.B. Hubwagen) Fahrzeugplattform.

FTS – Fahrerloses Transportsystem. Ein System, das aus mehreren FTFs besteht.

AGC – Fahrerloser Rollwagen oder nur Rollwagen (Automated Guided Cart). Ein Fahrzeug mit Grundfunktionen (Lasten tragen oder ziehen) und einfacher Navigation (Magnetband).

LGV – Lasergeführtes Fahrzeug (Laser Guided Vehicle). Mit Lasertechnik geführtes FTF. Lasergeführte Fahrzeuge wurden in den frühen 1990er Jahren von Kollmorgen (NDC) erfunden.

AMR – Autonomer Mobiler Roboter (Autonomous Mobile Robot). Fahrerloses Fahrzeug, ausgestattet mit autonomer Steuerung, dank der das Fahrzeug jede beliebige Route fahren kann. Die Fahrzeuge sind leicht zu installieren und vor allem für Bereiche geeignet, in denen der Service an erster Stelle steht und wichtiger als die Produktivität ist.

Begriffe

Automatisierter Hubwagen. Ein fahrerloses Transportfahrzeug, das auf einem standardisierten Hubwagen basiert.

Fahrerloses Fahrzeug/Selbstfahrendes Fahrzeug. Alle Fahrzeuge, die ohne Arbeitskraft im Industriesektor und in Lagerhallen betrieben werden können. In der Automobilbranche wird derselbe Ausdruck für Fahrzeuge verwendet, die keinen Fahrer benötigen.

Mobile Roboter. Ein Beispiel für mobile Roboter sind Staubsaugerroboter in Haushalten. Ein Fahrzeug/Gerät, das auf kein festes Navigationssystem angewiesen ist.

Zusammenfassung

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, fahrerlose Transportfahrzeuge zu beschreiben, aber das Hauptmerkmal ist immer gleich: Leistungsfähiger und sicherer Transport von Materialien und Waren von A nach B.

Kontaktieren Sie uns

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

NDC Flex

NDC Flex ist ein bahnbrechendes System, das die Effizienz fahrerloser Transportfahrzeuge (FTF) mit der Anpassungsfähigkeit autonomer mobiler Roboter (AMR) verbindet. Dieser hybride Ansatz maximiert die Produktivität am Standort und reduziert die mit möglichen Störungen verbundenen Risiken.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…
Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla >

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…

Stapeln von 3-Tonnen-Paletten mit Soft-Bags: Für FTS von Heli mit der Technologie von Kollmorgen keine Herausforderung >

Jedes Projekt ist anders. Daher ist es wichtig, eine modulare Lösung anbieten zu können, die an die Anforderungen der Kunden angepasst werden kann. Erfahren Sie, wie Heli spezialisierte FTS mit einem großen Aktionsradius entwickelt und mit der…

5G-fähige FTF und AMR: ein Meilenstein für die Intralogistik >

In Fabriken und Lagern kommen intelligente Systeme zum Einsatz, die als fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und autonome mobile Roboter (AMR) bezeichnet werden. Sie verändern die Materialwirtschaft, indem sie selbstständig Aufgaben erledigen und…

Hangcha Intelligent ermöglicht intelligente Keramikproduktion: Transformation der New Pearl Group durch fortschrittliche Fertigung >

In der sich ständig weiterentwickelnden Fertigungsindustrie ist Innovation die Grundlage für Fortschritt. Die New Pearl Group ist ein Pionier in der Keramikbranche und hat durch die Einführung intelligenter Produktionstechniken einen großen Sprung…

Vertiefen Sie Ihre FTS-Kenntnisse mit dem umfassenden Schulungsangebot von Kollmorgen >

Da sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) rasant weiterentwickeln, können sich Unternehmen durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden

ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden >

Könnte Prompt-basierte KI wie ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot die FTF-Branche revolutionieren? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer bei Kollmorgen, hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie angesehen – und…
Kollmorgen Innovation Day, Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik

Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik >

Bei Kollmorgen dreht sich alles um Innovation. Wir investieren ständig in Kooperationen und Forschungsprojekte, um Wissen und Know-how mit Partnern und Universitäten in aller Welt auszutauschen. Erfahren Sie von einem Experten auf dem Gebiet mehr…