Salta al contenuto principale
blog | Qual è la situazione nell’universo della tecnologia “driverless”? |
|
2 minuti di lettura

La risposta non è semplice, considerati i rapidi progressi compiuti nel settore. Seguiteci in un mondo pieno di acronimi ed espressioni.

Nuovi veicoli, nuovi nomi

L’acronimo AGV, abbreviazione per Automated Guided Vehicles, ossia veicoli a guida automatica, è in uso da decenni. Tuttavia, negli ultimi quindici anni si è assistito a una vera e propria esplosione di nuovi tipi di veicoli senza conducente, destinati ai settori dell’industria e della logistica. Sono ancora molti gli AGV impiegati, ma oggi ci sono anche carrelli, robot mobili e carrelli elevatori automatici.

Detto questo, le similitudini sono maggiori delle differenze. Assenza di pilota, controllo centrale e capacità di inviare e ricevere informazioni sono ancora elementi che caratterizzano i veicoli a guida automatica.

Esempi di definizioni

Diamo un’occhiata agli acronimi e alle espressioni più comuni nell’universo dei veicoli a guida automatica.

Acronimi

What is what in the driverless world

AGV – Automated (o Automatic) Guided Vehicle, veicolo a guida automatica. Un veicolo senza pilota per percorsi programmati e movimentazioni efficienti di merci in ambito produzione e logistica. Basato su una piattaforma di veicolo personalizzata o di serie (ad es. carrello elevatore).

AGVS – Automated Guided Vehicle System, ossia sistemi per veicoli a guida automatica. Un sistema formato da alcuni AGV.

AGC – Automated Guided Cart, ossia carrello a guida automatica o semplicemente carrello. Un veicolo dotato di funzionalità di base (trasportare o estrarre carichi) con un profilo tipico di un kart.

LGV – Laser Guided Vehicle, ossia veicolo con guida laser. AGV guidati con tecnologia laser. Kollmorgen (NDC) è l’azienda che all’inizio degli anni ‘90 ha inventato i veicoli con guida laser.

AMR – Autonomous Mobile Robot, ossia robot mobile autonomo. Veicolo senza pilota dotato di unità di controllo autonoma che gli consente di affrontare un percorso calcolato dinamicamente non deterministico. Si tratta di veicoli facili da installare e adatti in contesti in cui l’assistenza è più importante della produttività.

Espressioni

Carrello elevatore automatico. Un veicolo a guida automatica basato su un carrello elevatore standard.

Veicolo senza pilota/veicolo autonomo Tutti i veicoli che possono spostarsi in stabilimenti e magazzini senza l’intervento di operatori. L’industria automobilistica usa la stessa terminologia per indicare vetture a guida autonoma.

Robot mobili. È sufficiente pensare all’aspirapolvere domestico robot per avere un’idea di cosa significa robot mobile. Un veicolo che non richiede alcun sistema fisso di navigazione.

Conclusioni

I modi per descrivere i veicoli a guida automatica sono diversi, ma il principio fondamentale è sempre lo stesso: movimentazione efficiente e sicura di materiali e merci da A a B.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.