Ana içeriğe atla
blog | Sürücüsüz bir dünyada ne nedir? |
|
2 dakikalık okuma

Endüstrideki hızlı gelişim bu soruyu cevaplamayı zorlaştırıyor. Kısaltmalar ve tabirler ile dolu bir dünyada bizimle yolculuğa çıkın.

Yeni araçlar, yeni isimler

Otomatik yönlendirmeli araçlar anlamına gelen AGV kısaltması yıllardır kullanılmaktadır. Ancak son 15 yıldır endüstri ve lojistik sektörlerinde yeni tip sürücüsüz araçlar konusunda bir büyüme yaşanmaktadır. Buralarda hala birçok AGV görebilirsiniz ancak yanlarına arabalar, mobil robotlar ve otomatik forkliftler eklenmiştir.

Bunlar arasındaki benzerlikler, farklılıklardan çok daha fazladır. Sürücüsüz olma, merkezi kontrol ve bilgi gönderme-alma hala otomatik yönlendirmeli araçların karakteristik özellikleridir.

Tanım örnekleri

Otomatik yönlendirmeli araç dünyasında en yaygın kullanılan kısaltmalara ve tabirlere şöyle bir bakalım.

Kısaltmalar

What is what in the driverless world

AGV – Otomatik Yönlendirmeli Araç. Öngörülebilir dolaşım rotaları olan, üretim ve lojistikte ürünleri verimli olarak taşıyan sürücüsüz bir araç. Özelleştirilmiş ya da standartlaştırılmış (örn. forklift) araç platformuna dayalıdır.

AGVS – Otomatik Yönlendirmeli Araç Sistemi. Birçok AGV'den oluşan sistem.

AGC – Otomatik Yönlendirmeli Araba ya da sadece Araba. Temel işlevselliği (yük taşıma ya da çekme) ve basit yönlendirmesi (manyetik bant) olan bir araç.

LGV – Lazer Yönlendirmeli Araç. Lazer teknolojisi ile yönlendirilen AGV. Kollmorgen (NDC), 90'lı yılların başında lazer yönlendirmeli araçları icat eden şirkettir.

AMR – Otonom Mobil Robot. Aracın herhangi bir rotada hareket etmesini sağlayan otonom kontrole sahip sürücüsüz araç. Araçları kurmak kolaydır ve üretkenlikten çok hizmetin daha önemli olduğu konumlara uygundur.

Tabirler

Otomatik forklift. Standart forklifte dayalı bir otomatik yönlendirmeli araç.

Sürücüsüz araç Endüstride ve depolarda iş gücü olamadan hareket edebilen tüm araçlar. Otomotiv endüstrisi, kendi kendine giden arabalar için aynı tabiri kullanmaktadır.

Mobil robotlar. Evinizdeki robot elektrikli süpürgeyi düşünürseniz bir mobil robot hakkında biraz fikriniz olabilir. Sabit yönlendirme sistemine ihtiyaç duymayan bir araç.

Sonuç

Otomatik yönlendirmeli araçları tanımlamak için birçok yol vardır ancak temel prensip hep aynıdır: Materyalleri ve ürünleri A noktasından B noktasına verimli ve güvenli bir şekilde taşımak.

Bir uzmana danışın

NDC Plan Düzeni Asistanı

NDC Plan Düzeni Asistanı, NDC8 sisteminde simülasyon çalıştırmadan önce bile düzen tasarımınız hakkında anında geri bildirim almanızı sağlayan kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Daha fazlası için

NDC Flex

NDC Flex, otomatik yönlendirmeli araçların (AGV) verimliliğini otonom mobil robotların (AMR) uyarlanabilirliğiyle birleştiren çığır açıcı bir sistemdir. Bu hibrit yaklaşım, olası kesintilerle ilgili riskleri azaltırken en yüksek saha verimliliği sağlar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Otomatikleştirilmiş depo ortamının illüstrasyonu

Tekstil Üreticisi, OKAGV ve Kollmorgen ile Verimliliği %45 Artırdı >

Güneydoğu Asya'daki bir tekstil üreticisinin, OKAGV ve Kollmorgen tarafından desteklenen 100'den fazla AMR ve AGV ile malzeme taşıma verimliliğini nasıl %45 oranında artırdığını ve teslimat hatalarını nasıl ortadan kaldırdığını keşfedin.
Tek Saha, İki Filo, Ortada VDA 5050: Jungheinrich'in Özel Tasarım AGV Sistemi, Wildeboer'in Uzun Vadeli İhtiyaçlarını Karşılıyor

Tek Saha, İki Filo, Ortada VDA 5050: Jungheinrich'in özel tasarım AGV sistemi, Wildeboer'in uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılıyor >

Jungheinrich'in özel tasarım AGV sistemi, Wildeboer'in uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılıyor
DB Schenker, terminal operasyonları için Kollmorgen teknolojisine sahip Jungheinrich AGV'leri kullanıyor

DB Schenker, terminal operasyonları için Kollmorgen teknolojisine sahip Jungheinrich AGV'leri kullanıyor >

Borås'taki DB Schenker, daha iyi güvenlik ve daha az üretim hasarının yanı sıra iç taşımaları otomatikleştirerek ve üretkenliği artırarak kısıtlı zaman dilimlerinde ürünleri daha verimli bir şekilde taşıma konusunda bir sonraki adımı attı. Terminal,…
Bring'in 3PL Akışı Geliştirildi: Kollmorgen ve Rocla ile Saatte 173 Palet

Bring'in 3PL Akışı Geliştirildi: Kollmorgen ve Rocla ile Saatte 173 Palet >

İskandinavya'nın önde gelen üçüncü taraf lojistik sağlayıcılarından Bring Logistics, Oslo yakınlarındaki Bergen'de yer alan Skedsmo Lojistik Merkezi'ni Kollmorgen'in iş ortağı Rocla'nın desteğiyle otomatikleştirdi. 32.000 m²'lik tesis artık her biri…

3 tonluk yumuşak torba paletlerinin istiflenmesi: Heli'nin Kollmorgen donanımlı AGV'lerinin üstesinden gelemeyeceği zorluk yok >

Hiçbir proje birbirinin aynısı değildir; bu nedenle müşterilerin gereksinimlerine uyacak şekilde adapte edilebilen modüler bir çözüm sunabilmek önemlidir. Heli'nin, müşterilerinin ağır yumuşak torba paletlerini istifleme ihtiyaçlarını karşılarken…

5G özellikli AGV ve AMR’ler: intralojistik için oyunun kurallarını değiştiren bir unsur >

Fabrika ve depolarda Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV’ler) ve Otonom Mobil Robotlar (AMR’ler) olarak bilinen akıllı makineleri kullanıyoruz. Bu makineler, görevleri kendi başlarına gerçekleştirerek malzemeleri yönetme biçimimizi değiştiriyor,…

Hangcha Intelligent Akıllı Seramik Üretimini Güçlendiriyor: New Pearl Group'un İleri Üretim Yoluyla Dönüşümü >

Sürekli gelişen üretim dünyasında inovasyon, ilerlemenin temel taşıdır. Seramik sektöründe öncü bir güç olan New Pearl Group, akıllı üretim tekniklerini benimseyerek önemli bir adım attı. Kollmorgen'in son teknoloji navigasyon sistemi ile iş birliği…

Kollmorgen'ın Kapsamlı Eğitim Programıyla AGV Uzmanlığınızı Hızlandırın >

Günümüzün hızla gelişen otomatik yönlendirmeli araç (AGV) dünyasında, rekabette önde olmak sürekli öğrenme ve beceri geliştirmeyi gerektirir.
ChatGPT, Google Bard or Microsoft CoPilot ve AGV'ler: Faydaları ve Zorlukları Dengeleme

ChatGPT, Google Bard or Microsoft CoPilot ve AGV'ler: Faydaları ve Zorlukları Dengeleme >

ChatGPT, Google Bard veya Microsoft CoPilot gibi istemli yapay zekâlar AGV alanında devrim yaratabilir mi? Kollmorgen'in Bilgi Güvenliği Sorumlusu Sebastian Witkarsson olasılıkları inceliyor ve bir uyarıda bulunuyor.