Mitte der 1970er Jahre begann Tetra Pak mit dem Einsatz von FTS (fahrerlosen Transportsystemen) in seinen Produktionsanlagen und Warenlagern. Ziel war es, die Effizienz und Sicherheit beim Transport extrem schwerer Papierrollen von einem Ort zum anderen zu verbessern. Der technische Produktmanager Kenneth Palm von Kollmorgen begleitet Tetra Pak seit mehr als vierzig Jahren auf dem FTS-Weg – auch als die Lasernavigation eingeführt wurde, was vieles veränderte.
Schwierige Herausforderung
„Eine typische Papierrolle wiegt ein mehrere Tonnen; sie zu bewegen, ist nicht einfach und gefährlich“, sagt Palm. „Die Gabelstaplerfahrer bei Tetra Pak konnten kaum sehen, was vor ihnen geschah, da die Rollen sehr groß waren und die Fahrgeschwindigkeiten nicht gesteuert wurden.“
1976 beschloss Tetra Pak, zwanzig fahrerlose Fahrzeuge in seinem Werk in Lund, Schweden, zu installieren. Jedes Fahrzeug hatte eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 1 m/s und wurde über ein Netz aus im Boden verlegten Drähten geführt. Das Projekt galt als sehr erfolgreich und Tetra Pak begann, FTS in Werken weltweit einzuführen, wobei die Fabrik in Lund als Best Practice diente.
Die Laser-Revolution
In den 1980er Jahren hat sich in vielen industriellen Anwendungen die Lasertechnik durchgesetzt. „Wir haben getestet, ob der Laser zur Navigation in FTS eingesetzt werden kann, und die Tests sind gut verlaufen“, erinnert sich Palm. „Tetra Pak hatte uns schon oft vertraut; 1991 beschlossen sie, die Lasernavigation in ihrem Werk in Singapur einzuführen.“
Und auch dies wurde ein großer Erfolg. Die Lasernavigation machte es einfach, das Layout im Werk zu ändern. Mit wenigen Anpassungen in der Software und der Laserreflektoranordnung waren die Fahrzeuge wieder einsatzbereit. Tetra Pak begann, viele seiner Werke mit Lasernavigation auszurüsten; die nächste Branche, die folgte, war die italienische Fliesenindustrie. Heute verfügt Kollmorgen über eine installierte Basis von rund 12.000 Laser-Navigationsfahrzeugen.
Der natürliche nächste Schritt
Ohne Zweifel wäre es am besten, wenn ohne Reflektoren navigiert werden könnte. Jetzt wird dies durch ein NDC-Konzept namens „Natural Navigation“ Realität. Sehen Sie sich dieses Video an, um die Technologie in Aktion zu sehen, oder kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren.
„Die Zukunft der FTS ist so vielversprechend wie nie zuvor“, fasst Palm zusammen. „FTS werden heute in sehr vielen Branchen eingesetzt, und mit der „Natural Navigation“ werden die Vorteile für die Kunden noch deutlicher und wertvoller.“