Salta al contenuto principale
blog | Ti presentiamo un vero pioniere degli AGV a guida laser |
|
2 minuti di lettura

Ti presentiamo un vero pioniere degli AGV a guida laser

A metà degli anni ‘70, Tetra Pak iniziò ad utilizzare gli AGV (veicoli a guida automatica) nelle sue strutture produttive e di magazzinaggio. Lo scopo era quello di migliorare l’efficienza e la sicurezza durante lo spostamento da un punto all’altro di bobine di carta estremamente pesanti. Kenneth Palm, Technical Product Manager in Kollmorgen, , ha seguito il percorso AGV della Tetra Pak per più di quarant’anni, compreso quando la navigazione laser è stata introdotta e ha cambiato la situazione.

Una dura sfida

“Una tipica bobina di carta pesa alcune tonnellate ed è difficile e pericolosa da spostare”, afferma Palm. “I piloti dei carrelli elevatori di Tetra Pak potevano a malapena vedere davanti a loro, perché le bobine erano enormi e le velocità di spostamento non erano controllate.”

Nel 1976, Tetra Pak decise di installare venti AGV nello stabilimento di Lund, in Svezia. Ciascun AGV aveva un limite di velocità di 1 m/s e veniva guidato da una rete cablata al suolo. Il progetto fu considerato di grande successo e Tetra Pak iniziò a introdurre gli AGV negli stabilimenti nel mondo con la fabbrica di Lund considerata una best practice.

La rivoluzione laser

Negli anni ‘80, in molte applicazioni industriali fu lanciata la tecnologia laser. “Facevamo delle prove per vedere se il laser poteva essere utilizzato per guidare gli AGV e i test ebbero successo”, ricorda Palm. “Già in precedenza Tetra Pak ci aveva accordato completa fiducia e nel 1991 decise di implementare la navigazione laser nella sua fabbrica di Singapore”.

Fu, ancora una volta, un grosso successo. La navigazione laser ha facilitato infatti la modifica della configurazione della fabbrica. Alcune messe a punto nel software e nei riflettori laser e la produzione fu pronta a ripartire. Tetra Pak ha iniziato a potenziare molte delle sue fabbriche con la navigazione laser e il settore industriale successivo è stato quello italiano delle piastrelle. Oggi Kollmorgen ha una base installata di circa 12.000 veicoli a navigazione laser.

Il naturale passo successivo

La miglior cosa sarebbe, naturalmente, quella di poter navigare completamente senza riflettori. Oggi questo sta per diventare realtà grazie a una tecnologia di NDC chiamata “navigazione naturale”. Guarda questo video per vedere la tecnologia in azione oppure contattaci per saperne di più.

“Il futuro degli AGV sembra più brillante che mai”, conclude Palm. “Gli AGV vengono utilizzati in tantissimi settori industriali oggi e, con la navigazione naturale che sta per essere adottata, i vantaggi saranno ancor più evidenti e preziosi per i clienti”.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.