Skip to main content
blog | So wählen Sie einen Servomotor |
|
2 Minuten Lesezeit

Bei der Auswahl eines Servomotors für eine bestimmte Anwendung gibt es mehrere Aspekte zu beachten, wie beispielsweise die erforderliche Drehzahl, das Drehmoment oder die Kraft, das Bewegungsprofil, die verfügbare physikalische Größe und die Umgebungsfaktoren. Das bedeutet, dass die gewählte Motorlösung sowohl das Lastmoment als auch die Drehzahlanforderungen erfüllen, in das ausgewählte Gehäuse passen und unter den Umgebungsbedingungen der Anwendung die erforderliche Leistung erbringen muss.

Ein Servomotor ist Teil eines Gesamtmechanismus, der für die Bewegung einer Last sorgt – um sie zu bewegen, zu bearbeiten, anzuheben, zu untersuchen usw. Der Servomotor ist der Antrieb, der das erforderliche Drehmoment, die Kraft und die Drehzahl (erforderlicher Lastpunkt) liefert, um eine bestimmte Funktion auszuführen. Am schnellsten und zuverlässigsten lassen sich diese Anforderungen mit einer Motorauslegungstool ermitteln, das die von einem Motor benötigten Lastpunkte berechnet und Informationen über die Last, die Übertragungselemente und das Bewegungsprofil analysiert, um einen Motor aus der Motordatenbank auszuwählen, der den Lastparametern entspricht. Während die Anfangslastpunkte bestimmt werden, prüft das Auslegungstool die optimale Lösung. Es schränkt die Motorauswahl auf der Grundlage des erforderlichen Drehmoments, der Drehzahl, des Trägheitsverhältnisses und der damit verbundenen, aus den Motornennwerten ermittelten Spannen ein.

Die physikalische Größe eines Servomotors wird hauptsächlich durch seine Fähigkeit zur kontinuierlichen Drehmomenterzeugung mit einem Kompromiss zwischen Motordurchmesser und Motorlänge bestimmt. Ein längerer Motor mit einem kleinen Durchmesser kann über das gleiche Drehmoment wie ein kürzerer Motor mit größerem Durchmesser verfügen. Eine andere Möglichkeit, die Leistungsanforderungen zu erfüllen, besteht darin, einen kleineren Motor zu verwenden und das Drehmoment über ein Getriebe zu erhöhen oder alternative Technologien einzusetzen – wie beispielsweise einen flacheren, direkt angetriebenen Servomotor, einen Rahmenlosen, einen Bausatzmotor oder einen Linearmotor. Jede dieser Technologien hat unterschiedliche Formen, die spezifischen Raumanforderungen gerecht werden können.

Umgebungseinflüsse können die Wahl des Motors auf verschiedene Weise beeinflussen. In den meisten Anwendungen bleibt die Betriebsumgebungstemperatur des Motors unter der vorliegende Nennleistung (normalerweise 40°C). Die Motoren selbst erzeugen eine bestimmte Wärmemenge (basierend auf der vom Hersteller angegebenen Dauerleistung), die durch einen Temperaturanstieg der Wicklungen und eine maximale Wicklungstemperatur dargestellt wird. Wenn beispielsweise ein Motor, der für die Erzeugung eines Drehmoments von 13,56 Nm in einer Umgebung von 40 °C mit einem Temperaturanstieg von 130 °C und einer maximalen Spulentemperatur von 170 °C ausgelegt ist, in einer Umgebung von 50 °C platziert wird, wird die maximale Spulentemperatur von 170 °C überschritten, wenn der Motor kontinuierlich mit der Nennleistung von 3,8 kWh betrieben wird. In diesem Fall würde sich das Dauerdrehmoment des Motors verringern, es sei denn, es wird ein größerer Motor gewählt. Ungewöhnlichere Umgebungen erfordern möglicherweise maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich alternativer Materialien, spezieller Dichtungsanordnungen oder anderer Modifikationen. Die Motorleistung kann unter extremen Bedingungen, wie im Weltraum, in großer Höhe und sogar unter Wasser, beeinträchtigt werden.

Sie kennen die Anforderungen an Ihre Anwendung, aber nicht das erforderliche Drehmoment und die Drehzahl? Dann nutzen Sie das Motioneering-Tool von Kollmorgen, um Ihr Projekt zu dimensionieren und die Motor- und Antriebspaarungen zu identifizieren, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen.

Kontaktieren Sie uns

Servomotoren der AKME-Baureihe

Die AKME-Baureihe basiert auf der AKM-Plattform und ist für den Einsatz in Umgebungen der Zone 2 und Zone 22 mit globaler ATEX- und IECEx-Zertifizierung ausgelegt.
Erfahren Sie Mehr

1G Motion System

Entdecken Sie Antriebstechnik, die wie gemacht ist für Ihre Maschine. Das Kollmorgen 1G Motion System bietet eine breite Palette an Optionen und Funktionen und überzeugt durch seine hohe Zuverlässigkeit.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Industriedruckmaschine – ein Anwendungsbeispiel für Kollmorgen Essentials-Servomotoren als Umrüstung von Schrittmotoren

Wann sollte man von einem Schrittmotor auf einen Servomotor wechseln? >

Sie fragen sich, wann Sie von Schrittmotoren zu Servomotoren umstellen sollten? Erfahren Sie mehr über sechs Anzeichen, Schrittmotorengrenzen und darüber, wie kostengünstige Servomotoren die Modernisierung Ihrer Antriebstechnik vereinfachen.
Bestückungsautomat zum Aufbringen von Bauteilen auf Leiterplatten

Wie Mechatronikdesign die Leistung von Bewegungssystemen verbessert >

Entdecken Sie, wie die Mechatronik-Konstruktion die Leistung von Bewegungssystemen durch die Integration von Servosystemen und Steuerungen steigert – für eine schnellere Inbetriebnahme und integrierte Bewegungssteuerung.
Effizientere Maschinen entwickeln

Effizientere Maschinen entwickeln: Wie Maschinenbauer Komplexität reduzieren und gleichzeitig Leistung und Flexibilität steigern >

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.
Deutsch
Produktionsstätte mit mehrachsiger Bewegungssteuerung

Beherrschen der mehrachsigen Bewegungssteuerung in modernen Fertigungszellen >

Je größer Bewegungssysteme werden, desto schwieriger wird die Synchronisation. Erfahren Sie, wie moderne Fertigungszellen auch bei hohem Tempo Präzision, Stabilität und Durchsatz gewährleisten.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor >

Kollmorgen Essentials erweitert sein Angebot um eine neue 8-Achsen-Steuerung und Hochspannungsantriebe, um den Bau maßgeschneiderter Antriebssysteme für industrielle Anwendungen zu ermöglichen.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Deutsch
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget

Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget >

Entdecken Sie Kollmorgen Essentials für hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit. Die neue Komplettserie ermöglicht es Maschinenbauern, Projekte schneller zu spezifizieren, einfacher zu integrieren und kostengünstiger zu skalieren.…
Deutsch
Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an

Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an  >

Erfahren Sie, wie ein handelsübliches Antriebssystem den schnellsten Roboter zum Lösen von Zauberwürfeln antreibt. Geschwindigkeit, Präzision und synchronisierte Mehrachsen-Motion erklärt.