Pular para o conteúdo principal
blog | Como escolher um servomotor |
|
Leitura de 2 minutos

Existem várias considerações ao escolher um servomotor para uma aplicação específica, como a velocidade, o torque ou a força necessários, o perfil de movimento, o espaço físico disponível e os fatores ambientais. Isso significa que a solução do motor escolhida deve produzir os requisitos de torque e velocidade de carga, caber no espaço disponível e ter desempenho conforme exigido nas condições ambientais submetidas à aplicação.

Um servomotor é parte de um mecanismo total que fornece movimento a uma carga, para movê-la, maquiná-la, levantá-la, inspecioná-la etc. O servomotor é o músculo que fornece o torque, a força e a velocidade necessários (ponto de carga necessário) para executar uma determinada função. A maneira mais rápida e confiável de determinar essas necessidades é com uma ferramenta de dimensionamento de motor que calcula os pontos de carga exigidos por um motor e analisa informações sobre a carga, os elementos de transmissão e o perfil de movimento para escolher um motor a partir do banco de dados do motor que corresponde aos parâmetros de carga. À medida que os pontos de carga iniciais são determinados, a ferramenta de dimensionamento verifica a solução ideal e restringe as escolhas do motor com base no torque, na velocidade, na razão de inércia e nas margens associadas necessárias adquiridas a partir das classificações do motor.

O tamanho físico de um servomotor é determinado principalmente por sua capacidade contínua de produção de torque com uma troca entre o diâmetro do motor e o comprimento do motor. Um motor mais comprido com um menor diâmetro pode ter a mesma capacidade de torque que um motor de diâmetro mais curto e maior. Outra maneira de alcançar os requisitos de potência é usando um motor menor e multiplicando o torque através de um redutor ou aplicando tecnologias alternativas, como um servomotor Direct-Drive mais plano, um motor sem carcaça ou de kit ou um motor linear. Cada uma dessas tecnologias tem formas variadas que podem atender a requisitos específicos de espaço.

Considerações ambientais podem afetar a escolha do motor de várias maneiras. Na maioria das aplicações, a temperatura ambiente de operação do motor permanece abaixo da sua capacidade (tipicamente 40 °C). Os próprios motores geram certa quantidade de calor (com base na classificação contínua designada pelo fabricante) que é representada pelo aumento de temperatura dos enrolamentos e pela temperatura máxima da bobina. Por exemplo, se um motor que é classificado para produzir 10 Nm de torque em um ambiente de 40 °C com um aumento de temperatura de 130 °C e uma temperatura máxima da bobina de 170 °C for colocado em um ambiente de 50 °C, a temperatura máxima da bobina de 170 °C será excedida quando o motor for operado na classificação de 10 Nm continuamente. Nesse caso, o torque contínuo do motor seria reduzido a menos que um motor maior seja selecionado. Ambientes mais exóticos podem exigir soluções personalizadas, incluindo materiais alternativos, arranjos de vedação especiais ou outras modificações. O desempenho do motor pode ser prejudicado em condições extremas, como em espaço exterior, em alta altitude e até mesmo em ambientes submersíveis.

Conhece os requisitos da aplicação mas não sabe sobre o torque e a velocidade? Use a Ferramenta Motioneering da Kollmorgen para dimensionar seu projeto e encontrar o melhor casamento entre motor e drive que atenda às suas necessidades.

Consulte um especialista

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Descubra Mais

Sistema de movimento 1G

Descubra o movimento feito para a sua máquina. O sistema de movimento 1G da Kollmorgen oferece uma ampla gama de opções, recursos e a confiança de poder criar sem fazer concessões.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Impressoras industriais — um exemplo de uso dos servomotores Kollmorgen Essentials em substituição a motores de passo

Quando converter um motor de passo em um servomotor? >

Está em dúvida sobre quando trocar motores de passo por servomotores? Explore os seis sinais, os limites dos motores de passo e como os servomotores acessíveis simplificam a atualização do seu sistema de controle de movimento.
Máquina automática de manipulação instalando componentes em placas de circuito impresso

Como o projeto mecatrônico melhora o desempenho do sistema de movimento >

Descubra como o projeto mecatrônico aprimora o desempenho do sistema de movimento, integrando sistemas servo e de controle para uma implementação mais rápida e movimento integrado.
instalações de fabricação com controle de movimento multieixo

Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas >

Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta velocidade.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22

Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22 >

Apresentamos os servomotores AKME da Kollmorgen: certificados conforme a ATEX/IECEx e projetados para um desempenho compacto e versátil em ambientes perigosos, onde as opções eram limitadas — até agora.
Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos

Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos  >

Descubra como um sistema de movimento pronto para usar impulsionou o robô de resolução de cubos mais rápido. Velocidade, precisão e movimento multieixo sincronizado explicados.
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA?

Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA? >

Entenda as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA. Selecionar o tipo certo para a sua aplicação é crítico para obter o desempenho, a eficiência e a longevidade ideais.