Skip to main content
blog | Was sind die Unterschiede zwischen DC-, BLDC- und AC-Servomotoren? |
|
2 Minuten Lesezeit

Was sind die Unterschiede zwischen DC-, BLDC- und AC-Servomotoren?

Technologien verstehen, um die richtige Wahl zu treffen

Die Erfindung des Servomotors vor etwa 100 Jahren veränderte die Möglichkeiten der elektrischen Bewegung und ermöglichte eine präzise Geschwindigkeits- und Positionsregelung für Anwendungen der industriellen Automatisierung, Robotik, Medizintechnik, Flugsteuerung, CNC-Maschinen und vielem mehr.

Servomotor-Technologien haben sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und die Anwendungsmöglichkeiten erweitert, was gleichzeitig zu einem Dilemma führt: Welche Technologie sollten Sie für Ihre Anwendung wählen? Werfen wir einen Blick auf bürstenbehaftete DC-Permanentmagnetmotoren, bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) und AV-Permanentmagnetmotoren und bewerten die Stärken, Schwächen und besten Einsatzmöglichkeiten jeder Kategorie.der Motoren.  

Bürstenlose DC-Permanentmagnet-Servomotoren

Die früheste Servomotor-Technologie, die 1926 erfunden wurde, verwendete einen bürstenbehafteten DC-Motor, ein Konzept, das bis ins Jahr 1832 zurückreicht. Die heute üblichen Konstruktionen enthalten Permanentmagnete am Stator und auf Rotorbleche gewickelte Kupferspulen, wobei die Servosteuerung über ein Echtzeit-Feedbacksystem wie einen Tachometer erfolgt.

Der Servoantrieb interpretiert die Feedbacksignale und moduliert die an den Motor gelieferte Spannung in einer Reihe von Impulsen unterschiedlicher Breite, ein Prozess, der als Pulsweitenmodulation (PWM) bekannt ist. Diese Impulse werden durch einen rotierenden Schalter, der aus einer Reihe von Kupferstäben (dem Kommutator) besteht, die mit feststehenden Bürsten aus einem elektrisch leitenden Material wie Graphit in Kontakt stehen, kommutiert, d. h. an die verschiedenen Phasen der Rotorspulen abgegeben.

Wenn die Spulen nacheinander geschaltet werden, erzeugen sie ein sich drehendes Magnetfeld, das mit den Permanentmagneten interagiert, um den Rotor zu drehen. Auf Grundlage der Daten des Feedbacksystems für die Geschwindigkeit verwendet der Antrieb eine Pulsweitenmodulation (PWM), um Fehler kontinuierlich zu korrigieren, z. B. um eine gleichmäßige Rotordrehzahl und -positionierung zu gewährleisten, selbst wenn der Motor unterschiedliche Lasten antreibt.

Vorteile von bürstenbehafteten DC-Servomotoren

  • Geringere Anschaffungskosten, obwohl die begrenzte Lebensdauer diesen Vorteil zunichte machen kann.
  • Hohes Drehmoment beim Anfahren und bei niedrigeren Drehzahlen.
  • Relativ einfaches Motorsteuerungssystem.

Nachteile von bürstenbehafteten DC-Servomotoren

  • Abgenutzte Bürsten müssen regelmäßig ausgetauscht werden.
  • Ein abgenutzter Kommutator erfordert Nachbesserung, neue Lager oder sogar den Austausch des Motors.
  • Physische Kommutierung begrenzt die Leistungsübertragung und kann bei Überschreitung zu Lichtbögen führen.

Bürstenlose DC-Servomotoren (BLDC)

Bürstenlose Gleichstrommotoren wurden in den 1960er Jahren erfunden, was durch Fortschritte in der halbleiterbasierten Elektronik ermöglicht wurde. Die ersten Modelle waren in ihrer Leistung begrenzt, aber BLDC-Motoren kamen in den 1980er Jahren mit der zunehmenden Verfügbarkeit leistungsstarker Permanentmagnetmaterialien zum Einsatz. Heute werden diese Motoren weitaus häufiger in industriellen Anwendungen eingesetzt als bürstenbehaftete DC-Servomotoren.

Da keine physischen Bürsten mit einem rotierenden Kommutator in Berührung kommen, ist die grundlegende Konstruktion eines BLDC-Motors im Vergleich zu einem Bürstenmotor umgekehrt, um den Wirkungsgrad und die Leistung zu verbessern. Die Ankerwicklungen sind innerhalb des Stators/Gehäuses auf geschlitzten Lamellen gewickelt und die Permanentmagnete sind am Rotor befestigt.

Ein Feedbacksystem, wie z.B,.ein Encoder, meldet kontinuierlich die Position des Rotors an den Antrieb, der wiederum direkt die Gleichspannung an den Spulen umschaltet, um eventuelle Rotationsfehler zu korrigieren und die gewünschte Richtung, Geschwindigkeit und Position zu erreichen. Diese elektronische Umschaltung erfolgt in Schritten, die grob einer Sinuswelle nachempfunden sind, wobei der Strom an jedem beliebigen Drehpunkt auf zwei Phasen angewendet wird und die dritte Phase immer abgeschaltet ist.

Diese gestufte Wellenform führt zu einer Drehmomentwelligkeit, während durch die Anziehung zwischen dem Permanentmagnetrotor und den gezahnten Statorblechen ein Cogging-Effekt entsteht. Diese Eigenschaften erschweren eine präzise Steuerung und einen reibungslosen Betrieb bei niedrigen Geschwindigkeiten, was jedoch bei hohen Geschwindigkeiten selten ein Problem darstellt. Nutenlose Motoren ohne Statorzähne eliminieren den Cogging-Effekt, allerdings wird die Laufruhe bei niedrigen Drehzahlen durch ein deutlich geringeres Drehmoment erkauft.

Vorteile bürstenloser DC-Servomotoren

  • Präzise und reaktionsschnelle Regelung bei mittleren bis hohen Geschwindigkeiten.
  • Keine physische Kommutierung bedeutet längere Lebensdauer, höhere Effizienz und minimalen Wartungsaufwand.
  • Mit weitaus höheren Geschwindigkeiten als Bürstenmotoren und geringerem Drehmomentabfall.

Nachteile von bürstenlosen DC-Servomotoren

  • Komplexere Antriebselektronik und Programmierung/Abstimmung.
  • Cogging und Drehmomentwelligkeit können bei 200 U/min die Laufruhe und Steuerung beeinträchtigen.

AC-Permanentmagnet-Servomotoren

Synchrone AC-Permanentmagnet-Servomotoren sind die bevorzugte Wahl für die meisten Anwendungen, die eine präzise Positions- und Geschwindigkeitsregelung erfordern. Diese Technologie wurde erstmals in den 1980er Jahren entwickelt und seitdem aufgrund von Fortschritten in der Antriebselektronik, bei Permanentmagnetmaterialien, Fertigungstoleranzen und anderen Innovationen kontinuierlich verbessert.

Der grundlegende Aufbau ähnelt dem eines BLDC-Servomotors. Der äußere Stator besteht aus dreiphasigen Wicklungsspulen, die zwischen einer Reihe von Stahlblechlamellen eingefügt sind. Ein elektronisches Kommutierungssystem versorgt diese Spulen nacheinander mit Strom, um ein rotierendes Magnetfeld zu erzeugen, das mit den Permanentmagneten auf dem Innenrotor interagiert und so eine Rotation erzeugt.

Im Gegensatz zu BLDC-Servomotoren wird der Kommutierungsstrom für einen AC-Servomotor in Abhängigkeit von der Rotorposition in einer Sinuswelle an alle drei Phasen geliefert. Die Stromstärke variiert sowohl in der Amplitude als auch in der Frequenz, um ein stärkeres Drehmoment und eine präzisere Regelung zu ermöglichen. Die glatte Sinuswelle minimiert auch die Auswirkungen von Cogging und Drehmomentwelligkeit.

Vorteile von AC-Permanentmagnet-Servomotoren

  • Außergewöhnliche Drehmomentdichte, Leistung und Effizienz in einem relativ kompakten Paket.
  • Vielseitige Formfaktoren, Größen und Leistungsbereiche.
  • Niedriges Trägheitsmoment für schnelle Reaktion auf dynamisch wechselnde Lasten und Geschwindigkeiten.
  • Lange, zuverlässige Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand.

Nachteile von AC-Permanentmagnet-Servomotoren

  • Bei geschlitzten Motoren kann es bei niedrigen Drehzahlen zu Cogging kommen, das jedoch durch eine Sinuskommutierung und eine ausgeklügelte Antriebs-Firmware ausgeglichen werden kann.

Leitfaden für den Servomotorvergleich

  DC-Servomotor BLDC Wechselstrom-Servomotor
Kraftquelle Gleichstrom Gleichstrom, Schaltstrom Wechselstrom
Effizienz Geringere Effizienz Hoher Wirkungsgrad Höchster Wirkungsgrad
Geschwindigkeitsregelung Hervorragend (Drehzahlbegrenzung bei hoher Leistung) Mittel Hervorragend
Positionsregelung Hervorragend Annehmbar Hervorragend
Wartung und Lebensdauer Höherer Wartungsaufwand, kürzere Lebensdauer Geringer Wartungsaufwand, lange Lebensdauer Geringer Wartungsaufwand, lange Lebensdauer
Drehmomentdichte Durchschnitt Hoch Am höchsten
Laufruhe Gut (begrenzt durch Feedbackauflösung, Aktualisierungsraten usw.) Niedrig (außer bei hohen Drehzahlen begünstigt) Am besten (die Fähigkeit ist eine Funktion der Feedbackauflösung, der Aktualisierungsraten, der Drehzahl usw.)
Ansprechempfindlichkeit Leistung begrenzt Standard Premium

Kollmorgen-Servomotoren für Präzision und Leistung

Kollmorgen bietet eine große Auswahl an AC-Permanentmagnet- und BLDC-Servomotoren, die praktisch jede Bewegungsanforderung erfüllen. Egal, für welche Servotechnologie Sie sich entscheiden, unsere Experten können Ihnen dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Leistung, Effizienz und Markteinführungszeit Ihres Systems optimieren. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf.

Kontaktieren Sie uns

Servomotoren der AKME-Baureihe

Die AKME-Baureihe basiert auf der AKM-Plattform und ist für den Einsatz in Umgebungen der Zone 2 und Zone 22 mit globaler ATEX- und IECEx-Zertifizierung ausgelegt.
Erfahren Sie Mehr

AKMA-Servomotoren

Der leichte AKMA-Servomotor ist für raue Umgebungen wie die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung konzipiert und zeichnet sich durch Leistung und Zuverlässigkeit aus.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Industriedruckmaschine – ein Anwendungsbeispiel für Kollmorgen Essentials-Servomotoren als Umrüstung von Schrittmotoren

Wann sollte man von einem Schrittmotor auf einen Servomotor wechseln? >

Sie fragen sich, wann Sie von Schrittmotoren zu Servomotoren umstellen sollten? Erfahren Sie mehr über sechs Anzeichen, Schrittmotorengrenzen und darüber, wie kostengünstige Servomotoren die Modernisierung Ihrer Antriebstechnik vereinfachen.
Bestückungsautomat zum Aufbringen von Bauteilen auf Leiterplatten

Wie Mechatronikdesign die Leistung von Bewegungssystemen verbessert >

Entdecken Sie, wie die Mechatronik-Konstruktion die Leistung von Bewegungssystemen durch die Integration von Servosystemen und Steuerungen steigert – für eine schnellere Inbetriebnahme und integrierte Bewegungssteuerung.
Effizientere Maschinen entwickeln

Effizientere Maschinen entwickeln: Wie Maschinenbauer Komplexität reduzieren und gleichzeitig Leistung und Flexibilität steigern >

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.
Deutsch
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor >

Kollmorgen Essentials erweitert sein Angebot um eine neue 8-Achsen-Steuerung und Hochspannungsantriebe, um den Bau maßgeschneiderter Antriebssysteme für industrielle Anwendungen zu ermöglichen.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Deutsch
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget

Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget >

Entdecken Sie Kollmorgen Essentials für hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit. Die neue Komplettserie ermöglicht es Maschinenbauern, Projekte schneller zu spezifizieren, einfacher zu integrieren und kostengünstiger zu skalieren.…
Deutsch
Kollmorgen Essentials™: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget

Kollmorgen Essentials: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget >

Entdecken Sie, wie Sie mit Kollmorgen Essentials hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit erreichen – jetzt noch schneller, einfacher und kostengünstiger. Die neue Kollmorgen Essentials Linie bietet komplette, vorgefertigte…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…