Skip to main content
blog | Grundlagen fahrerloser Transportfahrzeuge |
|
2 Minuten Lesezeit

Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) sind zum Bewegen von Materialien in Fabriken und Waren in Lagern bestimmt. Sie sind benutzerfreundlicher als handbetriebene Fahrzeuge und flexibler als feste Automatisierungslösungen wie zum Beispiel Förderbänder.

Funktionieren fast überall

Grundlagen fahrerloser TransportfahrzeugeFahrerlose Transportfahrzeuge werden in verschiedenen Größen und Varianten angeboten. Einige basieren auf speziell entwickelten Plattformen und andere auf Hubwagen mit Standardausführung. Auch kompakte, schnelle Fahrzeugen für allgemeine Zwecke wie Rollwagen oder mobile Roboter werden immer häufiger verwendet.

Fahrerlose Transportfahrzeuge werden in vielen Bereichen eingesetzt, wie zum Beispiel in der Automobilbranche, in der Keramik- und Fliesenindustrie, Distribution, in der Elektronikbranche, im Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der Papier- und Druckindustrie und in der Stahl- und Schwerlastindustrie. In Krankenhäusern kommen diese Fahrzeuge für alle sich wiederholenden Aufgaben zum Einsatz und stellen somit ein wertvolles Hilfsmittel dar. Sie entlasten das Personal, das somit mehr Zeit mit der Patientenbetreuung verbringen kann. Darüber hinaus sind fahrerlose Transportfahrzeuge besonders geeignet für arbeitsintensive, gefährliche oder umweltsensible Anwendungen geeignet.

Gesteuertes Fahren

Ein fahrerloses Fahrzeug kann auf zwei unterschiedliche Arten gesteuert werden: über physikalische Leitspuren im Boden (Magnetband, Induktionsdraht, Farbe) und über freistehende Einrichtungen (Laserreflektoren, zur Umgebung gehörende Gegenstände). Jedes Fahrzeug ist mit entsprechenden Sensoren ausgestattet und kann somit einer bestimmten Leitspur folgen. Die Leitsteuerung findet über eine Computersoftware für die Fahrzeuge statt, diese Software ist in die Lagerverwaltungs- und Unternehmenssysteme des Werks integriert.

Diese präzise Steuerung von fahrerlosen Transportfahrzeugen sorgt in Fabriken und Lagern für mehr Leistung und Sicherheit sowie für eine bessere Qualität. Sich immer wiederholende Arbeitsvorgänge lassen sich besser planen und vorhersagen – dadurch entsteht für Sie die Möglichkeit, Ihre Prozesse zu verbessern und Qualitätsprobleme auf ein Minimum zu reduzieren. Des Weiteren reduzieren genau definierte Sicherheitszonen das Risiko, dass Waren, Paletten und Regale beschädigt werden. Vor allem minimiert das fahrerlose Fahren das Verletzungsrisiko für Mitarbeiter.

Kontaktieren Sie uns

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

NDC Flex

NDC Flex ist ein bahnbrechendes System, das die Effizienz fahrerloser Transportfahrzeuge (FTF) mit der Anpassungsfähigkeit autonomer mobiler Roboter (AMR) verbindet. Dieser hybride Ansatz maximiert die Produktivität am Standort und reduziert die mit möglichen Störungen verbundenen Risiken.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…
Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla >

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…

Stapeln von 3-Tonnen-Paletten mit Soft-Bags: Für FTS von Heli mit der Technologie von Kollmorgen keine Herausforderung >

Jedes Projekt ist anders. Daher ist es wichtig, eine modulare Lösung anbieten zu können, die an die Anforderungen der Kunden angepasst werden kann. Erfahren Sie, wie Heli spezialisierte FTS mit einem großen Aktionsradius entwickelt und mit der…

5G-fähige FTF und AMR: ein Meilenstein für die Intralogistik >

In Fabriken und Lagern kommen intelligente Systeme zum Einsatz, die als fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und autonome mobile Roboter (AMR) bezeichnet werden. Sie verändern die Materialwirtschaft, indem sie selbstständig Aufgaben erledigen und…

Hangcha Intelligent ermöglicht intelligente Keramikproduktion: Transformation der New Pearl Group durch fortschrittliche Fertigung >

In der sich ständig weiterentwickelnden Fertigungsindustrie ist Innovation die Grundlage für Fortschritt. Die New Pearl Group ist ein Pionier in der Keramikbranche und hat durch die Einführung intelligenter Produktionstechniken einen großen Sprung…

Vertiefen Sie Ihre FTS-Kenntnisse mit dem umfassenden Schulungsangebot von Kollmorgen >

Da sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) rasant weiterentwickeln, können sich Unternehmen durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden

ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden >

Könnte Prompt-basierte KI wie ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot die FTF-Branche revolutionieren? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer bei Kollmorgen, hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie angesehen – und…
Kollmorgen Innovation Day, Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik

Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik >

Bei Kollmorgen dreht sich alles um Innovation. Wir investieren ständig in Kooperationen und Forschungsprojekte, um Wissen und Know-how mit Partnern und Universitäten in aller Welt auszutauschen. Erfahren Sie von einem Experten auf dem Gebiet mehr…