Salta al contenuto principale
blog | L’ABC dei veicoli a guida automatica |
|
2 minuti di lettura

I veicoli a guida automatica (AGV) sono concepiti per la movimentazione dei materiali negli stabilimenti e delle merci nei magazzini. Sono più intuitivi dei veicoli ad azionamento manuale e più flessibili delle soluzioni d’automazione fisse come, ad esempio, i nastri trasportatori.

Perfetti pressoché ovunque

L’ABC dei veicoli a guida automaticaI veicoli a guida automatica sono disponibili in varie dimensioni e gradi di personalizzazione. Alcuni sono concepiti con piattaforme strutturate su misura, mentre altri si avvalgono di carrelli elevatori standard. È inoltre sempre più cospicuo il numero di veicoli compatti e rapidi, progettati per uso generico come carrelli e robot mobili.

I veicoli a guida automatica trovano applicazione nei settori più diversi, tra cui automotive, ceramica e piastrelle, distribuzione, elettronica, alimenti e bevande, carta e stampa, nonché acciaio e merci pesanti. Gli ospedali rappresentano un altro comparto in cui questo tipo di veicoli si rivela particolarmente prezioso per lo svolgimento di compiti ripetitivi, poiché consente al personale di dedicare maggior tempo alla cura dei pazienti. I veicoli a guida automatica sono inoltre una soluzione valida per ambienti a elevata intensità di lavoro, con condizioni pericolose o sensibili in termini ambientali.

Guida controllata

Le soluzioni a disposizione per guidare un veicolo a guida automatica sono due: tramite percorsi fisici a pavimento (nastro magnetico, filo induttivo, colore) e tramite elementi che non richiedono installazione a terra (riflettori laser, oggetti naturali nell’ambiente). Ciascun veicolo è dotato di sensori che gli consentono di seguire un percorso specifico. Ogni veicolo è controllato da un software specifico che interagisce con i sistemi aziendali di attività e di gestione del magazzino e dell’impianto di produzione.

Il controllo preciso dei veicoli a guida automatica contribuisce a potenziare l’efficienza, rafforzare la sicurezza e aumentare la qualità di stabilimenti e magazzini. Il lavoro ripetitivo porta a un certo grado di prevedibilità, offre l’opportunità di migliorare i processi e di ridurre al minimo i problemi sul fronte della qualità. Zone di sicurezza adeguatamente definite riducono inoltre il rischio di danni a merci, pallet e scaffali. La guida controllata riduce soprattutto al minimo il rischio di lesioni dei dipendenti.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.