Skip to main content
blog | Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz sollten der Vergangenheit angehören |
|
2 Minuten Lesezeit

Fahrerlose Fahrzeuge minimieren den Bedarf an manuell ausgeführten Arbeiten in schmutzigen, gefährlichen und anspruchsvollen Umfeldern. Unter den meisten Bedingungen sind diese Fahrzeuge resistent gegenüber allem, von Magnetismus und Strahlung bis zu Temperaturschwankungen, Schmutz und Staub, oder können dagegen abgeschirmt werden.

Jedes Leben zählt

Jede Person mit durch ungesunde Arbeitsbedingungen verursachten gesundheitlichen Problemen ist eine zu viel. Leider sind gefährliche Umgebungen manchmal unvermeidlich. Fahrerlose Fahrzeuge sind seit Jahrzehnten nicht mehr aus Produktion und Materialhandling wegzudenken. Sie haben sich in einer Vielzahl von Branchen wie Bergbau, Kernenergie, Stahlerzeugung und Kühllagerung als robust und langlebig erwiesen.

Health Risks at Work Should Belong to History

Aber was ist mit den Ausfallzeiten? Müssen diese automatisierten Fahrzeuge oft gewartet werden, wenn sie in solch rauen Umgebungen eingesetzt werden? Überhaupt nicht. Borealis, ein Hersteller von Polyolefinen, Basischemikalien und Düngemitteln, setzt seit mehr als fünfzehn Jahren in seinem Werk in Schweden fahrerlose Transportsysteme ein – mit wenig oder gar keinen Ausfallzeiten.

Zeit zum Umdenken

Wenn jemand, der Ihnen am Herzen liegt, in einem rauen Umfeld arbeitete, würden Sie ihn so schnell wie möglich zu einem Jobwechsel überzeugen wollen. Die Investition in fahrerlose Transportsysteme reduziert Risiken und kann unbeliebte Arbeitsplätze zu Orten machen, an denen man sich gerne aufhält. Niemand muss mehr in gefährliche Teile der Produktion geschickt werden; gleichzeitig reduzieren Sie Abfälle und steigern Ihre Qualität, da die Fahrzeuge mit kontrollierter Geschwindigkeit und in vorhersehbaren Mustern fahren.

Die Amortisationszeit für fahrerlose Transportsysteme beträgt 1-2 Jahre; Sie können fast jeden Produktionsanlagentyp automatisieren. Mit anderen Worten: Sie können etwas für die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter tun und gleichzeitig Effizienz und Rentabilität Ihrer Produktion verbessern. Warum also weiterhin Leben aufs Spiel setzen? Es ist an der Zeit, Roboter hineinzulassen und Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz dorthin zu bringen, wo sie hingehören – in das Geschichtsbuch.

Kontaktieren Sie uns

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

NDC Flex

NDC Flex ist ein bahnbrechendes System, das die Effizienz fahrerloser Transportfahrzeuge (FTF) mit der Anpassungsfähigkeit autonomer mobiler Roboter (AMR) verbindet. Dieser hybride Ansatz maximiert die Produktivität am Standort und reduziert die mit möglichen Störungen verbundenen Risiken.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…
Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla >

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…

Stapeln von 3-Tonnen-Paletten mit Soft-Bags: Für FTS von Heli mit der Technologie von Kollmorgen keine Herausforderung >

Jedes Projekt ist anders. Daher ist es wichtig, eine modulare Lösung anbieten zu können, die an die Anforderungen der Kunden angepasst werden kann. Erfahren Sie, wie Heli spezialisierte FTS mit einem großen Aktionsradius entwickelt und mit der…

5G-fähige FTF und AMR: ein Meilenstein für die Intralogistik >

In Fabriken und Lagern kommen intelligente Systeme zum Einsatz, die als fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und autonome mobile Roboter (AMR) bezeichnet werden. Sie verändern die Materialwirtschaft, indem sie selbstständig Aufgaben erledigen und…

Hangcha Intelligent ermöglicht intelligente Keramikproduktion: Transformation der New Pearl Group durch fortschrittliche Fertigung >

In der sich ständig weiterentwickelnden Fertigungsindustrie ist Innovation die Grundlage für Fortschritt. Die New Pearl Group ist ein Pionier in der Keramikbranche und hat durch die Einführung intelligenter Produktionstechniken einen großen Sprung…

Vertiefen Sie Ihre FTS-Kenntnisse mit dem umfassenden Schulungsangebot von Kollmorgen >

Da sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) rasant weiterentwickeln, können sich Unternehmen durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden

ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden >

Könnte Prompt-basierte KI wie ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot die FTF-Branche revolutionieren? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer bei Kollmorgen, hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie angesehen – und…
Kollmorgen Innovation Day, Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik

Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik >

Bei Kollmorgen dreht sich alles um Innovation. Wir investieren ständig in Kooperationen und Forschungsprojekte, um Wissen und Know-how mit Partnern und Universitäten in aller Welt auszutauschen. Erfahren Sie von einem Experten auf dem Gebiet mehr…