Ana içeriğe atla
press_release | Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı |
|
minute read

Kollmorgen HV Essentials

RADFORD, VA. Hareket kontrolü ve otomasyon sistemlerinde küresel bir lider olan Kollmorgen Corporation, PCMM2G Essentials kontrolörünün ve 4 kW'a kadar yeni yüksek gerilimli sürücü özelliğinin eklenmesiyle Kollmorgen Essentials™ portföyünün genişlediğini duyurdu. Bu eklemelerle birlikte, Essentials avantajını daha geniş bir endüstriyel uygulama ve hareket gereksinimi yelpazesini destekleyecek şekilde genişletmektedir.

Makine üreticileri artık daha fazla çok yönlülük ve değer sunan, tasarımı, kurulumu ve ölçeklendirmesi daha kolay, eksiksiz, uygun maliyetli bir hareket sistemi yapılandırmak için performansı, ölçeklenebilirliği ve bütçeyi doğru boyutlandırabilir.

Küresel Ürün Yönetimi Direktörü Chris Cooper, "OEM'ler, yüksek boyutlu seçim veya performanstan ödün vermek zorunda kalmadan makineleri için doğru sistemi tasarlama esnekliğine ihtiyaç duyuyor" dedi. "Genişletilmiş Essentials portföyüyle, tek bir çözümle ihtiyaçlarını karşılamak için performansı ve maliyeti ölçeklendirebilirler."

Uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için ölçeklenebilir kontrol

Yeni 8 eksenli PCMM2G Essentials kontrolör, orijinal PCMM2G'nin kanıtlanmış performansını ve entegrasyon yeteneklerini, indeksleme ve temel konumlandırma gibi daha düşük eksen sayılı uygulamalar için ölçeklendirilmiş bir fiyat noktasında sunar. Bu kompakt, çok eksenli kontrolör, makine üreticilerinin performanstan ödün vermeden özel gereksinimleri karşılamasını sağlar.

PCMM2G Essentials, tek bir tedarikçiden alınan motor, sürücü, kontrolör ve yazılım dahil olmak üzere eksiksiz, entegre Essentials hareket sisteminin bir parçasıdır. Bu da sistem karmaşıklığını, mühendislik çabasını ve devreye alma süresini azaltır. Ayrıca Kollmorgen Automation Suite™ ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, ek lisans ücreti ve ömür boyu güncelleme gerektirmez, toplam sahip olma maliyetini düşürür ve maliyeti en üst düzeye çıkarır.

Standart endüstriyel ortamlar için yüksek voltaj kapasitesi

Kollmorgen Essentials™ yüksek gerilimli sürücü, Essentials'ın sadeliğini ve uygun fiyatını daha yüksek güç gerektiren endüstriyel ortamlara taşıyor. Kuzey Amerika ve Avrupa'da kullanılan standart endüstriyel güç ile uyumlu 240-480 VAC, üç fazlı giriş ve 4 kW'a kadar (3 kW'dan) sistem kapasitesi desteği sağlar.

Bu özellik, otomotiv parçaları üretimi, lojistik tesisleri, malzeme işleme, makine aletleri ve daha birçok alanda transformatör veya geçici çözüm gerektirmeden kullanılabilmesini sağlar. Harici güç adaptasyonu ihtiyacını ortadan kaldıran yüksek voltajlı sürücü, enerji verimliliğini artırır ve genel sistem tasarımını basitleştirir.

Genişletilen portföy, Essentials'ın yüksek performanslı hareketi tüm makine tasarımı yelpazesinde erişilebilir kılma yaklaşımını güçlendiriyor. Endüstriyel tesislerden basit hareket uygulamalarına kadar, makine üreticileri performans, eksen sayısı ve maliyet ihtiyaçlarına göre çözümleri karıştırmak ve eşleştirmek için tek bir portföye sahiptir.

 

Kollmorgen Hakkında

Bir Regal Rexnord™ markası olan Kollmorgen Corporation, sektörün en yüksek performanslı ve en güvenilir motorlarında, sürücülerinde, AGV kontrol çözümlerinde ve otomasyon kontrol platformlarında başarısını defalarca kanıtlamıştır ve 100 yılı aşkın bir hareket kontrolü deneyimine sahiptir. Olağanüstü performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığını bir araya getiren çığır açan çözümler sunarak makine üreticilerine pazarda reddedilemez bir avantaj sağlıyoruz.  

Regal Rexnord, Regal Rexnord Corporation'ın ticari bir markasıdır.

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

Kollmorgen Essentials Hareket Sistemleri

Performansa uygun. Değer Odaklı. Güven dâhil. Kollmorgen Essentials™ Hareket Sistemleri, fişe takıp çalıştırmaya ve performans göstermeye hazırdır.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Lityum Pil Kaynak Ekipmanı

Lineer Motorlarda Fonksiyonel Güvenlik, Lityum Pil Kaynak Ekipmanlarında Güvenliği ve Verimliliği Artırıyor >

Kollmorgen'ın SMM fonksiyonel güvenlik çözümü, lityum pil üretiminde istikrarlı ve kontrollü hareketin yanı sıra küresel uyumluluk ve rekabet gücü sağlanmasına yardımcı olur.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen, SafeMotion Monitor ürün yazılımı yükseltmesi ile lineer motor güvenliğini ve performansını geliştiriyor

Kollmorgen, SafeMotion Monitor ürün yazılımı yükseltmesi ile lineer motor güvenliğini ve performansını geliştiriyor >

Geliştirilmiş ürün yazılımı, lineer motor uygulamaları için EnDat 2.2 güvenli geri bildirim desteği ekleyerek fonksiyonel güvenlik özelliklerini genişletir ve SIL 3 uyumluluğunu sağlar
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe