Salta al contenuto principale
press_release | Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione |
|
minute read

HV Essentials di Kollmorgen

RADFORD, VA. - Kollmorgen Corporation, leader globale nei sistemi di motion control e di automazione, annuncia l'ampliamento del portafoglio Kollmorgen Essentials™ con l'aggiunta del controller PCMM2G Essentials e della nuova capacità di azionamento ad alta tensione fino a 4 kW. Queste aggiunte estendono i vantaggi della linea Essentials a un'ampia gamma di applicazioni industriali e requisiti di motion control.

I costruttori di macchine possono ora ottimizzare le prestazioni, la scalabilità e il budget per configurare un sistema di motion control completo e conveniente, più facile da progettare, implementare e scalare, che offre maggiore versatilità e valore.

"Gli OEM hanno bisogno della flessibilità necessaria per progettare il sistema più adatto alle proprie macchine, senza dover sovradimensionare il sistema o scendere a compromessi", ha dichiarato Chris Cooper, Global Director, Product Management. "Con l'ampliamento del portafoglio Essentials, possono scalare le prestazioni e i costi per soddisfare le loro esigenze con un'unica soluzione"

Controllo scalabile per soddisfare ogni esigenza applicativa

Il nuovo controller a 8 assi PCMM2G Essentials offre le stesse prestazioni collaudate e le stesse capacità di integrazione del PCMM2G originale a un prezzo calibrato per applicazioni a basso numero di assi, come l'indicizzazione e il posizionamento di base. Questo controller multiasse compatto consente ai costruttori di macchine di soddisfare requisiti specifici senza rinunciare alle prestazioni.

PCMM2G Essentials fa parte di un sistema di motion control completo e integrato, che comprende motore, azionamento, controller e software di un unico fornitore. Questo riduce la complessità del sistema, l'impegno ingegneristico e i tempi di messa in servizio. Inoltre, si integra perfettamente con la Kollmorgen Automation Suite™, senza costi di licenza aggiuntivi e aggiornamenti continui, riducendo il costo totale di proprietà e massimizzando il valore.

Capacità di alta tensione per ambienti industriali standard

L'azionamento ad alta tensione Kollmorgen Essentials™ estende la semplicità e l'accessibilità economica della linea Essentials agli ambienti industriali di maggiore potenza. Supporta 240-480 V CA, ingresso trifase e capacità di sistema fino a 4 kW (rispetto ai precedenti 3 kW), in linea con l'alimentazione industriale standard utilizzata in Nord America e in Europa.

Questa capacità consente l'impiego nella produzione di componenti automotive, nelle strutture logistiche, nella lavorazione dei materiali, nelle macchine utensili e altro ancora, senza la necessità di un trasformatore o adattamenti aggiuntivi. Eliminando la necessità di adattatori di potenza esterni, il drive ad alta tensione migliora l'efficienza energetica e semplifica la progettazione complessiva del sistema.

Complessivamente, l'ampliamento del portafoglio rafforza la filosofia Essentials: rendere il motion control ad alte prestazioni accessibile all'intero spettro della progettazione di macchine. Dagli impianti industriali alle applicazioni di motion più semplici, i costruttori di macchine hanno a disposizione un unico portafoglio da cui scegliere e combinare liberamente le soluzioni in base a prestazioni, numero di assi ed esigenze di budget.

 

Informazioni su Kollmorgen

Kollmorgen Corporation, un marchio Regal Rexnord™, vanta oltre 100 anni di esperienza nel settore del motion, comprovata da motori, azionamenti, soluzioni di controllo AGV e piattaforme di controllo dell'automazione dalle prestazioni più elevate e affidabili. Offriamo soluzioni innovative che coniugano prestazioni eccezionali, affidabilità e facilità d'uso, garantendo ai costruttori di macchine un vantaggio competitivo indiscutibile sul mercato.  

Regal Rexnord è un marchio di Regal Rexnord Corporation.

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Essentials Motion System di Kollmorgen

Prestazioni combinate. Forte valore competitivo. Affidabilità garantita. Essentials™ Motion Systems di Kollmorgen è pronto per essere collegato, alimentato e messo subito in funzione.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
Macchina automatica Pick-and-Place per l'installazione di componenti su una scheda elettronica

Come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control >

Scopri come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control grazie all'integrazione di servosistemi e controllo, riducendo i tempi di messa in servizio e ottimizzando le prestazioni dell'intero sistema.
Apparecchiature di saldatura per batterie al litio

Motori lineari e sicurezza funzionale per una maggiore sicurezza e produttività nelle apparecchiature di saldatura per batterie al litio >

La sicurezza funzionale SMM di Kollmorgen garantisce un movimento stabile e controllato, supportando la conformità ai requisiti globali e migliorando la competitività nella produzione di batterie al litio.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Kollmorgen migliora la sicurezza e le prestazioni dei motori lineari con l'aggiornamento del firmware del SafeMotion Monitor

Kollmorgen migliora la sicurezza e le prestazioni dei motori lineari con l'aggiornamento del firmware del SafeMotion Monitor >

Il firmware migliorato aggiunge il supporto del feedback sicuro EnDat 2.2 per le applicazioni dei motori lineari, estendendo le capacità di sicurezza funzionale e consentendo la conformità SIL 3
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…